Die Schweißhelme, Schweißmasken, Schweißschilder und Schweißschirme von 3M Speedglas und Fronius schützen Sie optimal vor der Helligkeit und der UV-Strahlung beim Schweißen. Entdecken Sie unser breites Sortiment an Schweißhelmen und Schweißmasken. Mehr in unserem Ratgeber
Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken
Gesichts- und Kopfschutz mit aufklappbarer Schutzbrille und Nasenaussparung, für allgemeine Schweißtätigkeiten in allen Lagen.
3M | Schweißhelme, Schweißmasken
Schlanker Schweißerschutzhelm mit Curved-Welding-Filter, Reinigungstuch und Tasche, schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.
3M | Schweißhelme, Schweißmasken
Schweißerschutzhelm mit Auto-Darkening-Filter und Seitenfenstern schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.
3M | Schweißhelme, Schweißmasken
Schweißerschutzhelm mit Filterkit (Auto-Darkening-Filter und Hitzeschild Silberfront) und Seitenfenstern schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Ja, alle Schweißhelme schützen permanent vor schädlicher Lichteinstrahlung.
Die Einsatzgebiete sind:
WIG-, MIG/MAG-, Elektroden- und Autogenschweißen
Fugenhobeln
Plasmaschneiden und Plasma-Schweißen
Vielen Schweißern ist es wichtig, mehr von ihrem Werkstück zu sehen, ohne dafür die Schweißmaske oder den Kopf bewegen zu müssen.
Jeder Helm hat eine innere und eine äußere Vorsatzscheibe. Um die richtigen Vorsatzscheiben zu finden, ist die Type des Automatikschweißfilters wichtig. Die Type steht vorwiegend auf der Kassette.
Die Reaktionszeit von Automatikschweißhelmen beträgt 0,1 ms.
Bei jedem Schweißverfahren wird mit unterschiedlichen Stromstärken Ampere (A) geschweißt. Je höher die Ampere, desto höher können die Schutzstufen (5–13) eingestellt werden.
Schweißverfahren Elektroden
Schutzstufe 8: bis 65 A (Ampere)
Schutzstufe 9: bis 110 A
Schutzstufe 10: bis 150 A
Schutzstufe 11: bis 200 A
Schutzstufe 12: bis 300 A
Schutzstufe 13: bis 450 A
Schweißverfahren MAG
Schutzstufe 8: bis 75 A (Ampere)
Schutzstufe 9: bis 100 A
Schutzstufe 10: bis 150 A
Schutzstufe 11: bis 225 A
Schutzstufe 12: bis 400 A
Schutzstufe 13: bis 550 A
Schweißverfahren WIG
Schutzstufe 8: bis 30A (Ampere)
Schutzstufe 9: bis 75 A
Schutzstufe 10: bis 125 A
Schutzstufe 11: bis 200 A
Schutzstufe 12: bis 300 A
Schutzstufe 13: bis 350 A
Automatikschweißmasken verdunkeln das Sichtfeld automatisch, wodurch vor, während und nach dem Schweißen Vorteile entstehen, weil die Maske nicht laufend auf- und abgesetzt werden muss, um das Werkstück zu betrachten.
Vor dem Schweißen: Bei geschlossener Maske hat der Schweißer Sicherheit und eine klare Sicht durch den Filter. Beide Hände sind frei, die Schweißelektrode kann präzise positioniert werden.
Während des Schweißens: Nur 0,1 Millisekunden nach Zünden des Lichtbogens hat der Filter bereits auf Verdunkelung geschaltet.
Nach dem Schweißen: Nach Beendigung des Schweißvorgangs wird die Verdunkelung automatisch aufgehoben. Das Werkstück kann so unverzüglich und ohne Risiko begutachtet werden und der nächste Schweißgang vorbereitet werden.
Schweißhelme und Schweißmasken bewahren Gesicht und Augen vor Verletzungen durch Funken, UV-Strahlen, Hitze und gefährlichen Schweißrauch. Dadurch können die Arbeitssicherheit maximiert und der Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährleistet werden.
Beim Schweißen müssen hohe Energien freigesetzt werden, damit Materialien auch auf lange Sicht miteinander verbunden sind. Dadurch können Strahlen freigesetzt werden, die die Augen, aber auch die Haut schwer verletzen können. Hinzu kommt, dass Gesicht und Augen gefährlichen Strahlen und Funken in nächster Nähe ausgesetzt sind und deshalb besonders geschützt werden müssen. In unserem Online-Shop finden Sie eine große Auswahl an Schweißhelmen und Schweißmasken.
Schutzstufe | Benutzung |
1,7 | schützt vor UV-Strahlen und hellem Streulicht bei Schweißerhelfern |
3 | Flammenentrosten, Brennschneiden und Leichtmetallschweißen |
4 | Schweißen und Hartlöten bis 70 Ltr. Acetylen/Std., Brennschneiden bis 900 Ltr. Sauerstoff/Std., Stahl- und Graugussschweißen, Leichtmetallschweißen |
5 | Schweißen und Hartlöten mit 70 bis 200 Ltr. Acetylen/Std., Brennschneiden mit 900 bis 2.000 Ltr. Sauerstoff/Std. |
6 | Schweißen und Hartlöten mit 200 bis 800 Ltr. Acetylen/Std., Brennschneiden mit 2.000 bis 4.000 Ltr. Sauerstoff/Std. |
7 | Schweißen und Hartlöten mit über 800 Ltr. Acetylen/Std., Brennschneiden mit 4.000 bis 8.000 Ltr. Sauerstoff/Std. |
8 | Brennschneiden mit über 8.000 Ltr. Sauerstoff/Std. |
Die Einteilung der Schutzstufen erfolgt mittels der Norm EN 166/EN 169.
Bei diesem Schweißhelm wird das Sichtfenster automatisch abgedunkelt oder aufgehellt. Dabei wird die Helligkeit für das Gesichtsfeld direkt an die Umgebung angepasst. Die Abdunkelung erfolgt beim Schweißen und die Aufhellung, wenn das Schweißen unterbrochen wird. Dies geschieht binnen weniger Sekunden und bietet damit höchsten Komfort. Die Schweißmaske Speedglas™ 9100 mit Automatik-Schweißfilter-Kit 9100XXi ermöglicht jeder Schweißerin und jedem Schweißer einfaches Arbeiten, ohne den Helm ständig abnehmen zu müssen.
Durch den Helm können die Trägerin oder der Träger vor Gefahren geschützt werden. Deshalb sollte der Helm regelmäßig vor dem Arbeiten auf Schäden überprüft werden. Vor allem das Schutzglas, der Filter und die Gesichtsdichtung müssen besonders untersucht werden, da diese das Gesicht und die Augen schützen. Bei Mängeln müssen die Teile direkt ersetzt werden, um schweren Verletzungen vorzubeugen. Aber nicht nur der Helm, sondern auch die Kopf- und Schweißbänder sollten kontrolliert werden, um den Arbeitsfluss nicht dauernd unterbrechen zu müssen. Die Reinigung nach dem Arbeiten ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil, um Störungen durch Schmutz zu vermeiden. Nach dem Reinigen der automatischen Schweißmaske immer auch den Akkustand überprüfen und aufladen, falls nötig, damit am nächsten Tag die Arbeit problemlos weitergeführt werden kann.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!