Schweißerschutzkleidung bietet Ihrem gesamten Körper optimalen Schutz während des Schweißens. Von Schweißergamaschen bis hin zu Schweißerjacken, Schweißerhosen und Schweißermänteln finden Sie hier alles, was Sie beim Schweißen an Schutzbekleidung benötigen. Mehr in unserem Ratgeber
Fronius | Schweißerschutzkleidung
Funktionelle, strapazierfähige und angenehme Schweißerlederjacke aus glattem, elastischem Rindsspaltleder mit Stehkragen und elastischem Bund.
Fronius | Schweißerschutzkleidung
Funktionelle Schweißerlederjacke aus Rindsspaltleder mit Stehkragen und elastischem Ärmelabschluss.
Böhler Welding | Schweißerschutzkleidung
Robuste Schweißer-Schürze gegen Partikel und Schweißspritzer.
Fronius | Schweißerschutzkleidung
Das Schweißerkopftuch schütz vor Schweißspritzer und Lichtbogenstrahlung im Kopf- und Stirnbereich.
Böhler Welding | Schweißerschutzkleidung
Hochwertige Gamaschen aus blauem und weißem Rindspaltleder mit zusätzlichem Schutz gegen Schleifpartikel und Schweißspritzer. Einfaches Anziehen durch Leder-Klettverschlüsse und elastische Riemen.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Nein, normale Arbeitskleidung darf zum Schweißen nicht verwendet werden, da sie nicht flammhemmend ist und Feuer fangen kann.
Schweißerschutzbekleidung ist im Vergleich zu gewöhnlicher Arbeitskleidung zertifiziert, z. B. EN 11611 (Schweißerschutznorm), und besteht aus flammhemmendem Gewebe. Das schützt den Träger und gibt dem Arbeitgeber rechtliche Sicherheit.
Es gibt Hochleistungsfasern, aus denen inhärent (dauerhaft) flammhemmende Gewebe hergestellt werden können. Alternativ können Baumwollfaser-Mischungen so behandelt werden, dass sie flammhemmend werden. Hier kann eine Nachrüstung der Flammhemmung beim Waschen nötig sein.
Schweißerschürzen können bei sehr seltenen und kurzen Schweißarbeiten als Schutz der Arbeitskleidung und des Trägers verwendet werden. Bei regelmäßigen Schweißarbeiten sind Schweißerschürzen ein Zusatzschutz über der Schweißerbekleidung.
Schweißerschutzkleidung schützt den Körper vor Hitze und Flammen, die durch das Schweißen entstehen. Ein kompletter Schutz ist natürlich nur gewährleistet, wenn ein vollständiger Anzug getragen wird.
Neben der Funktion, vor sämtlichen Gefahren beim Schweißen zu schützen, sollte die Kleidung zusätzlich atmungsaktiv und passgenau sein. Dadurch kann sich das Tragegefühl deutlich verbessern. Denn oft entstehen hohe Temperaturen beim Schweißen, wodurch ein Überhitzen möglich ist. Durch atmungsaktive Kleidung kann dieses Risiko minimiert werden. Die richtige Passform verhindert Verletzungen durch zu lockere Kleidung.
Da durch geschmolzene Metalle oder Funken Personen ernsthaft verletzt werden können, ist es bei dieser Kleidung besonders wichtig, zu kontrollieren, in welchem Zustand sich die Kleidung befindet. Fällt der Trägerin oder dem Träger auf, dass die Kleidung Verschleißerscheinungen aufweist, sollte die Kleidung schnellstmöglich ausgetauscht werden, um die nötige Schutzfunktion aufrechtzuhalten. Auch eine regelmäßige Wartung kann von Vorteil sein, damit nicht mehr ausreichend schützende Kleidung direkt aussortiert werden kann.
Arbeitsschutzkleidung unterliegt gewissen Normen, um die Trägerin und den Träger vor sämtlichen Gefahren zu schützen. Deshalb muss auch Schweißerschutzkleidung gewissen Normen entsprechen.
Norm | Schutz |
EN ISO 11611 | Schutz gegenüber üblichen Gefahren beim Schweißen |
DIN EN ISO 11612 | Schutz vor Flammen und Hitze |
DIN EN 61482 | Schutz vor thermischen Lichtbogen |
EN 1149-X | Schutz vor elektrostatischer Entladung |
Die richtige Kleidung ist beim Schweißen unerlässlich, dennoch sind Schweißerhelme, -masken oder -handschuhe mindestens genau so wichtig. Diese komplettieren das Arbeitsoutfit und bieten den umfassendsten Schutz an. Daher sollte beim Kauf die gesamte Kleidung erworben werden, um direkt arbeiten zu können, ohne dass die Gefahr besteht, sich lebensgefährlich zu verletzen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!