Menu

273 Ergebnisse für „MSA%20160%20C-BQ“

Marken und Leistungsklassen von iwis Ratgeber

B. die Marke ELITE und für das Economic-Segment die Marke Ecoplus.

Wozu werden Riemenspannungsmessgeräte benötigt? Ratgeber
Was sind Flyerketten? FAQ
Speichert ein Gründach Wasser? FAQ
Gibt es PU-Schäume, die nicht nachexpandieren? FAQ
Welche Unterschiede gibt es bei magazinierten Streifennägeln? FAQ

B. papier-, kunststoff- oder drahtgebunden) geachtet werden. Unterschiede gibt es auch in der Neigung der magazinierten Nägel sowie natürlich, was die Auswahl zwischen den unterschiedlichen Nägeln selbst betrifft.

Ersetzen reflektierende Elemente an den Arbeitshosen eine Warnschutzbekleidung? FAQ

B. bei Arbeiten an befahrenen Straßen, muss Bekleidung nach EN 20471 verwendet werden.

Kann Hautschutz nach der Desinfektion aufgetragen werden? FAQ

B. in der Chirurgie) Hautschutz auch nach der Desinfektion angewendet werden.

Welche Unterschiede gibt es bei rundmagazinierten Streifennägeln? FAQ

B. papier-, kunststoff- oder drahtgebunden) geachtet werden. Unterschiede gibt es auch in der Neigung der magazinierten Nägel sowie natürlich in der Auswahl zwischen den unterschiedlichen Nägeln selber.

Was bedeutet der Buchstabe in der Typenangabe von Entgratwerkzeugen? FAQ
Was ist der Unterschied zwischen Vollgewinde und Teilgewinde? FAQ

Bei Teilgewinden wird die Gewindelänge (b) in der Norm definiert. Diese Schrauben werden auch als „Schaftschrauben“ bezeichnet.

Welche unterschiedlichen Messanfänge gibt es bei Rollmetern? FAQ

Bandanfang B: Das Maß beginnt am Beschlag. Bandanfang C: Das Maß beginnt an der Außenseite des Ringes.

Wie schnell muss die Rettung einer abgestürzten Person erfolgen? FAQ
Was ist der Unterschied zwischen einem Sicherheitsstiefel und einem Berufsstiefel? FAQ
Welche Arbeitsschuhe sind für Arbeiten im Freien und bei Nässe nötig? FAQ

B. Gore-Tex. Eine andere Variante sind Berufs- und Sicherheitsstiefel, im Volksmund auch Gummistiefel genannt. 

Was ist ein NPT-Rohrgewinde? FAQ

Bei dem amerikanischen NPT- (National Taper Pipe) Rohrgewinde handelt es sich um ein kegeliges Innen-/Außengewinde, das in der Norm ANSI B 1.20.1 definiert ist.

Wo werden Schlauchverschraubungen eingesetzt? FAQ

B. Tankwagenkupplungen oder Hebelarmkupplungen. Schlauchverschraubungen werden gewählt, wenn die Verbindung nur selten gelöst werden muss.

Gibt es rostfreie oder rostgeschützte Ketten? FAQ

B. Verzinken, Vernickeln oder mit Zink-Alu-Beschichtung). Ketten aus der CF-Reihe bestehen aus Edelstahl und sind somit rostfrei.

Wann muss vom Gesetz aus Warnschutzkleidung getragen werden? FAQ

B. an befahrenen Straßen, bei Verschubarbeiten, bei Staplerverkehr usw. muss Warnschutzkleidung getragen werden.

Wie wird die richtige Funktionsunterwäsche ausgewählt? FAQ

B. Baumwolle. Je schwerer das Gewebe, desto höher die Wärme-Isolation. 

61-80 von 273 Inhalten