Bei Haberkorn dürfen Sie sich über eine große Auswahl an Verkehrs- und Hinweisschildern freuen. Unsere Schilder sind aus Aluminium gefertigt und entsprechen so den geltenden Bestimmungen der österreichischen StVZVO sowie den einschlägigen Normen, Vorschriften und Richtlinien. Mehr in unserem Ratgeber
Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
Dieses Gebotszeichen zeigt an, dass Lenker von Fahrzeugen nur in der durch den Pfeil angegebenen Fahrtrichtung fahren dürfen.
Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
Dieses Gebotszeichen zeigt an, dass Lenker von Fahrzeugen nur in der durch den Pfeil angegebenen Fahrtrichtung fahren dürfen.
Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
Dieses Gebotszeichen zeigt an, dass Lenker von Fahrzeugen nur in der durch den Pfeil angegebenen Fahrtrichtung fahren dürfen.
Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
Dieses Gebotszeichen zeigt an, dass Lenker von Fahrzeugen nur in der durch die Pfeile angegebenen Fahrtrichtung fahren dürfen.
Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
Aufstellvorrichtung für die Montage von Verkehrszeichen.
Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
Aufstellvorrichtung zum befestigen von Verkehrszeichen für temporäre Beschilderungen an Baustellen.
Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
Aufstellvorrichtung zum befestigen von Verkehrszeichen für temporäre Beschilderungen an Baustellen.
Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
Adapter zum Einstecken von Schaftrohren 40 x 40 mm und Durchmesser 42 mm in Fußplatten.
Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
Schilderständer und Aufstellvorrichtung zur Aufnahme von Fußplatten und Schaftrohren. Passend für alle handelsüblichen Fußplatten.
Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
Schilderständer und Erdanker bestehen aus feuerverzinktem Stahl, passend zur Aufnahme der Fußplatten und Schaftrohre.
Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
Befestigungslasche für die einseitige Befestigung von Verkehrszeichen.
Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
Befestigungslasche für die einseitige Befestigung von Verkehrszeichen.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
In anderen Ländern gelten andere Normen und Gesetze – auch im Bereich der Verkehrsabsicherung. Aus diesem Grund muss vorher immer genau abgeklärt werden, ob ein Verkehrsschild in anderen Ländern verwendet werden kann.
Eine hohe Sicherheit bei Baustellenverkehrszeichen ist uns wichtig. Diese müssen bei Rückstrahlwert, Farbton und der Symbolik der StVO entsprechen. Zudem achten wir genau darauf, dass die allgemeingültige Folien-Garantiezeit erfüllt wird. Die Verkehrszeichen von Haberkorn entsprechen den geltenden Bestimmungen nach StVO, StVZVO und RVS 08.31.02. Sie sind nach den jeweils erforderlichen Normen geprüft und auch entsprechend gekennzeichnet. Bei Haberkorn profitieren Sie von großer Verfügbarkeit und somit kurzen Lieferzeiten, und das auch bei Sonderschildern. Zudem bieten wir Ihnen auch individuelle Kundenlösungen.
Straßenverkehrszeichen, die im fließenden Kraftfahrzeugverkehr eingesetzt werden, müssen entweder bei Dunkelheit beleuchtet werden oder mit rückstrahlendem Material versehen sein - Rückstrahlwirkung und Erkennbarkeit müssen stets gegeben sein. Verformungen, Beschädigungen oder Alterung sind nur bis zu einem bestimmten Grad zugelassen. Bei temporären Verkehrszeichen gibt es eine Unterscheidung bei den Rückstrahlwerten: RA1 bedeutet rückstrahlend und RA2 heißt, dass das Schild hochrückstrahlend ist.
Die Ausführung der österreichischen Verkehrszeichen ist in der StVO und der StVZVO festgelegt. Grundsätzlich müssen Straßenverkehrszeichen aus festem Material sein und sind in einer solchen Art und Größe anzubringen, dass sie leicht wahrnehmbar sind. Dies ist jedoch von der Annäherungsgeschwindigkeit und dem Verkehrsaufkommen abhängig. Grundsätzlich werden Straßenverkehrszeichen auf der rechten Straßenseite oder über der Fahrbahn angebracht. An anderen Stellen ist die Anbringung gleichermaßen zulässig, sofern sie nur zusätzlich erfolgt. Für Autobahnen gibt es eigene Reglungen.
Gemäß RVS 05.05.41 müssen Verkehrszeichen im Verlauf der Baustelle mit einheitlichen Abmessungen verwendet werden. Das Format wird jeweils an die örtlichen Gegebenheiten und die Verkehrsbedeutung angepasst.
Zu den Vorschriftszeichen zählen Gebotszeichen, Vorrangzeichen und Verbots- oder Beschränkungszeichen. Vorschriftszeichen müssen vor der Stelle, für die sie gelten, angebracht werden. Wenn die Vorschrift über eine längere Strecke gilt, muss am Ende der Strecke das gleiche Zeichen mit der Zusatztafel „Ende“ angebracht werden.
Soll beispielsweise ein Überholverbot oder eine Geschwindigkeitsbeschränkung für eine Strecke gelten, die länger als 1 km ist, so muss beim Vorschriftszeichen die Länge der Strecke mit einer Zusatztafel sichtbar gemacht werden. Die Vorschriftszeichen „Umkehren verboten“ und „Einbiegen verboten“ müssen mit genügend Abstand zur betreffenden Kreuzung angebracht werden. Vorschriftszeichen wie „Halt“ und „Vorrang geben“ dürfen im Ortsgebiet nicht mehr als 10 Meter und auf Freilandstraßen nicht mehr als 20 Meter vor der Kreuzung angebracht werden.
Vorschriftszeichen können auf Straßenbaustellen in unterschiedlichen Größen aufgestellt werden:
Verkehrszeichen Format | Größe | Aufstellungsort |
Mittelformat I | ⌀ 96 cm | Autobahnen, Landstraßen B und L |
Mittelformat II | ⌀ 67 cm | untergeordnete Landstraßen, Straßen im Ortsgebiet |
Kleinformat | ⌀ 48 cm | untergeordnete Straßen |
Gefahrenzeichen zeigen, dass sich auf der Fahrbahn eine Gefahrenstelle befindet. Die Fahrerinnen und Fahrer müssen sich der angekündigten Gefahr entsprechend verhalten, beispielsweise die Fahrgeschwindigkeit vermindern. Auf Autobahnen müssen Gefahrenzeichen etwa 250 bis 400 Meter vor der Gefahrenstelle angebracht werden. Auf anderen Straßen sind es 150 bis 250 Meter. In diesem Fall muss auf Freilandstraßen eine Zusatztafel mit der Entfernung bis zur Gefahrenstelle angebracht werden. Sollte sich die Gefahrenstelle über eine längere Strecke ziehen, so ist eine Zusatztafel mit der Länge der Gefahrenstelle zu ergänzen. Falls es die Verkehrssicherheit erfordert, ist das Gefahrenzeichen zu wiederholen.
Gefahrenzeichen können auf Straßenbaustellen in unterschiedlichen Größen aufgestellt werden:
Verkehrszeichen Format | Größe | Aufstellungsort |
Mittelformat | SL 100 cm | Autobahnen, Landstraßen B und L und Hauptstraßen im Ortsgebiet |
Kleinformat | SL 70 cm | untergeordnete Landstraßen und sonstige Straßen im Ortsgebiet |
Hinweiszeichen weisen auf verkehrswichtige Umstände hin. Es wird zwischen verordnungspflichtigen und nicht verordnungspflichtigen Hinweistafeln unterschieden.
Wartepflicht für Gegenverkehr
Einbahnstraße
Beginn und Ende von Autobahnen, Autostraßen, Fußgängerzonen, Ortstafeln, Busspuren
Straße mit Vorrang
Kennzeichnung an Straßen, Straßenbezeichnungen, Kilometertafeln
Straßennummerierung
Hinweis auf Parkplatz Krankenhaus, Fußgängerübergang, Tankstelle
Ende des Gegenverkehrs
Voranzeiger der Fahrspuren für Einordnen, Fahrstreifenverlauf, Straßenverlauf
Vorwegweiser, Überkopfwegweiser, Wegweiser
Warntafeln vor Geisterfahrern, Nebel
Umleitungsbeschilderung, Vorankündigung von Umleitungen, Einordnen lassen
Fahrstreifenanzeiger und Vorwarntafeln
Unter Gefahrenzeichen, Vorschriftszeichen und Hinweiszeichen können auf Zusatztafeln weitere erläuternde, wichtige, erweiternde oder einschränkende, der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs dienliche Angaben gemacht werden. Diese Zeichen und Angaben müssen leicht zu verstehen sein. Zusatztafeln sind kleinere, rechteckige, weiße Tafeln, die das Straßenverkehrsschild, das sich darüber befindet, seitlich nicht überragen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!