Menu

84 Ergebnisse für „erste hilfe“

Alles da, was Sie brauchen Ratgeber

Durch das Prüfsiegel für Erste-Hilfe-Einrichtungen ist ersichtlich, ob der Verbandskasten im Einsatz war und der Inhalt geprüft werden muss.

Anwendungen von Punktschweißzangen Ratgeber

In der Automobilindustrie etwa sind sie unverzichtbar für die Herstellung von Fahrzeugen, da mit ihrer Hilfe Karosseriebleche miteinander verbunden werden, was die strukturelle Stabilität der Fahrzeuge sicherstellt. Auch in der Metallverarbeitung sind sie von Vorteil, wenn es um stabile und dauerhafte Verbindungen bei der Herstellung von Metallteilen, Behältern und anderen Metallprodukten geht.

Was wird nach DIN ISO 4649 geprüft/gemessen? FAQ

Diese internationale Norm legt zwei Verfahren zur Bestimmung des Widerstandes von Elastomeren gegen Abrieb mithilfe eines Gerätes mit rotierender zylindrischer Trommel fest. (...) Bei beiden Verfahren kann das Ergebnis als relativer Volumenverlust oder als Abriebwiderstandsindex angegeben werden.

Der richtige Einbau von Felsankern Ratgeber

Die Ankerstange wird ganz in den Felsanker geschraubt (ein, zwei Gewindegänge sollten überstehen), beides wird danach mit dem Felsanker voraus in das bereits vorgebohrte Loch in der Bestandsmauer geschoben. (...) Mithilfe eines Rohres, das über die Ankerstange geschoben wird, werden die Aluminiumschalen stabilisiert, während der Gewindekonus mithilfe des Ankerrohrs so weit herausgezogen wird, bis die Aluminiumschalen auseinandertreiben und sich im Bohrloch festkrallen.

Wiederbefüllung von Versorgungslösungen Produktservices

kompetente Ansprechperson für alle Bewirtschaftungsfragen und -aufgaben keine Arbeit durch das Befüllen der Versorgungslösungen durch den Service von Haberkorn 24/7 Verfügbarkeit von Betriebs- und Hilfsstoffen Erster Schritt Bereits zu Beginn des Projektes entscheiden Sie ob Sie den Bewirtschaftungsservice von Haberkorn in Anspruch nehmen, oder die Bewirtschaftungssysteme selbst mit den nachgelieferten Produkten bestücken möchten.

Ankermaterial für einseitige Schalungen Ratgeber

Kommt eine Schalung nur einseitig zum Einsatz, da sich auf der anderen Seite bspw. eine Bestandsmauer oder eine Felswand befindet, so wird die freistehende Schalung mithilfe von Felsankern in der Bestandsmauer oder im Felsen fixiert. Der Ankerstab wird nun auf einer Seite im Felsanker und auf der anderen Seite an der Schalung befestigt. Bei einseitigen Schalungen ist auch die Verankerung im Boden bspw. mithilfe von Wellenankern notwendig.

Welche Vorspannungsklasse bei Profilschienenführungen eignet sich für welche Anwendungsfälle? FAQ

Es ist zu beachten, dass bei steigender Vorspannung auch der Verschiebewiderstand zunimmt.  Vorspannung V0: leichtgängige Führungen, manuelle Achsen, Hilfsachsen  Vorspannung V1: leichtgängige Führungen bei gleichmäßiger Belastung;Handlingsysteme, Robotik, Hilfsachsen  Vorspannung V2: hohe Steifigkeit, kleine Werkzeugmaschinen  Vorspannung V3: sehr hohe Steifigkeit, hohe Stoßbelastung und Vibrationen; stark wechselnde Beanspruchungen; Werkzeugmaschinen mit hoher Leistung, Fräszentren, Drehmaschinen

Lösungen bei Hitze am Arbeitsplatz Ratgeber

So lässt sich die Hitze überstehen Hitzeferien gibt es in Österreich auch bei 35 °C im Schatten nicht. (...) Besondere Personengruppen: nehmen Sie Rücksicht auf werdende und stillende Mütter, Frauen an Steharbeitsplätzen, ältere und gesundheitlich gefährdete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Unterweisung: führen Sie Erste-Hilfe-Kurse durch, speziell im Bezug auf Hitzekollaps, Hitzschlag und Sonnenstich Unterstützung: beziehen Sie Ihre Betriebsräte mit ein und ziehen Sie Arbeitsmediziner und Sicherheitsfachkräfte zu Rate. Die Kühlweste Powercool E.Cooline im Online-Shop zum Produkt Zusätzliche Maßnahmen bei Hitze am Arbeitsplatz Bei längerem Arbeiten im Freien unter direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen sollten zusätzliche Maßnahmen getroffen werden: Beschattung der Arbeitsplätze Information über Gesundheitsgefahren Tragen von luftdurchlässiger UV-sicherer Kleidung Tragen einer geeigneten Kopfbedeckung (Mütze oder Helm mit Nackenschutz) Bereitstellung von Sonnenschutzbrillen , idealerweise mit Seitenschutz; gegen Blendungen helfen Schutzbrillen mit UV-Schutz Gläsern Bereitstellung geeigneter Sonnenschutzmittel: Bei Instandhaltungsarbeiten im Freien ist UV-Schutz ein Muss Handschuhe mit atmungsaktivem Träger- und Beschichtungsmaterial Bereitstellung von alkoholfreien Getränken Wenn Shorts nicht erlaubt sind, können Ultraleichte Sommerhosen Abhilfe schaffen Sandalen sorgen für angenehmes Arbeiten und bieten dennoch Schutz Besonders atmungsaktive Atemschutzmasken für die Instandhaltung Bei besonders stickigen und heißen Arbeitsumgebungen ist angenehme kühlender Gebläseatemschutz die beste Wahl.

So wird die Haut vor UV-Strahlung geschützt Ratgeber

Außerdem gilt es, folgende Schutzmaßnahmen zu beachten: Durchführung der gesetzlich verpflichtenden Arbeitsplatzevaluierung Erstellen eines Präventionsprogramms Vorsorge für Erste Hilfe Unterweisung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Aufsichtspersonen technische Schutzmaßnahmen, z.

Die verschiedenen Oberflächen von Muttern und ihre Einsatzzwecke Ratgeber

Bei feuerverzinkten Muttern ist zu beachten, dass aufgrund des Herstellprozesses die Mutterngewinde immer blank sind, da das Gewinde erst nach dem Beschichtungsprozess geschnitten wird – der Korrosionsschutz ist somit erst im verschraubten Zustand gewährleistet. (...) Das Maß für die Widerstandsfähigkeit von Stahl-Muttern gegen Korrosion ist die sogenannte Rotrostbeständigkeit, die mithilfe des Salzsprühnebeltests ermittelt wird. Dabei wird die Zeit gemessen, bis die ersten Rotrostflecken auf der Oberfläche auftreten.

Schalrohre in quadratischer oder rechteckiger Ausführung Ratgeber

Beide eignen sich zur Herstellung von Betonsäulen mit glatter Sichtbeton-Oberfläche. Das Ausschalen ist mithilfe eines Messers möglich. Auch mit diesen beiden Produkten kann die höchste Sichtbetonqualität erreicht werden.

Reparatur von Schweißgeräten – zuverlässiger Service von Haberkorn Produktservices

Sollte ein Schweißsystem bei Ihnen einmal nicht funktionieren, erwartet Sie schnelle und engagierte Hilfe. Der Haberkorn Reparaturservice unterstützt Sie in diesem Fall je nach Situation direkt bei Ihnen oder bei uns im Haus.

Gesellschaft Unternehmen

Armut bekämpfen Schon lange pflegen wir Partnerschaften mit Hilfsorganisationen, die nachhaltige Projekte im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit umsetzen. Seit 2020 unterstützen wir die vier Organisationen Smile4Madagascar, Eine-Welt-Gruppe Schlins|Röns, Schul- und Hilfsprojekte Theo Fritsche und die Kinderhilfe Brasilien. (...) Wir unterstützen und fördern Veranstaltungen und Projekte zur Nachhaltigkeit wie die „Tage der Utopie“ oder die Fairmittlerei.

Dichtungsberechnung – Dichten ist (k)eine Auslegungssache Produktservices

Die bestens geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Haberkorn unterstützen Sie gerne bei der richtigen Auswahl und Auslegung von Flanschverbindungen. (...) Sicherheit für Ihre Anwendung immer auf dem neuesten Stand der Erkenntnisse und Normen mehrere Möglichkeiten und Alternativen zur Auswahl Empfehlung der idealen Verbindungselemente Hinweise auf eventuell grenzwertige Einsatzbedingungen Lösungsvorschlag in Form eines übersichtlichen Reports für Ihre technische Dokumentation Anforderung Im ersten Schritt geben Sie uns eine genaue Beschreibung der Anforderungen mithilfe des Formulars Dichtungsberechnung.

Weltmarktführer bei Trennscheiben Ratgeber

Pionier für handgeführtes Trennen Als erstes Unternehmen aus dem europäischen Raum hat TYROLIT glasfaserverstärkte Trennscheiben in Serie produziert. Die unbedingte Innovationskraft und das fortschrittliche Denken führen zu weiteren neuen Technologien und Erfindungen wie der Superdünn-Technologie, die heute als Marktstandard für äußerst hochwertige Trennscheiben gilt. (...) Gerade beim handgeführten Trennen mithilfe eines Winkelschleifers liefern die Produkte erstklassige Ergebnisse – teilweise ist ein Nacharbeiten wie Säubern oder Entgraten gar nicht mehr erforderlich.

Die richtige Auswahl und Verwendung Ratgeber

Vor dem Einsatz sollte die Bedienungsanleitung des Herstellers gründlich gelesen und die Maske ordnungsgemäß angepasst und abgedichtet werden, um die optimale Schutzwirkung zu erzielen. (...) Mehr Informationen finden Sie in der Auswahlhilfe für Halb- und Vollmasken sowie Gebläseatemschutz – hier geht’s zur Auswahlhilfe.

Was gibt es bei Schrauben mit verzinkter Oberfläche zu beachten? FAQ

Bei Schrauben mit verzinkter Oberfläche besteht ab einer Schraubenfestigkeit von 10.9 die Gefahr von Wasserstoffversprödung. Dabei diffundiert der im Oberflächenbad enthaltene Wasserstoff in das Werkstoff-Gefüge der Schraube. (...) Abhilfe wird durch die Änderung der Oberflächenbeschichtung zu Zinklamellen-Beschichtung geschaffen.

Was ist bei Muttern mit verzinkter Oberfläche zu beachten? FAQ

Bei Muttern mit verzinkter Oberfläche besteht ab einer Festigkeit von 10 die Gefahr von Wasserstoffversprödung. Dabei diffundiert der im Oberflächenbad enthaltene Wasserstoff in das Werkstoff-Gefüge der Mutter. (...) Abhilfe kann mit durch eine andere Oberflächenbeschichtung wie Zinklamellen-Beschichtung geschaffen werden.

Wie werden Nutmuttern angezogen? FAQ

Nutmuttern werden unter Zuhilfenahme von Hakenschlüsseln oder Schlagschlüsseln angezogen.  (...) Bei Muttern mit Gewindestiften zur Verdrehsicherung sind die Anzugsmomente laut Hersteller einzuhalten.

Welche Bolzenziehmaschinen für die Kettenmontage gibt es? FAQ

Einfache Geräte funktionieren über das Anziehen von Schrauben oder unter Zuhilfenahme eines Hammers zum Entfernen der Bolzen. Sollten Sie häufig Ketten trennen, empfiehlt sich eine Bolzenziehmaschine, die fix auf einem Tisch montiert werden kann, oder eine hydraulisch unterstützte Variante.

1-20 von 83 Inhalten