Keilriemen oder auch Antriebsriemen bieten den idealen Mix aus Leistung und Wirtschaftlichkeit und werden anhand verschiedener Faktoren unterscheiden. In unserem Ratgeber erklären wir Ihnen, was bei Keilriemen zu beachten ist und wie Sie die passenden Keilriemen für Ihre Anwendung finden. Mehr in unserem Ratgeber
Kraftband (KB) aus mehreren, ummantelten BLUE POWER 2-Hochleistungs-Schmalkeilriemen (SK) nach DIN 7753-1/ISO 4184, die durch eine hochverschleißfeste Deckplatte miteinander verbunden sind. Besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe bei eingeschränkten Baubreiten.
Kraftband (KB) aus mehreren, ummantelten BLUE POWER 2-Hochleistungs-Schmalkeilriemen (SK) nach DIN 7753-1/ISO 4184, die durch eine hochverschleißfeste Deckplatte miteinander verbunden sind. Besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe bei eingeschränkten Baubreiten.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Durch die Trapezform des Keilriemens und der Keilriemenscheibe als Gegenstück erfolgt die Kraftübertragung durch die Reibkraft bzw. Reibwirkung durch Anpressung der Keilriemenflanken an die Rille der Keilriemenscheibe. Keilriemen kommen überall dort zur Anwendung, wo keine synchrone Drehübertragung notwendig ist.
Der Schlupf eines kraftschlüssigen Antriebs schützt die weiteren Antriebselemente vor Überlastung. Wenn der Antrieb verklemmt, rutscht der Keilriemen durch, ohne zu reißen. Wenn die Blockade gelöst ist, kann der Antrieb in den meisten Fällen weiter betrieben werden. Keilriemen bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, sie sind einfach zu warten und zu (de-)montieren. Auch die Geräuschentwicklung ist bei vielen Anwendungen ein Thema – Keilriemen arbeiten bei korrekter Einstellung des Antriebes sehr leise im Vergleich zu Zahnriemen und Ketten.
Durch die Verwendung mehrerer Keilriemen kann eine Leistungssteigerung erzielt werden. Die Einzelriemen können entweder im Satz nebeneinander eingesetzt werden oder bei der Herstellung an der Decke verbunden werden (Keilrippenriemen, Kraftband). Auch die Verwendung von Hochleistungskeilriemen (flankenoffen formverzahnt) oder das Vergrößern der Keilriemenscheiben kann zu einer Leistungssteigerung führen.
Klassische Keilriemen können in den Profilen 5, 6, 8, 10(Z), 13(A), 17(B), 20, 22(C), 25, 32 und 40 hergestellt werden, wobei die gängigsten Profile 10, 13, 17 und 22 sind.
Schmalkeilriemen werden mit den Profilen SPZ (9, 7), SPA (12, 7), SPB (16, 3), SPC (22) geliefert.
Flankenoffene Keilriemen werden mit den Profilen XPZ, XPA, XPB, XPC produziert.
Laufen mehrere Keilriemen parallel, muss ihre Länge besonders genau übereinstimmen, damit alle Riemen die Kraft gleichmäßig übertragen können. Reißt ein Riemen oder weist einer der Riemen einen übermäßigen Verschleiß auf, so muss stets der gesamte Satz getauscht werden, da sich die Keilriemen im Betrieb etwas längen. Würde man nur einen Riemen aus dem Satz wechseln, passt die Länge nicht mehr zu den anderen Riemen.
Hochleistungsschmalkeilriemen in flankenoffener, formverzahnter Ausführung bieten auf kleinstem Bauraum höchste Leistungsfähigkeit. Durch die Formverzahnung werden die Keilriemen flexibler und es können aufgrund der Laufgenauigkeit und des höheren Reibschlusses kleinere Keilriemenscheiben zum Einsatz kommen als bei herkömmlichen Schmalkeilriemen, bei gleichzeitig höherer Kraftübertragung.
Kraftbänder bieten eine besonders gleichmäßige Kraftübertragung. Sie bieten ein günstiges Laufverhalten auch bei großen Achsabständen.
Die Kraftbänder bestehen aus Einzelriemen, die mit einer zusätzlichen Deckschicht an der Oberseite miteinander verbunden sind.
Satzkonstanz bedeutet, Riemen auch über unterschiedliche Chargen hinweg miteinander kombinieren zu können. Das erleichtert die Lagerhaltung und erspart ein Ausmessen der Riemen.
Unter Schlupf versteht man eine Abweichung zwischen der Umfangsgeschwindigkeit des Keilriemens und der Umfangsgeschwindigkeit der Riemenscheibe. Keilriemen laufen im Normalzustand ständig mit einem Schlupf von ca. zwei Prozent.
Keilriemen gelten als vielseitiges und robustes Maschinenelement zur reibschlüssigen Kraftübertragung. Durch eine Vielzahl an unterschiedlichen Ausführungen können Keilriemen in verschiedensten Anwendungsfällen eingesetzt werden. Vom klassischen Kraftübertragungsmedium bei Pumpen- oder Lüfteranwendungen bis hin zu schweren Antrieben für Brecher und Mühlen ist alles vertreten. Wir vertrauen auf Produkte in bewährter Top-Qualität von Optibelt und Gates.
Keilriemen unterscheiden sich grob in zwei Bauformen: den klassischen Keilriemen und den Schmalkeilriemen.
Keilriemen sind genormte Maschinenelemente. Klassische Keilriemen sind nach DIN 2215 genormt, Schmalkeilriemen nach DIN 7753. Den Hauptunterschied der beiden Bauformen erkennt man im Querschnitt des Riemens: Während der klassische Keilriemen (links) eher flach ausfällt, ist der Schmalkeilriemen (rechts) deutlich höher und bietet somit mehr Reibefläche zur Kraftübertragung.
Vorteile von Schmalkeilriemen gegenüber klassischen Keilriemen
höhere Leistungsfähigkeit
besserer Wirkungsgrad
höhere Riemengeschwindigkeiten
geringere Gesamtsystemkosten
geringerer Breitenbedarf bei gleicher Leistung
Flankenoffene Keilriemen zeichnen sich durch eine Formverzahnung an der Innenseite aus und durch das Fehlen des Ummantelungsgewebes, das herkömmliche Keilriemen umspannt. Flankenoffene Riemen gibt es sowohl in klassischer Ausführung als auch als Schmalkeilriemen.
Die Vorteile dieser Keilriemen liegen in der erhöhten Leistungsfähigkeit und der besonders hohen Laufruhe des Riemens.
Die Formverzahnung an der Innenseite des Riemens erlaubt es zudem, kleinere Keilriemenscheiben zu verwenden – das spart Bauraum und Kosten für die Riemenscheibe. Abstriche muss man hingegen bei der Verschleißfestigkeit machen, da im Vergleich zu ummantelten Keilriemen die verschleißmindernde Wirkung der Gewebeummantelung fehlt.
Kraftbänder (auch Verbundkeilriemen oder Powerbänder) sind mehrere Einzelkeilriemen, die mit einer Deckplatte auf der Oberseite miteinander verbunden sind. Kraftbänder gewährleisten bei hohen Stoßbelastungen und großen Achsabständen eine gleichmäßige Kraftverteilung auf die einzelnen Riemen.
Weiters können Kraftbänder aufgrund ihrer Breite und der Deckplatte auch als Transportriemen zum Einsatz kommen.
Keilriemen gibt es – abhängig vom Einsatzzweck – in verschiedenen Leistungsklassen. Während z. B. für einfache Lüfterantriebe ein Keilriemen der unteren Leistungsklasse durchaus ausreichend ist, ist für Anwendungen mit besonders hoher Leistungsanforderung und starker Stoßbelastung ein Riemen mit speziellen Gummimischungen und Zugträgern erforderlich.
Hier ein Überblick über die Einordnung der Riemenmarken unserer Top-Hersteller Gates und Optibelt zu den Leistungsklassen:
Leistungsklasse von Schmalkeilriemen
Hersteller | Niedrig | Mittel | Hoch | Sehr hoch |
---|---|---|---|---|
Gates | Delta Narrow | Super HC (MN) | Quadpower 4 | Predator |
Optibelt | Optibelt SK | Red Power 3 | Super XE- Power pro | Blue Power II |
Keilriemen der unteren Leistungsklasse wie der Gates-Delta-Narrow bzw. Optibelt-SK eignen sich für Antriebe der unteren Leistungsklasse, z. B. Lüftungsantriebe.
Die Riemen aus dem mittleren und oberen Leistungsbereich finden meist bei Hauptantrieben im Maschinenbau Verwendung. Die exzellente Qualität unserer Lieferanten garantiert dabei hohe Ausfallsicherheit, einen hohen Wirkungsgrad und lange Lebensdauer.
Für Antriebe unter sehr rauen Betriebsumgebungen eignen sich die Hochleistungskeilriemen der Gates-Predator-Serie bzw. der Blue-Power-II-Serie von Optibelt. Beide Riemen besitzen Aramid Zugträger, die besonders für Stoßbelastungen und Leistungsspitzen hervorragende Eigenschaften besitzen.
Die Keilriemenbezeichnungen sind folgendermaßen aufgebaut:
Größen für klassische Keilriemen
ISO/DIN Kurzzeichen | 5 | Y/6 | 8 | Z/10 | A/13 | B/17 | 20 | C/22 | 25 | D/32 | E/40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obere Breite | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 13 mm | 17 mm | 20 mm | 22 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm |
Höhe | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 11 mm | 12,5 mm | 14 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm |
Größen für Schmalkeilriemen
ISO/DIN Kurzzeichen | SPZ | SPA | SPB | SPC |
---|---|---|---|---|
Obere Breite | 9,7 mm | 12,7 mm | 16,3 mm | 22 mm |
Höhe | 8 mm | 10 mm | 13 mm | 18 mm |
Flankenoffene Riemen werden meist mit einem „X“ gekennzeichnet. Die flankenoffene Variante eines Schmalkeilriemens SPZ wäre dann z. B. XPZ; im Falle eines klassischen Keilriemens wird aus z. B. B/17 dann ein BX/X17.
Achtung Bei der Riemenlänge gilt es zu beachten, ob es sich um die Innen-, Außen- oder Wirklänge handelt. Hier ergibt ein und derselbe Riemen je nach Messmethode eine andere Länge. Um die unterschiedlichen Messmethoden zu unterscheiden und somit zur richtigen Riemenlänge zu kommen, finden Sie hier eine kurze Erklärung.
Innenlänge (Li): gibt die Riemenlänge am Innenumfang des Keilriemens an
Außenlänge (La): gibt die Riemenlänge am Außenumfang des Keilriemens an
Wirklänge/Richtlänge (Ld): gibt die Länge des Riemens auf Höhe des Zugträgers an
Je nach Anwendungsfall können unterschiedliche Ausführungen von Keilriemen eingesetzt werden.
Gewisse Anwendungen erfordern es, dass mehrere Keilriemen parallel auf einer Scheibe laufen. Dabei ist darauf zu achten, dass alle Keilriemen in der Länge übereinstimmen. Die Vorgaben in der Norm hinsichtlich der Riemenlänge sind recht weitläufig und nicht immer lassen sich die Keilriemen dann gleichmäßig spannen. Achten Sie daher bei der Auswahl der Riemen auf das Prädikat „satzkonstant“. Damit ist garantiert, dass die Riemen gleicher Länge unvermessen zu einem Satz zusammengestellt werden können. Das spart Geld in der Lagerhaltung und vereinfacht die Beschaffung der Riemen.
Beim Tausch eines Riemens ist jedoch darauf zu achten, dass immer der ganze Riemensatz getauscht wird, da sich die Riemen während des Betriebs längen. Sonst kommt es zu Längenunterschieden zwischen bereits eingesetzten und neuen Riemen – sie passen nicht mehr zusammen und der Antrieb läuft nicht rund. Satzkonstant sind z. B. Optibelt-Red-Power-Riemen mit dem Kennzeichen „S=C“ (oder „M=S“ beim Riemen Super-XE-Power-Pro) oder Gates-Quad-Power-Riemen (mit der Kennzeichnung „Uniset“).
Keilriemen, die in Bereichen eingesetzt werden, die explosionsgefährdet sind, erfordern oft besondere Eigenschaften. Ein Großteil unserer Keilriemen sind ATEX-konform, also elektrisch leitfähig (antistatisch) gemäß ISO 1813.
Keilriemen müssen meist nach der erstmaligen Inbetriebnahme nach einer gewissen Einlaufzeit nachgespannt werden. Das liegt daran, dass sich die Zugträger in den ersten Betriebsstunden etwas dehnen und die Vorspannung des Keilriemens dadurch wieder nachlässt.
Keilriemen mit der Aufschrift „Wartungsfrei“, „Service Free“ oder „Maintenance Free“ haben während der Einlaufphase keinen nennenswerten Spannungsabfall und können somit ohne Nachspannen weiterbetrieben werden.
Keilriemen, die in sehr warmen Umgebungen laufen, sind besonderen Herausforderungen unterworfen. Bei Standardkeilriemen aus Chloropren-Kautschuk (CR) kann es schnell zum Riemenausfall kommen. Alternativ kommen in diesem Fall Keilriemen aus EPDM zum Einsatz, deren Verwendungsbereich von -50 °C bis +130 °C reicht.
Es ist möglich, mehr Energie und Kosten zu sparen, indem man Hochleistungskeilriemen einsetzt, da sie einen höheren Wirkungsgrad haben als Standardriemen. Durch den Einsatz eines Seilcord-Zugstranges in Kombination mit einem Unter- und Oberbau ist es den Hochleistungskeilriemen möglich, fast keine Dehnung im Betrieb aufzuweisen.
Der Riemenschlupf, der für einen Wirkungsgradverlust von bis zu 10 % sorgen kann, wird somit stark verringert. Laut Angaben der Hersteller haben Standard-Schmalkeilriemen einen Wirkungsgrad von ca. 90 % bis 94 %; Hochleistungskeilriemen weisen hingegen einen Wirkungsgrad von bis zu 97 % auf.
Die Auslegung von Keilriemen richtet sich nach der Anwendung und der zu übertragenden Leistung sowie den Umgebungsbedingungen. Passend zu den Keilriemen und Kraftbändern liefern wir entsprechende Keilriemenscheiben in unterschiedlichen Größen und Ausführungen – vorgebohrt, mit Taperlock-Buchse oder lt. Zeichnung nach Kundenwunsch.
Sollten Sie Hilfe bei der Auswahl von Profil, Riemengröße oder bei der Wahl der Keilriemenscheiben benötigen, können Sie gerne unser Berechnungsformular (PDF, 159,14 KiB) nutzen oder gleich unsere Expertin kontaktieren.
Um bei den Antrieben für hohe Betriebssicherheit und optimale Lebensdauer zu sorgen, ist es wichtig, die Riemen richtig zu montieren, zu warten und zu lagern.
Durch sachgemäße Lagerung bleiben Riemen in ihren Eigenschaften über mehrere Jahre erhalten und können ohne Probleme eingesetzt werden. Hierfür müssen folgende Punkte beachtet werden:
Der Lagerraum muss trocken (relative Luftfeuchtigkeit < 65 %) und staubfrei sein.
Riemen sollten nicht gemeinsam mit Chemikalien, Lösungsmitteln, Kraftstoffen, Schmierstoffen und Säuren gelagert werden.
Die Lagertemperatur sollte zwischen +15 °C und +25 °C liegen. Dabei ist auch zu beachten, dass Heizkörper mindestens einen Meter von den Keilriemen entfernt sein müssen.
Direkte Sonneneinstrahlung sowie starkes künstliches Licht sind zu vermeiden.
Ozonerzeugende Einrichtungen wie fluoreszierendes Licht oder elektrische Hochspannungsgeräte dürfen nicht in der Nähe der Riemen sein.
Riemen müssen immer spannungsfrei und ohne sonstige Verformungen gelagert werden.
Werden die Riemen gestapelt gelagert, sollte die Stapelhöhe 300 mm nicht überschreiten.
Bei der Montage von Riemenantrieben sind ebenfalls einige Faktoren zu beachten. Selbstredend muss im ersten Schritt der alte Riemen ausgebaut werden, bevor der neue Riemen montiert werden kann. Ersterer sollte stets auf allfällige Verschleißstellen geprüft werden, da diese ein Hinweis auf Problemstellen sein können. Als nächster Schritt sollten die Scheiben mit einem in nichtflüchtigem Lösungsmittel getränkten Lappen gereinigt und auf Kerben und Verschleiß geprüft werden. Sind starke Verschleißspuren erkennbar, sollten die Scheiben ebenfalls ersetzt werden. Sind die Scheiben in Ordnung oder ersetzt, kann der neue Riemen eingesetzt werden. Der Achsabstand ist so zu verringern, dass die Riemen ohne Zwang auf die Scheiben aufgelegt werden können – eine gewaltsame Montage kann zu Beschädigungen führen. Bei Mehrfachriemenantrieben ist zu beachten, dass alte und neue Riemen nicht gemeinsam verwendet werden, da die Last hauptsächlich auf den neuen, noch nicht gelängten Riemen liegen würde, was zu einem vorzeitigen Ausfall führen könnte. Auch sollten die Riemen verschiedener Hersteller nicht gemischt werden. Anschließend wird der Achsabstand des Antriebes eingestellt und der Riemen per Hand mit den Scheiben bewegt, bis er sich gesetzt hat und die richtige Vorspannung eingestellt worden ist. Diese ist mit Riemenspannungsmessgeräten zu kontrollieren. Nach etwa 0,5 bis 4 Stunden Laufzeit unter Volllast muss der Riemen erfahrungsgemäß nachgespannt werden.
Bei der Wartung von Riemenantrieben wird zwischen der einfachen Antriebskontrolle und der vollständigen Inspektion unterschieden. Die einfache Antriebskontrolle setzt sich zusammen aus:
Beobachten und Hören: Ein gut gewarteter und ausgelegter Antrieb sollte ruhig und geräuscharm laufen.
Prüfung der Schutzvorrichtungen: Die Schutzvorrichtung sollte auf Spiel, Schaden und Verschmutzungen untersucht werden.
Achten auf Öl und Fett: Es sollte auf tropfendes Öl und Fett geachtet werden.
Motorhalterung: Prüfung der Motorhalterung auf Festigkeit.
Bei einer vollständigen Inspektion wird die Maschine abgeschaltet und der Riemen auf Verschleiß und Risse geprüft. Zudem kann unmittelbar nach dem Stopp der Maschine der Riemen mithilfe von Anlegefühlern oder Infrarotthermometern auf seine Betriebstemperatur geprüft werden – maximal sollte diese bei +45 °C liegen. Bei der vollständigen Inspektion werden auch die Scheiben auf Verschleiß geprüft.
Die Kontrollintervalle hängen stark von den Betriebs- und Umgebungsbedingungen ab. Problematische Antriebe – also Antriebe mit hoher Betriebsgeschwindigkeit, schwerer Belastung, häufigen Start- und Stopp-Vorgängen, extremen Umgebungstemperaturen oder ungünstigen Umgebungseinflüssen – sollten etwa alle zwei Wochen einer einfachen Sichtprüfung unterzogen werden. Bei normalen Antrieben ist ein Intervall von einem Monat ausreichend. Eine vollständige Inspektion sollte je nach Antrieb alle drei bis sechs Monate durchgeführt werden.
In unserem Leitfaden für die Auswahl energieeffizienter Riemen finden Sie noch viele weitere spannende Informationen zum Thema Riemen sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bzw. Checkliste für die Montage. Damit kann nichts mehr schiefgehen!
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!