Atemschutz-Halbmasken bieten wirkungsvollen Schutz vor Gasen und Dämpfen. Je nachdem, welcher Filter im Maskenkörper der Atemschutzmaske eingebaut ist, erreichen sie unterschiedliche Schutzstufen. Das Halbmasken-Sortiment von Haberkorn zeichnet sich vor allem durch einen optimalen Tragekomfort und eine hohe Trageakzeptanz aus. Mehr in unserem Ratgeber
3M | Halbmasken
Gebrauchsfertige und wartungsfreie Komplettmaske mit integrierten Filterelementen aus Aktivkohlefiltern und Partikelfiltern sowie einem verbesserten Ausatemventil zum Schutz gegen Staub und Partikel. Die einfach verstellbaren Bebänderungen mit Kopfhalterung sorgen für eine bequem...
3M | Halbmasken
Gebrauchsfertige und wartungsfreie Komplettmaske mit integrierten Filterelementen aus Aktivkohlefiltern und Partikelfiltern sowie einem verbesserten Ausatemventil zum Schutz gegen Staub und Partikel. Die einfach verstellbaren Bebänderungen mit Kopfhalterung sorgen für eine bequem...
3M | Halbmasken
Gebrauchsfertige und wartungsfreie Komplettmaske mit integrierten Filterelementen aus Aktivkohlefiltern und Partikelfiltern sowie einem verbesserten Ausatemventil zum Schutz gegen Staub und Partikel. Die einfach verstellbaren Bebänderungen mit Kopfhalterung sorgen für eine bequem...
3M | Halbmasken
Gebrauchsfertige und wartungsfreie Komplettmaske mit integrierten Filterelementen aus Aktivkohlefiltern und Partikelfiltern sowie einem verbesserten Ausatemventil zum Schutz gegen Staub und Partikel. Die einfach verstellbaren Bebänderungen mit Kopfhalterung sorgen für eine bequem...
3M | Halbmasken
Wiederverwendbare, benutzerfreundliche Halbmaske mit Bajonett-Filteranschluss zur einfachen Anbringung von Filtern, bietet Schutz gegen Staub und Partikel. Die einfach verstellbaren 4-Punkt-Kopfbebänderung und Nackenriemen sorgen für einen bequemen und optimalen Dichtschutz. Komb...
3M | Halbmasken
Robuste, innovative und langlebige Atemschutzmaske aus hautfreundlichem Silikon. Die umlaufende „Drop-Down“- Bebänderung erlaubt es, die Maske in kurzen Arbeitspausen bequem vor der Brust zu tragen, anstatt sie komplett ablegen zu müssen.
3M | Halbmasken
Mehrweg-Atemschutz-Halbmaske mit zwei Dual-Luftstrom-Filtern an jeder Maske bilden diese vier Luftstromwege für ein leichteres Atmen. Hörbarer, schneller und einfacher Kartuschen-/Filteranschluss sorgt per Knopfdruck für eine sichere Verbindung, bietet Schutz gegen Staub und Part...
3M | Halbmasken
Mehrweg-Atemschutz-Halbmaske mit zwei Dual-Luftstrom-Filtern an jeder Maske bilden diese vier Luftstromwege für ein leichteres Atmen. Hörbarer, schneller und einfacher Kartuschen-/Filteranschluss sorgt per Knopfdruck für eine sichere Verbindung, bietet Schutz gegen Staub und Part...
3M | Halbmasken
Atemschutzmasken-Set bestehend aus wiederverwendbarer Halbmaske Größe M sowie Partikel- und Vorfilter mit Filterdeckel.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Die Atemluft muss bei einer partikelfiltrierenden Halbmaske erst durch mehrere Schichten von Filtermaterial strömen, bevor sie eingeatmet wird. Dieser Widerstand ist normativ geregelt. Sollte der Einatemwiderstand bei Atemschutzmasken stark erhöht sein, deutet dies auf die Erschöpfung der Partikelfilter hin. Kommt nur mehr wenig Luft durch die Atemschutzmaske, ist es möglich, dass eine Leckage aufgetreten ist.
Meistens ja, dies kann der Herstellerbeschreibung entnommen werden. Im Vergleich zu Feinstaubmasken sind Halbmasken üblicherweise keine Einwegprodukte.
Atemschutzhalbmasken umschließen Mund und Nase. Die Augenpartie bleibt ausgespart, sodass sie nicht ohne Weiteres in einer Umgebungsatmosphäre mit Schadstoffen, die eine Reizung oder Schädigung der Augen verursachen, verwendet werden können. Vollmasken schützen auch die Augen.
Eine Halbmaske bietet die perfekte Kombination aus Komfort, Schutz und Benutzerfreundlichkeit. Die meisten Halbmasken bestehen aus weichem, flexiblem Material das sich angenehm um Mund, Nase und Kinn schmiegt.
Die Hauptfunktion von Halbmasken besteht darin, den Träger vor dem Einatmen von Partikeln, Gasen und Dämpfen zu schützen, die gesundheitsschädlich oder sogar lebensgefährlich sein können. Die Masken sind mit austauschbaren Filtern ausgestattet, die je nach Art der Gefahr ausgewählt werden. Partikelfilter sind darauf ausgelegt, feste Schadstoffe wie Staub, Rauch und Pollen zurückzuhalten, während Gas- und Dampffilter flüchtige Chemikalien absorbieren und neutralisieren können. Die korrekte Funktion der Filter gewährleistet eine zuverlässige Reinigung der eingeatmeten Luft.
Halbmasken finden in einer Vielzahl von Branchen und Arbeitsumgebungen Anwendung. Sie werden häufig in Baustellen, chemischen Labors, Bergbauunternehmen, in der Pharmazie, im Gesundheitswesen, in der Landwirtschaft, im Schießsport und vielen anderen Bereichen eingesetzt. Überall dort, wo potenzielle Gefahren durch schädliche Partikel oder Gase bestehen, bieten Halbmasken eine tragbare und effektive Lösung zum Schutz der Atemwege. Der Schutzzweck von Halbmasken ist klar und essenziell: Sie dienen dem Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Träger. Durch das Blockieren von gefährlichen Partikeln und Chemikalien, die in der Luft schweben, verhindern Halbmasken das Einatmen von schädlichen Stoffen, die Atemwegserkrankungen, Allergien oder langfristige Gesundheitsschäden verursachen könnten. Darüber hinaus bieten sie auch psychologische Sicherheit, indem sie der Trägerin oder dem Träger das Vertrauen geben, ihre Aufgaben in gefährlichen Umgebungen ohne ständige Sorge um die eingeatmete Luft auszuführen.
Halbmasken bieten einige Vorteile im Vergleich zu anderen Atemschutzmasken. Sie sind leichter und kompakter, was sie bequemer für längere Tragezeiten macht. Zudem ermöglichen sie eine bessere Sicht und Kommunikation, da sie das gesamte Gesichtsfeld nicht behindern. Ein weiterer Pluspunkt ist die Möglichkeit, sie mit anderen persönlichen Schutzausrüstungen wie Schutzbrillen oder Helmen zu kombinieren.
Dennoch gibt es auch einige Einschränkungen bei der Verwendung von Halbmasken. Sie bieten nicht den gleichen Schutz wie Vollmasken, die das gesamte Gesicht bedecken. Daher sind sie möglicherweise nicht für Situationen geeignet, in denen ein höherer Schutzgrad erforderlich ist, z. B. bei sehr giftigen Gasen oder Aerosolen. Die Passform der Halbmaske ist ebenfalls entscheidend, da eine undichte Passform den Schutz erheblich beeinträchtigen kann.
Der sichere Umgang mit Halbmasken ist von entscheidender Bedeutung, um den bestmöglichen Schutz zu gewährleisten. Eine angemessene Schulung und das Verständnis der Sicherheitsaspekte sind unerlässlich, um die Wirksamkeit der Atemschutzmasken zu maximieren und potenzielle Gefahren zu minimieren. Eine gründliche Schulung der Personen, die Halbmasken verwenden, ist ein grundlegender Schritt, um sicherzustellen, dass sie die richtige Technik zum Anlegen, Tragen, Abnehmen und Warten der Masken verstehen. Die Schulung sollte folgende Punkte abdecken:
Anpassung und Passform – Der Träger muss wissen, wie die Maske korrekt angelegt wird und auf sein Gesicht angepasst. So kann eine ordnungsgemäße Abdichtung erfolgen.
Filterauswahl – Je nach Schadstoff muss der entsprechende Filter gewählt werden. Jeder Filtertyp hat eine andere Haltbarkeit und soll nach Bedarf gewechselt werden.
Tragedauer und Tragepause – Gerade die Tragepausen, die je nach Modell empfohlen werden sollen, eingehalten werden, damit es nicht zu einer Überanstrengung der Atemwege oder des Trägers kommt.
Wartung und Reinigung – Regelmäßige Wartungen und eine ordentliche Reinigung sind maßgeblich, um die Wirksamkeit der Halbmaske zu erhalten.
Der sichere Umgang mit Halbmasken erfordert ein tiefes Verständnis der richtigen Anwendung, Wartung und Sicherheitsprotokolle. Die Kombination aus umfassender Schulung und bewusster Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien trägt dazu bei, die Gesundheit und Sicherheit der Anwender in verschiedenen Arbeitsumgebungen zu gewährleisten.
Unsere Sortimentsmanager und Experten aus den Gebiet Atemschutz haben eine Empfehlung für Halbmasken ausgesprochen. Folgende Halbmasken belegen die Top 3:
3M | Halbmasken
Mehrweg-Atemschutz-Halbmaske mit zwei Dual-Luftstrom-Filtern an jeder Maske bilden diese vier Luftstromwege für ein leichteres Atmen. Hörbarer, schneller und einfacher Kartuschen-/Filteranschluss sorgt per Knopfdruck für eine sichere Verbindung, bietet Schutz gegen Staub und Part...
Besonderheiten:
leichteres Atmen, höheren Komfort mit 4-fach-Luftstrom-Filtersystem
leichtere Kommunikation während der Arbeit durch Stimmübertragung mit Sprechmembran
Dichtsitzprobe und hoher Tragekomfort per Knopfdruck
TPE/PP-Atemschutzmaske mit zwei äußerst geringen Atemwiderstand-Ausatemventilen, Ventilkappen mit Abschirmern zum Schutz gegen Staub und Partikel, auch für Lebensmittel. Die einfach verstellbaren Tragebänder sorgen für eine bequeme und sichere Einstellung. Kombinierbar mit Sundst...
Besonderheiten:
minimale Belastungen für die Maskenträger durch extrem niedrige Ein- und Ausatemluftwiderstände
Gefahr von Kontaktallergien auf ein Minimum beschränkt
einheitliches Filtersystem für alle Sundström-Halb- und -Vollmasken
3M | Halbmasken
Gebrauchsfertige und wartungsfreie Komplettmaske mit integrierten Filterelementen aus Aktivkohlefiltern und Partikelfiltern sowie einem verbesserten Ausatemventil zum Schutz gegen Staub und Partikel. Die einfach verstellbaren Bebänderungen mit Kopfhalterung sorgen für eine bequem...
Besonderheiten:
erleichtertes Atmen durch reduzierte Hitze- und Feuchtigkeitsbildung mit neu verbessertem Ausatemventil
mit integrierten Filterelementen sofort als Komplettmaske einsatzbereit
keine Gesichtsfeldeinschränkung dank flachem Design
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!