Schraubendreher sind elementare Werkzeuge, die in keiner Werkstatt fehlen dürfen. Mehr in unserem Ratgeber
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Schraubendreher-Profilkombination aus Pozidriv und Schlitz für Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern und Relais.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Besonders kleiner Schraubendreher mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Bereiche.
Forum Professional Solutions | Schraubendreher, Schraubenzieher
Robuster Innen-Torx®-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform-Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Robuster Innen-Torx®-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform-Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Vakuumeisgehärtetes Spezialwerkzeug zur Vermeidung von Flug- und Fremdrost bei der Verschraubung von Edelstahlschrauben. Ergonomischer Kraftform®-Griff mit Griffkennzeichnung sorgt für schnelleres Finden und Sortieren im Werkzeugkoffer.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Torx®-Schraubmeißel aus hochwertigem Bitmaterial mit Mehrkomponenten-Griff und Sechskant-Abrollschutz.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Hochwertiger Schraubendreher mit Bohrung im Torx®-Profil zum Lösen von Sicherheitsverschraubungen. Die Black-Point-Spitze bietet optimierten Korrosionsschutz und Passgenauigkeit.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Handlicher Schraubendreher für Innen-Torx® mit mehrkomponentigem Kraftform-Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben an schwer zugänglichen Stellen.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher mit isolierter Klinge für sicheres Arbeiten unter Spannung.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Besonders kleiner Schraubendreher mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Bereiche.
Forum Professional Solutions | Schraubendreher, Schraubenzieher
Robuster Schraubendreher aus legiertem Werkzeugstahl mit Sechskantklinge, ohne Kugelkopf.
Wiha | Schraubendreher, Schraubenzieher
Feinschraubendreher mit langem, schlanken Griff und Schnelldrehzone für feine Arbeiten in der Feinmechanik, Modellbau und im Hobbybereich.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Robuster Schraubendreher aus legiertem Werkzeugstahl mit runder Klinge, ohne Kugelkopf
Forum Professional Solutions | Schraubendreher, Schraubenzieher
Hochwertiger Schraubendreher aus legiertem Werkzeugstahl mit Sechskantklinge und Kugelkopf, der einen Arbeitswinkel von bis zu 30° erlaubt.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Hochwertiger Schraubendreher aus legiertem Werkzeugstahl mit Sechskantklinge und Kugelkopf, der einen Arbeitswinkel von bis zu 30° erlaubt.
Forum Professional Solutions | Schraubendreher, Schraubenzieher
Runder Steckschlüssel für Außensechskantschrauben und -muttern. Mit mehrkomponentigem Griff für einfacheres und ergonomisches Verschrauben von überstehenden Gewindeschäften.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Runder Steckschlüssel für Außensechskantschrauben und -muttern. Mit mehrkomponentigem Griff für einfacheres und ergonomisches Verschrauben von überstehenden Gewindeschäften.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Runder Steckschlüssel für Außensechskantschrauben und -muttern. Mit mehrkomponentigem Griff für einfacheres und ergonomisches Verschrauben von überstehenden Gewindeschäften.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Bei Schraubenziehern mit durchgehender Klinge geht die Klinge durch den kompletten Griff hindurch. Aus diesem Grund ist in den meisten Fällen auch eine Schlagkappe am Ende des Griffs vorhanden und sie können für leichte Meißelarbeiten verwendet werden.
Ein Mehrkomponentenheft bei Schraubendrehern ist ein Mehrkomponentengriff, bei dem unterschiedliche Materialien (meistens ein hartes und ein weiches Material) zusammenspielen, um eine optimale Griffigkeit und Kraftübertragung zu ermöglichen.
VDE ist der Verband der Elektrotechnik. Die Werkzeuge werden alle nach DIN EN 60900 geprüft und sind somit für die Arbeit bis 1.000 Volt geeignet.
Tatsächlich werden diese VDE-Schraubendreher aber weitaus höher als die Norm geprüft.
Der Vorteil von Schraubendrehern mit Sechskantklinge ist der, dass mittels eines Gabelschlüssels zusätzlich Kraft übertragen werden kann.
Schlitzschraubendreher, Torxschraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher oder Kreuzschraubendreher werden in vielen Branchen tagtäglich verwendet. Diese Werkzeuge werden für manuelle Verschraubung genutzt. Besonders wichtig ist Handlichkeit für die Nutzerin oder den Nutzer, denn guter Grip und die Arbeitsgeschwindigkeit sind wichtige Voraussetzungen für die komfortable Verwendung von Schraubendrehern.
Oft sind Edelstahlelemente von Rost befallen. Der Grund dafür ist, dass durch die Verschraubung mit normalen Stahl Fremdrost entsteht. Dabei wird die oberste Schicht der Edelstahlschraube zerkratzt und das macht es möglich, dass sich Rost bildet. Durch die Verwendung von Schraubendrehern oder eine Werkzeug-Serie aus Edelstahl kann dies verhindert werden und eine Schonung der Schraube wird gewährleistet. Zusätzlich erzeugt eine spezielle Vakuumeishärtung die notwendige Härte für den Schraubendreher.
Schraubendreher werden bei Handwerkerinnen und Handwerker oftmals fälschlicherweise als Meißel verwendet. Dabei kann es passieren, dass die Schraubendreherspitze splittert oder dass der Hammer beim Schlag abrutscht. Dies kann zu erheblichen Verletzungen führen, die vermieden werden können. Ein Schlitz-Schraubendreher kann hier die optimale Lösung sein, falls die Nutzung über das Schrauben hinausgehen sollte. Dabei kann der Gebrauch um Einiges erweitert werden – vom Schrauben, Meißeln, Stemmen bis hin zum Lösen von festsitzenden Schrauben.
Viele Anwenderinnen oder Anwender wünschen sich eine schnellere Durchführung von Schraubvorgängen. Ein Planetengetriebe bewirkt präziseres Arbeiten. Dies ermöglicht eine kraftvolle Endverschraubung, die außerdem auch noch schneller vonstatten geht. Das Getriebe ist im Griff des Schraubendrehers integriert, weshalb das Schrauben rein mechanisch beschleunigt wird. Für die Feinjustierung und das abschließende Anziehen oder Lösen einer Schraube mit hohen Drehmomenten wird eine Abschaltung empfohlen. Die Konstruktion dieses Produktes ermöglicht den langjährigen Qualitätserhalt und eine wartungsfreie Nutzung.
Durch hohe Potentialdifferenzen entstehen Spannungsdurchschläge die elektrostatische Entladungen genannt werden. Die Spannungsdurchschläge erzeugen einen kurzen, hohen Strom, wodurch eine Gefährdung für Menschen entsteht und die Lebensdauer von elektrischen Komponenten in Geräten reduziert werden kann. Bei der Verschraubung von Elektronikkomponenten muss also äußerste Vorsicht geboten sein, denn durch die elektrostatische Entladung kann es zu Fehlfunktionen des Elektrogeräts kommen. Aus diesem Grund sind elektrostatisch abgesicherte Schraubwerkzeuge von enormer Bedeutung.
Nicht nur Elektrikerinnen und Elektriker, auch Instandhalterinnen und Instandhalter arbeiten oftmals an stromführenden Anlagen. Deshalb muss abgesehen von der Einhaltung von entsprechenden Sicherheitsvorschriften speziell geeignetes Werkzeug verwendet werden. VDE ist die Abkürzung für „Verband der Elektrotechnik“. Der Verein prüft alle Werkzeuge nach DIN EN 60900, dadurch wird das Arbeiten mit einer Spannung von bis zu 1.000 Volt ermöglicht. Um sicherzustellen, dass keine Gefahr besteht, werden die meisten Schraubendreher mit weitaus höherer Spannung geprüft, als die Norm vorschreibt. Bei Wera beispielsweise wird jedes einzelne Werkzeug auf Durchschlagfestigkeit bei 10.000 Volt geprüft. Nur wenn das Produkt diesen Test besteht, wird es auch für die Produktion freigeben. Dadurch wird auch unter extremsten Bedingungen stets die maximale Sicherheit gewährleistet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!