Menu

26 Ergebnisse für „gehäuselager“

Was sind die Bestandteile einer Stehlagereinheit? FAQ

Eine Stehlagereinheit besteht immer aus einem Lagergehäuse und einem Spannlager. Dabei können je nach Anwendungsfall unterschiedliche Gehäuse und Spannlager miteinander kombiniert werden.

Welche Vorteile bieten Stehlagereinheiten? FAQ

Stehlagereinheiten dienen als fertig vormontierte Lagereinheit (Lagergehäuse und Spannlager), die sich einfach an die Konstruktion anschrauben lässt. Somit entfallen aufwändige Lagerkonstruktionen und komplizierte Lagermontagen.

Wie werden Lagergehäuse abgedichtet? FAQ

Abhängig von der Bauform werden Lagergehäuse mit Lippendichtungen, Filzringen oder Labyrinthdichtungen ausgeführt.

Welche Ausführungen von Lagergehäusen gibt es? FAQ

Das Gehäuse kann für eine durchgehende Welle ausgeführt oder einseitig verschlossen sein, falls sich das Ende der Welle im Gehäuse befindet. Geteilte Lagergehäuse erleichtern den Ein- und Ausbau bei Pendelkugellagern, Tonnenlagern und Pendelrollenlagern. MittelsMittels zusätzlicher Festringe, die in das Gehäuse eingelegt werden, kann aus dem Loslager eine Festlagerung werden.

Wozu dienen Lagergehäuse? FAQ

Lagergehäuse dienen als vorgefertigte Baueinheit, die unkompliziert und einfach an die Umgebungskonstruktion geschraubt werden kann. Das Gehäuse bietet Platz für ein Spannlager, welches nach der Anwendung ausgewählt wird. Optional finden sich Schmieröffnungen im Gehäuse, um das Spannlager mit Schmierstoff zu versorgen. 

Müssen Stehlagereinheiten auch als Fest-/Loslagerung ausgeführt werden? FAQ

Auch bei Lagereinheiten müssen Wärmedehnungen ausgeglichen werden. Verspannungen führen zu einer verminderten Lebensdauer und übermäßiger Lagererwärmung. Oft sind Lagergehäuse als Loslager ausgeführt und können durch Einlegen eines Festringes zu einem Festlager umgerüstet werden. 

Welche Flanschausführungen gibt es bei Flanschlagereinheiten? FAQ

Die gängigsten Flanschausführungen bei Flanschlagereinheiten sind ovale Gehäuse mit zwei Befestigungsschrauben, dreieckige Gehäuse mit drei Schrauben und viereckige Gehäuse mit vier Schrauben.

Breites Produktsortiment: NTN-Lager für alle Branchen und Märkte Ratgeber

Vom Standard-Rillenkugellager bis hin zum sicherheitsrelevanten Hochgenauigkeitslager – NTN deckt alle Kundenanforderungen ab. (...) Gehäuselagereinheiten von NTN und SNR Das Portfolio der Gehäuselagereinheiten von NTN und SNR umfasst mehr als 40.000 unterschiedliche Ausführungen. (...) Die Gehäuselager sind universell einsetzbar und schnell betriebsbereit.

Bauarten und Ausführungen von Nadellagern Ratgeber

In der Konstruktion übernehmen Welle und Gehäuse die Funktion als Laufbahn und müssen daher alle Anforderungen hinsichtlich Härte, Geometrie und Rautiefe erfüllen. (...) Nadellager gibt es in verschiedenen Ausführungen – mit Borden oder ohne Borden am Innen- oder Außenring, als kombinierte Nadellager oder als Einstell-Nadellager zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern zwischen Welle und Gehäuse. (...) Daher müssen die Anschlussteile steif und eben sein und die Auflageflächen der Lagerteile an der Welle und im Gehäuse senkrecht zur Wellenachse stehen.

Wie unterscheiden sich Gelenkköpfe und Gelenklager? FAQ

Gelenkköpfe sind Lagereinheiten bestehend aus einem Gelenklager und einem Gehäuse mit einem Gewindestift.

Was versteht man unter Flanschlagereinheiten? FAQ

Flanschlagereinheiten sind einbaufertige Lagerungen. Das Lager ist in ein Flanschgehäuse integriert und wird als Einheit an die Konstruktion geschraubt.

Linearkugellagerführungen und Lineargleitlagerführungen Ratgeber

Die Laufbuchsen können entweder als Lineargleitlager oder als Linearkugellager ausgeführt sein. (...) Diese Einheiten sind besonders anwenderfreundlich – sie bestehen aus der einbaufertigen Kombination aus vormontierter Lagerbuchse im steifen Gehäuse. Zusätzliche Gewinde- und Senkbohrungen am Gehäuse dienen zur einfachen Montage der notwendigen Anbauteile.

Welche Bauformen gibt es bei Flanschlagern? FAQ

Das Flanschlager kann als offenes Lager ausgeführt werden, wenn die Welle komplett durchgeführt wird, oder mit einem Lagerdeckel ausgeführt werden, falls das Ende der Welle im Gehäuse liegt.

Was ist bei der Montage von Gleitlagern zu beachten? FAQ

Die Buchsen sind laut Norm so ausgeführt, dass sie nach dem Einbau in der Gehäusebohrung rund sind und einen ausreichenden Presssitz aufweisen.  (...) Um die Gleitfläche der Lager beim Einbau nicht zu verletzen, sollte grundsätzlich eine Fase an der Welle oder dem Bolzen vorgesehen werden. Bei Lagerbuchsen sollte diese 15°-30° betragen, bei Bundbuchsen größenabhängig zwischen 1,0 x 45° und 2,0 x 45°. 

Effizient und „ready to use“ – die Booster-Serie und Polipump von NTN SNR Ratgeber

Ready-Booster Der Ready-Booster kann durch seine kompakte Bauweise für verschiedene Anwendungen wie Lagergehäuse, Pumpen, Ventilatoren usw. verwendet werden.

ROSTA-Technologie Ratgeber

Jedes ROSTA-Produkt basiert auf dem 1944 eingeführten Originaltechnologie-Design, das ein Quadrat beinhaltet, das von vier Gummischnüren innerhalb eines Außengehäuses umschlossen wird. Das ROSTA-Element kombiniert in seinem schlanken Design drei wesentliche Funktionen: Torsionsfeder-Eigenschaften Stehlager-Funktion Dämpfungsfähigkeit Hauptsächlich sind die ROSTA-Gummifederelemente als Torsionsfeder bei einem Arbeitswinkel von +/–30° gestaltet.

Wie sind die Laufbahnen bei Nadellagern auszuführen? FAQ

Abhängig von der Lagergröße und dem notwendigen Lagerspiel ergeben sich unterschiedliche Werte für Bohrungstoleranz, Wellentoleranz, Oberflächenrauheit, Rundheit und Parallelität. Grundsätzlich sind die Laufbahnen auf der Welle und im Gehäuse geschliffen und gehärtet.

Messbar besser – die X-life-Generation von Schaeffler Ratgeber

Höhere Belastbarkeit Bei vergleichbaren Bedingungen – also im gleichen Bauraum und bei gleicher Lebensdauer – können X-life-Lager deutlich höher belastet werden. (...) Dadurch sind X-life-Lager ideal geeignet für Anwendungen, bei denen höchste Belastungen auftreten und maximale Lebensdauer bei kleinstem Platzbedarf gefordert ist. (...) Produkte in X-life-Qualität INA Nadellager in X-life-Qualität Zylinderrollenlager in X-life-Qualität Spannlager in X-life-Qualität Gehäuseeinheiten in X-life-Qualität Stützrolle in X-life-Qualität Kurvenrollen in X-life-Qualität FAG Pendelrollenlager in X-life-Qualität Schrägkugellager in X-life-Qualität Zylinderrollenlager in X-life-Qualität Kegelrollenlager in X-life-Qualität

Bauarten und Ausführungen von Rollenlagern Ratgeber

Axial-Zylinderrollenlager Axial-Zylinderrollenlager sind bestens geeignet zur Aufnahme von ausschließlich axialen Kräften. (...) Die Lager sind als Axial-Zylinderrollenkranz verfügbar und werden verwendet, wenn die Oberfläche der Welle und des Gehäuses eine ausreichende Qualität besitzt, um als Lauffläche zu fungieren. Sollte das nicht der Fall sein, können die Lager mit Gehäuse- und Wellenscheibe bezogen werden bzw. die losen Scheiben, falls nur eine von beiden benötigt wird.

Wie kann ein Spannlager an der Welle befestigt werden? FAQ

Die Befestigung des Spannlagers an der Welle erfolgt über Exzenterringe, Spannhülsen, Gewindestifte oder Mitnehmernuten. Ausführungen mit einem sphärischen Außenring können in Kombination mit einem passenden Gehäuse bis zu einem gewissen Grad auch Wellenschiefstellungen ausgleichen.

1-20 von 26 Inhalten