Menu

599 Ergebnisse für „erste hilfe“

PQM & Lieferantenmanagement Unternehmen

Druckgeräteverordnung Werkszeugnisse nach DIN 10204 Erstmusterprüfberichte nach VDA 6.3 Lieferantenmanagement bei Haberkorn Unsere Lieferanten sind die besten in ihrer Branche. (...) Unter Lieferantenmanagement verstehen wir die Summe aller Aktivitäten, welche die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten sicherstellt und verbessert. (...) Mit Hilfe des Haberkorn Verhaltenskodex setzen wir hier ein Zeichen. Unsere Lieferanten haben die Einhaltung des Haberkorn Verhaltenskodex mit ihrer Unterschrift bestätigt – durch regelmäßige Gespräche, vertiefende Fragestellungen bzw. über Audits stellen wir Einhaltung des Haberkorn Code of Conduct sicher.

Arbeitsplatzsysteme Ratgeber

Unter Ergonomie versteht man die optimale wechselseitige Anpassung zwischen dem Menschen und seinen Arbeitsbedingungen. (...) https://shop.haberkorn.com/item-profilsysteme/arbeitsplatzsysteme/arbeitstuehle zum Produkt Tischgestell Typ E, elektrisch verstellbar zum Produkt Behälteraufnahme für Arbeitstische zum Produkt Anforderungen an das Arbeitsplatzsystem Grundsätzlich sollte ein Arbeitsplatzsystem den Ansprüchen des Unternehmens und den Bedürfnissen der Mitarbeiter genügen. Die wichtigsten Ergonomie-Kriterien ausreichend Bewegungsfreiheit ideal genutzter Greifraum, um natürliche Bewegungsabläufe zu ermöglichen und belastende zu vermeiden geeignete Arbeitsfläche individuelle Arbeitshöhe im Stehen und im Sitzen Arbeitsstuhl, der dynamisches Sitzen ermöglicht angepasste Werkzeug- und Hilfsmittelbereitstellung Beleuchtung und Sichtverhältnisse der Tätigkeit entsprechend ausgelegt Arbeitstisch bietet für alle Betriebsmittel geeignete Befestigungsmöglichkeiten ist elektrisch höhenverstellbar hat die optimale Breite und Tiefe ist ausreichend stabil bietet genügend Beinfreiheit Arbeitsstuhl Sitzfläche und Rückenlehne sind gepolstert Polster sind leicht zu reinigen Sitzfläche hat eine leichte Neigung nach vorne, um eine aufrechte Sitzhaltung zu erzielen Rückenlehne ist neigungs- und höhenverstellbar Stuhl ist drehbar und hat Laufrollen Armlehnen sind höhen- und breitenverstellbar kann durch eine Fußstütze ergänzt werden Einstellmöglichkeiten können in sitzender Position bedient werden Medienversorgung Stromversorgung ist einfach zu installieren Anschlussmöglichkeiten sind variabel positionierbar Kabel und Leitungen sind fixierbar flexible Leitungsführung bei elektrisch höhenverstellbaren Tischen Arbeitsplatz ist durch FI-Schutzschalter gesichert Beleuchtung ist individuell auf den Prozess und den Mitarbeiter abgestimmt ist weitgehend schattenarm Direktblendung und indirekte Blendung werden vermieden elektrische Vorschaltgeräte sind im Einsatz, um Flimmern zu verhindern Farbtemperatur ist Neutralweiß (3300 K – 5300 K) individuelles Sehvermögen und die räumlichen Gegebenheiten werden berücksichtigt Bereitstellung optimale Ausrichtung von Material, Werkzeug und Informationen Material, Werkzeug und Informationen werden entsprechend der Nutzungsfrequenz angeordnet Platzierung von Material unterhalb der Herzhöhe Beschriftungen und optische Codierungen helfen Ausrichtungen sind leicht einstellbar und verstellen sich nicht während des Betriebs Persönliche Beratung Gerne beraten wir Sie auch persönlich!

Kugelsperrbolzen Ratgeber

Ein breites Sortiment –Da ist für jeden etwas dabei Zum schnellen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern dienen unter anderem Kugelsperrbolzen. (...) Auch hier können wir mit kundenspezifischen Lösungen Abhilfe schaffen.

Orthopädische Einlagen für Sicherheitsschuhe Ratgeber

Die ÖNORM Z 1259 legt das Verfahren für die Herstellung und Konformitätsbewertung von orthopädischen Veränderungen an Sicherheitsschuhen und Berufsschuhen fest und ist besonders für Orthopädieschuhmacher (OSM) relevant. (...) Dieser erwirbt unter Berücksichtigung des Verordnungsscheines (von der Ärztin oder vom Arzt ausgestellte Verordnung für Heilbehelfe und Hilfsmittel) und der Verwendungsbescheinigung (Bescheinigung über das erforderliche Schutzniveau des Fußschutzes aufgrund einer vorangegangenen Arbeitsplatzevaluierung) den erforderlichen Bausatz.

Gestein sicher Aufbrechen und Zerkleinern mit EBBOSburst Ratgeber

Elektrische Zündung Hier wird EBBOSburst mithilfe eines elektrischen Zündsystems betätigt, was eine Zündung mit angemessenem Sicherheitsabstand und ohne Verzögerung ermöglicht. (...) Gernot Wendl Leiter Vertrieb Schmierstoffe Gernot Wendl Leiter Vertrieb Schmierstoffe „Ebbosburst ist eine einfache und problemlose Alternative zum Sprengen und Schremmen,frei von den Vorschriften des Sprengmittelgesetzes.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Aktion Hoch- und Tiefbau Jetzt anzeigen Aktuell Hoch- und Tiefbau, Holzbau Jetzt anzeigen Zum Download Center

Conti® Ultimate – das robuste Förderschlauchsystem Ratgeber

Es handelt sich hierbei um eine orangefarbene Zwischenschicht zwischen der Gummiseele und der Textilverstärkung die sich spiralförmig um den Schlauch wickelt. (...) Der Berstdruck liegt beim 3,2-Fachen des Arbeitsdrucks. Das sorgt für eine große Sicherheitsreserve. (...) Platzieren Sie nun die Stirnfläche der Kupplung provisorisch an der zuvor markierten Linie und nutzen Sie sie als Markierungshilfe.

Leica DISTO™ – das original Laserdistanzmessgerät Ratgeber

Vor mehr als 20 Jahren wurde von Leica das erste handgeführte Laserdistanzmessgerät in den Markt eingeführt. (...) Punkt-zu-Punkt Laserdistanzmessung (P2P) Mithilfe innovativer Technologie kann die Distanz zwischen zwei Punkten innerhalb kürzester Zeit von einer Position aus gemessen werden. (...) Leica-DISTO™-Transfer mit Plugin unterstützt den Datentransfer in AutoCAD®, BricsCAD® oder auch Software-Lösungen von Dritt-Anbietern.

Lagerung, Montage und Wartung von Riemen Ratgeber

Selbstredend muss im ersten Schritt der alte Riemen ausgebaut werden, bevor der neue Riemen montiert werden kann. (...) Auch sollten die Riemen verschiedener Hersteller nicht gemischt werden. (...) Zudem kann unmittelbar nach dem Stopp der Maschine der Riemen mithilfe von Anlegefühlern oder Infrarotthermometern auf seine Betriebstemperatur geprüft werden – maximal sollte diese bei +45 °C liegen.

Schulungen und Seminare zu chemisch-technischen Produkten – immer auf dem aktuellen Wissensstand Produktservices

Das Seminar richtet sich vorrangig an Betriebsleitende, Produktionsleitende, Konstrukteurinnen und Konstrukteure und Instandhalterinnen und Instandhalter Kundenevent: Reparaturexperte – Kleben in der Instandhaltung Wir von Haberkorn verstehen etwas von den Herausforderungen, die Sie bei der Instandhaltung und Reparatur von Industrieanlagen zu meistern haben. Um einen störungsfreien und sicheren Betrieb zu gewährleisten, brauchen Sie die richtigen Leute – und die richtigen Hilfsmittel. (...) Workshops und zielgerichtete Trainings zu den Themen, die gemeinsam festgelegt wurden Kosteneinsparungslösungen aus den Analyseergebnissen Kundenseminar: OKS-Schmierstoffe und -Wartungsprodukte Damit immer alles wie geschmiert läuft, gibt es bei der Schmierung und Wartung vieles zu beachten.

Auswahlkriterien bei Sicherheitsschuhen Ratgeber

Erst mit diesem Wissen kann entschieden werden, welche Arbeitsschuhe überhaupt in Frage kommen und auf welches Produkt am Ende die Wahl fällt. (...) Sohlenmaterialien Sohle aus RPU – bietet dank einzigartiger Molekularstruktur mit zahlreichen Saugnäpfen ideale Rutschhemmung auf nassen Oberflächen Sohle aus Nitrilkautschuk/Sohle aus Perbunan – Allround-Sohle mit guter Griffigkeit auf glatten und nassen Oberflächen, die bei niedrigen Temperaturen flexibel bleibt und gleichzeitig Temperaturen bis 300 °C standhält sowie in gewissem Maß widerstandsfähig gegen hochkonzentrierte chemische Substanzen ist. (...) Mithilfe einer Fußvermessung kann die geeignete Passform besonders genau bestimmt werden.

Arbeiten im Stehen – so geht’s richtig! Ratgeber

Besonders schwierig wird es bei Personen, die unter Kreislaufbeschwerden leiden, da das lange Stehen das Herz verstärkt belastet. Neben angepassten Arbeitsschuhen und der richtigen Körperhaltung können ergonomische Arbeitsmatten Abhilfe schaffen. (...) Bernhard Bär Sortimentsmanager Arbeitsschutz Bernhard Bär Sortimentsmanager Arbeitsschutz „Ergonomische Arbeitsplatzmatten und hochwertige Arbeitsschuhe erhöhen die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter und unterstützen deren Gesunderhaltung.

Bohrer für Metall Ratgeber

Eine kleine Hilfestellung Die meisten Bohrer haben eine Typenbezeichnung für eine Vorauswahl. (...) Wichtig ist aber, dass TiAIN erst bei höheren Schnittdaten die Leistung deutlich verbessert.

Pressespiegel Unternehmen

Am Standort in Wolfurt werden derzeit 18 Lehrlinge in vier Lehrberufen ausgebildet. ansehen Experten im Netzwerk Arbeitssicherheit Sichere Arbeit Donnerstag, 16.12.2021 ansehen Auf Herz und Nieren geprüft Maschinenmarkt Donnerstag, 25.11.2021 Am Haberkorn-Standort in Enns ist ein hochmoderner Hydraulik-Prüfstand im Einsatz. (...) Beim mobilen Lernen wird mithilfe kleiner Einheiten, so genannter „Lernnuggets“, spröde Theorie userfreundlich an den Bauarbeiter gebracht. ansehen Energie und E-Mobilität im Fokus Vorarlberger Nachrichten Donnerstag, 11.4.2019 Um die Themen Energie und E-Mobilität ging es beim jüngsten Unternehmertreff, den die Wirtschaftsregion Hofsteig zusammen mit dem Energieinstitut Vorarlberg im Hauptquartier der Firma Haberkorn in Wolfurt durchführte. ansehen Frisch Gezapftes – Shell EcoPack Ölregal Auto & Wirtschaft Donnerstag, 21.3.2019 Mit dem EcoPack Ölregal hat Shell einen Nerv bei den heimischen Betrieben getroffen, erfahren wir bei Vertriebspartner Haberkorn. ansehen Haberkorn ist "Official Partner" von Festo BetriebsTechnik Mittwoch, 27.2.2019 Der Automatisierungsspezialist Festo und Österreichs größter technischer Händler, Haberkorn, erweitern ihre Zusammenarbeit. (...) In Wolfurt sind es mit zehn so viele wie nie. ansehen Mobilität auf Klimakurs Vorarlberger Nachrichten Samstag, 8.9.2018 Der VCÖ-Mobilitätspreis geht an drei Vorarlberger Projekte – darunter auch die Haberkorn GmbH. ansehen Haberkorn hilft Kindern Vorarlberger Nachrichten Montag, 20.8.2018 Die Wolfurter Firma Haberkorn unterstützt seit einigen Jahren Care-Projekte. ansehen Haberkorn macht in Graz Theater Vorarlberger Nachrichten Mittwoch, 15.8.2018 Die Theatermacher vom Grazer Theater Lechthaler-Belic haben für ihr neues Theaterstück Hilfe gebraucht und diese bei Haberkorn gefunden. ansehen Was Automation und Logistik perfekt verbindet Festo Kundenmagazin – trends in automation Donnerstag, 19.7.2018 Wie finden Komponenten von Festo den schnellsten Weg in die Montage des Kunden?

ROSTA-Motorwippen für optimale Riemenspannung Ratgeber

Die richtige Lösung für jede Anwendung Mithilfe der ROSTA-Motorwippen ist die optimale Riemenspannung garantiert. (...) Mit der horizontal angeordneten Feingewinde-Verstellspindel lassen sich die Vorspannung sowie auch die benötigte Motorplattenneigung einfach einstellen.

Maschinensicherheit – so gehen Sie auf Nummer sicher Ratgeber

Auch beim Erstellen des Sicherheitskonzepts gilt: Alle Schritte und Gedanken müssen dokumentiert werden. (...) Auch die EN 82079-1 ist eine Hilfestellung. Auch wenn dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, so gilt doch, dass alle sicherheits- und gesundheitsrelevanten Informationen inklusive Datum in Papierform mit der Maschine mitgeliefert werden müssen. (...) Außerdem werden sie von vielen Herstellern als Datenbanken zur Verfügung gestellt.

Arbeitshandschuhe – gesetzliche Bestimmungen, Prüfverfahren und Kennzeichnung Ratgeber

Die aus den Prüfungen resultierenden Ergebnisse und Einsatzmöglichkeiten werden mithilfe verschiedener Kennzeichnungen und Piktogramme für die Anwender ersichtlich gemacht. (...) Kontaktwärmewiderstand (Prüfverfahren gemäß EN ISO 12127-1): Hier wird der Kontaktwiderstand innerhalb eines Temperaturbereichs getestet. (...) Kennzeichnung von Handschuhen gegen thermische Gefährdungen durch Hitze und Feuer Die Ergebnisse der diversen Prüfverfahren nach EN 407:2020 werden mithilfe von sechs Ziffern angegeben.

Nachhaltigkeit im Arbeitsschutz Ratgeber

STANDARD 100 by OEKO-TEX® Ziel ist es, die überprüfte gesundheitliche Unbedenklichkeit von Textilprodukten mithilfe eines Labels für den Verbraucher einfach ersichtlich zu machen. (...) Ein vorsorgender Umgang mit Umweltproblemen ist zu unterstützen. Es müssen Initiativen für ein größeres Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt ergriffen werden. Die Entwicklung und Verbreitung von umweltfreundlichen Technologien ist zu unterstützen.

Wichtige Normen bei Arbeitskleidung Ratgeber

Dabei spielt in erster Linie die PSA-Verordnung § 16 eine wichtige Rolle. (...) Getestet werden der Wärmedurchgangswiderstand, die thermische Isolation, die Luftdurchlässigkeit und die Wasserdichtheit. (...) Bei der Prüfung werden mithilfe eines gerichteten Lichtbogens sowohl die Nachbrennzeit als auch die Lochbildung und das Durchschmelzen zur innersten Schicht gemessen.

Der item Lean Production Systembaukasten Ratgeber

Lean Production Baukästen helfen Ihnen im Kampf gegen Ineffizienz in der Produktion und sind Hilfsmittel für eine kontinuierliche Verbesserung. (...) Die speziellen Systemlösungen, die den Bau von Regalen, Transportwagen oder Transportstrecken vor Ort unterstützen, versetzen Mitarbeiter in die Lage, ohne zentrale Planung Verbesserungen eigenständig, schnell und mit wenig Materialeinsatz umzusetzen.

Schulungsrückblicke Schulungen und Events

Mai 2022 in Wolfurt Donnerstag, 12. Mai 2022 in Leonding Donnerstag, 19. (...) Die Grundlagen der Wälzlager sowie eine Produktübersicht und die Produktauswahl mit Hilfe von MEDIAS wurde von Herrn Christian Kolb von Schaeffler Österreich vorgetragen. (...) Die Grundlagen der Wälzlager sowie eine Produktübersicht und die Produktauswahl mit Hilfe von MEDIAS wurde von Herrn Christian Kolb von Schaeffler Österreich vorgetragen.

61-80 von 83 Inhalten