Menu

450 Ergebnisse für „UV Schutz“

Optimal geschützt durch den Sommer – mit SC Johnson News

Um die Haut vor den Gefahren der UV-Strahlung zu schützen, ist ein guter Sonnenschutz unerlässlich. Berufsgruppen, die UV-Strahlung häufig ausgesetzt sind, sind besonders zu schützen – dies ist sogar rechtlich geregelt: Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, ihrem Personal einen passenden Sonnenschutz zur Verfügung zu stellen. In unserer aktuellen Kampagne „Optimal geschützt mit dem UV-Schutz-Sortiment von SC Johnson“ finden Sie neben konkreten Produkt-Tipps auch generelle Informationen zum Thema „UV-Strahlung und ihre Auswirkungen“ sowie konkrete Tipps zum richtigen „UV-Schutz am Bau“.

So wird die Haut vor UV-Strahlung geschützt Ratgeber

B. von körperlicher Schwerarbeit, Arbeit in engen Räumen etc. arbeitsmedizinische Betreuung Information der Beschäftigten über Schutzmaßnahmen und Verhaltensweisen bei starker UV-Belastung geeignete Persönliche Schutzausrüstung verwenden Haberkorn beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit Lösungen für Arbeitsplätze mit hoher UV-Belastung und bietet ein großes Sortiment an UV-Schutz-Produkten wie UV-Bekleidung, UV-Schutzbrillen und hochwertigen Sonnencremes zum Schutz der Haut. Die richtige Auswahl von UV-Schutz-Produkten UV-Index Entscheidend für die Auswahl des geeigneten UV-Schutzes ist neben dem individuellen Hauttyp auch die Sonnenintensität. (...) Der tägliche UV-Index lässt sich online z. B. auf www.uv-index.at beobachten.

Bieten Schutzbrillen mit transparenten Gläsern auch UV-Schutz? FAQ

Alle Schutzbrillen, die eine UV-Prüfung haben, auch jene mit klaren, transparenten Gläsern, schützen vor schädlicher UV-Strahlung. Aber nur Schutzbrillen mit zusätzlich getönten Gläsern schützen vor Blendung durch natürliches oder künstliches Licht.

Was ist der UV-Index bei Hautschutz-Produkten? FAQ

Der UV-Index ist ein international festgelegter Index von 1 bis 11+, der in 5 Stufen eingeteilt ist. Schon ab UV-Index 3 sollte man sich z. B. durch die Verwendung eines UV-Schutzprodukts vor der Sonne schützen.

Lösungen bei Hitze am Arbeitsplatz Ratgeber

Professioneller Schutz vor UV-Strahlung Haberkorn beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit Lösungen für Arbeitsplätze mit hoher UV-Belastung. Lesen Sie in unserem Ratgeber, welche Schutzmaßnahmen angewendet werden können, welche UV-Schutz-Standards für Bekleidung gelten und was UPF50+ bedeutet. (...) Mehr zum richtigen UV-Schutz erfahren Die Kühlweste Powercool E.Cooline im Online-Shop zum Produkt Workwear für heiße Tage Perfekten Schutz vor Überhitzung an heißen Arbeitstagen bietet die E.COOLINE Kühl-Bekleidung .

Unterschiedliche Filter, Tönungsstufen und mechanische Festigkeit bei Sichtscheiben Ratgeber

Die Sichtscheiben einer Schutzbrille können sich in vielen Punkten unterscheiden. So gibt es beispielsweise Brillen mit unterschiedlichen UV-Filtern. Filter 2 UV-Schutzfilter (EN 170) 2C/3 UV-Schutzfilter mit Farberkennung (EN 170) 4 IR-Schutzfilter (EN 171) 5 Sonnenschutzfilter für gewerblichen Gebrauch (EN 172) 6 Sonnenschutzfilter mit Infrarotanforderung Außerdem gibt es auch Schutzbrillen mit unterschiedlichen Tönungsstufen und Angaben zur mechanischen Festigkeit der Sichtscheibe. (...) Zusatzkennzeichnungen K Oberflächenbeständigkeit gegen Beschädigung durch kleine Teilchen nach EN 168 (Kratzfestigkeit) N Beständigkeit gegen Beschlagen nach EN 168 8 Schutz gegen Störlichtbogen 9 Schutz gegen Schmelzmetall und heiße Festkörper Kennzeichnung auf Sichtscheiben gemäß EN 166Das bedeuten die einzelnen Teile einer Kennzeichnung auf der Sichtscheibe.

Eigenschaften und Anwendungen verschiedener Schlauchschutzarten Ratgeber

Der Spiralschutz ist eine gängige Art des Schlauchschutzes, die aus Hartplastik oder einem metallischen Material besteht und in Spiralform um den Schlauch gewickelt ist. Dies bietet einen robusten Schutz gegen Abrieb und Stöße. Textilhüllen bieten einen leichten und flexiblen Schutz und können helfen, Hydraulikschläuche vor Hitze, Abrieb und UV-Strahlung zu schützen.

Das Produktsortiment von tesa® und seine Besonderheiten im Überblick Ratgeber

Die mehr als 7.000 Produkt- und Systemlösungen von tesa® eignen sich für die temporäre oder dauerhafte Befestigung, zur Reparatur, zum Verpacken oder auch zum Schutz. (...) Einen Großteil der tesa®-Produkte finden Sie im Haberkorn Online-Shop: Gewebe-Klebebänder Papier-Krepp-Klebebänder Verpackungsklebebänder Fensterdichtbänder Polyvinylchlorid-Klebebänder (PVC) Filament-Klebebänder Polyethylen-Klebebänder Aluminium-Klebebänder Klebebänder doppelseitig mit Träger Handabroller Tischabroller Für empfindliche, raue Untergründe oder auf wasserverdünnbaren Acryl-Lacken eignet sich das UV-Oberflächenschutzband tesakrepp® 4438. Im Bereich Arbeitsschutz kommt das Anti-Rutsch-Klebeband 60951 für mehr Trittsicherheit und als Sicherheitsmarkierung zum Einsatz.

Ist die Frostschutzmatte Froma™ UV-beständig? FAQ

Nein, die Frostschutzmatte Froma™ ist nicht UV-beständig. Es kann daher passieren, dass sich bei UV-Einstrahlung die blaue Folie löst.

Hautschutz vor der Arbeit schützt Ihre Haut präventiv Ratgeber

Vor der Arbeit angewendete Hautschutzprodukte verhindern das Einwirken von Arbeitsstoffen in die Haut und helfen, eine Schutzbarriere gegen reizende und schädigende Stoffe aufzubauen. Zusätzlich erleichtern Hautschutzprodukte die Hautreinigung. Auch UV-Strahlen, Feuchtigkeit oder Kälte können die Haut bei unzureichendem Schutz schädigen. Zudem sollte bei Arbeiten im Freien der Insektenschutz nicht vergessen werden.

Welche Art von Schutzbrille soll wann getragen werden? FAQ

Je nach Anwendung ist das Tragen eines Augenschutzes zu empfehlen oder sogar vorgeschrieben:  Bügelbrillen schützen die Augen vor Stößen mit niedriger Energie (Stoßbelastung von 45 m/s) sowie schädlichen Ultraviolett- (UV-) / Infrarot- (IV-)-Strahlen. Vollsichtbrillen schützen die Augen vor Stößen mit mittlerer Energie (Stoßbelastung von 120 m/s) und der Gefahr des Eindringens von Staub, Feinpartikeln oder schädlichen Chemikalien (Flüssigkeiten, Sprays, Gas). Zudem bieten Vollsichtbrillen Schutz vor der Spritzgefahr von schmelzflüssigen Metallen und schädlichen Strahlen (UV/IR).

Schützen Sie Ihre Augen effektiv Ratgeber

Durch Schutzbrillen soll genau das vermieden werden – sie schützen vor Licht, UV-Strahlung, Laserlicht, Chemikalien, Staub, Splittern, Mikroorganismen oder anderen ungünstigen Umweltbedingungen. Hier finden Sie unser breites Sortiment an Schutzbrillen.

Funktionen von Lamellenvorhangsystemen Ratgeber

Schutz vor UV-Strahlung und Funken: Die Lamellen sind so beschaffen, dass sie gefährliche UV-Strahlen und Funken, die beim Schweißprozess entstehen, abschirmen.

Für sicheres Arbeiten beim Schweißen Ratgeber

Schweißhelme und Schweißmasken bewahren Gesicht und Augen vor Verletzungen durch Funken, UV-Strahlen, Hitze und gefährlichen Schweißrauch. Dadurch können die Arbeitssicherheit maximiert und der Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährleistet werden.

Wovor schützt eine Schutzbrille? FAQ

Eine Schutzbrille kann vor mechanischen Risiken (Splitter, Späne, Staub, Körner), optischen Risiken (UV-Strahlen, Licht, IR-Strahlen), chemischen Risiken (Laugen und Säuren, Dämpfe, Gase) und thermischen Risiken (Hitze und Kälte, glühende Partikel) schützen.

Hautschutz vor, während und nach der Arbeit Ratgeber

Besonders für Menschen, die mit ihren Händen schwere Arbeiten verrichten oder oft starker UV-Belastung ausgesetzt sind, ist der Schutz der Haut enorm wichtig, um ihr größtes Organ trotz der täglichen Belastungen dauerhaft gesund und leistungsfähig zu halten.

Verschiedene Varianten von Augenschutz – Trageakzeptanz als wichtiges Kriterium Ratgeber

Gesichtsschutz Schutzschirme bzw. Gesichtsschutz-Visiere schützen neben den Augen auch das gesamte Gesicht und zum Teil den Hals vor mechanischen, chemischen, optischen oder auch thermischen Gefahren. (...) Schutzschirme, die am Helm angebracht werden, gibt es auch zum Schutz gegen Störlichtbogen. Augenschutz beim Schweißen Schweißhelme bzw. Schweißmasken und Schweißschilde sind speziell für Schweißarbeiten gemacht und schützen vor der Helligkeit und der UV-Strahlung beim Schweißen.

Hat ein Schweißhelm einen UV-Schutz? FAQ

Ja, alle Schweißhelme schützen permanent vor schädlicher Lichteinstrahlung.

Schweißhelm-Schutzstufen Ratgeber

Schutzstufe Benutzung 1,7 schützt vor UV-Strahlen und hellem Streulicht bei Schweißerhelfern 3 Flammenentrosten, Brennschneiden und Leichtmetallschweißen 4 Schweißen und Hartlöten bis 70 Ltr. (...) Die Einteilung der Schutzstufen erfolgt mittels der Norm EN 166/EN 169.

Hautkrankheiten und Hautschutz: Darum ist die Hautpflege nach der Arbeit so wichtig Ratgeber

Auch äußere Einwirkungen wie UV-A-/UV-B-Sonnenstrahlen, UV-C-Strahlen durch Lichtbogenschweißen oder kalte Temperaturen belasten die Haut. (...) größtes Organ unseres Körpers einzigartiger „Fingerabdruck“ – unsere persönliche Visitenkarte Temperaturregulierung Hitze, Kälte und Berührung werden durch sie empfunden ideale Schutzbarriere gegen Keime und Krankheiten verringert Wasserverlust des Körpers sichtbar kranke Haut kann soziale Kontakte erschweren

1-20 von 33 Inhalten