Menu

42 Ergebnisse für „warmes licht“

Warum sollten zerspanende Werkzeuge immer gekühlt werden? FAQ

Dadurch werden die Reibung vermindert, die Späneabfuhr verbessert sowie die Wärmeabfuhr ermöglicht.

Die Grundlagen des Lichtdesigns Ratgeber

Warmes Licht (mit niedriger Farbtemperatur) erzeugt eine gemütliche Atmosphäre, während kaltes Licht (mit hoher Farbtemperatur) Aktivität und Wachsamkeit fördert. (...) Dimmbare Lichtquellen sind daher in vielen Lichtdesigns unerlässlich. (...) Streulicht bietet eine gleichmäßige Beleuchtung, während gerichtetes Licht Akzente setzen kann.

Leuchten leicht vergleichen und Energie sparen Ratgeber

Lichtstrom: Der Lichtstrom wird in Lumen (lm) gemessen und gibt an, wie viel sichtbares Licht die Leuchte erzeugt. (...) Farbtemperatur: Die Farbtemperatur wird in Kelvin (K) gemessen und gibt an, ob das Licht warm oder kühl ist. (...) B. 2700 K) stehen für warmes Licht, während höhere Kelvin-Werte (z. B. 5000 K) kühleres, bläulicheres Licht erwarten lassen.

Grundlagen von Schweißgeräten: Funktion und Anwendung Ratgeber

Sie erzeugen Wärme durch elektrischen Strom, der einen Lichtbogen zwischen der Schweißelektrode und dem zu verschweißenden Material erzeugt.

Genauste Bügelmessschraube auf dem Markt Ratgeber

Die an das Instrument abgegebene Körperwärme wird von einer abnehmbaren wärmeisolierenden Griffschale verringert, welche es ermöglicht, die Messschraube nicht nur im Stativ zu verwenden.

Lichtstärke und Farbtemperatur von Baustrahlern Ratgeber

Farbtemperatur der Baustrahler Aus unterschiedlichen Spektralfarben entstehen unterschiedliche Farbtöne wie Warmweiß oder Kaltweiß. Die Maßeinheit der Lichtfarbe nennt sich Kelvin. Werte bis 3.300 Kelvin gelten als warmweiß, dies merken Sie an der rötlichen Farbe. (...) Baustrahler und Lumen-Wert Die Lichtstärke hingegen wird in Lux und Lumen (lm) angegeben; sie misst wie viel Licht eine Lampe abgibt.

Plasmaschneidgeräte: Hightech für präzise Schnitte Ratgeber

Dies ermöglicht äußerst präzise Schnitte mit minimalen Wärmeeinflüssen auf das umgebende Material. Die Vorteile von Plasmaschneidgeräten umfassen: Hohe Schnittgeschwindigkeit: Plasmaschneiden ermöglicht schnelle Schnitte, was die Produktivität steigert.

Warum eignen sich Schläuche mit PTFE–Seele für die Förderung von Chemikalien? FAQ

Witterungsbeständigkeit: keine Materialveränderungen durch Ozoneinwirkung und UV-Strahlung, alterungsbeständig Antihafteigenschaften: kein Anbacken klebriger und zähfließender Medien, leicht zu reinigen Minimaler Reibungskoeffizient von 0,05 bis 0,2 μm ermöglicht optimales Strömungsverhalten. geringe Wärmeableitung und niedrige Diffusionsrate nach geltenden Normen DIN EN 12115

Präzise Lichtbogentechnologie für die Metallverarbeitung mit WIG DC Schweißanlagen Ratgeber

Der Schweißer verwendet eine Wolframelektrode, die nicht schmilzt und eine stabile Lichtbogenbildung ermöglicht. (...) Darüber hinaus bringt die kontrollierte Wärmeentwicklung eine geringe Verformung der Werkstücke und eine hohe Festigkeit der Schweißverbindungen. (...) Aufgrund des präzisen Lichtbogens und der Kontrolle über die Wärmezufuhr können Schweißerinnen und Schweißer hochqualitative und haltbare Schweißnähte erzeugen, insbesondere an kritischen Stellen wie Rohrleitungen oder Behältern.

Das Produktsortiment von tesa® und seine Besonderheiten im Überblick Ratgeber

Sie können sogar für Licht- und Wärmemanagement eingesetzt werden. tesa®-Klebebänder kommen auch in Produkten vor, die viele gar nicht auf dem Schirm haben, zum Beispiel im Mikroformat in Smartphones.

WIG AC/DC Schweißanlagen für höchste Qualität und Anwendungsvielfalt Ratgeber

WIG AC/DC Schweißanlagen zeichnen sich durch die präzise Steuerung des Lichtbogens und der Wärmeentwicklung aus. (...) Diese Funktion ermöglicht eine exaktere Kontrolle des Schweißbads und eine verbesserte Schweißnahtqualität. Durch die Pulsfrequenz kann der Schweißer oder die Schweißerin den Schmelzprozess optimieren und gleichzeitig eine höhere Durchdringung und eine geringere Wärmeeinwirkung auf das Werkstück erzielen.

So bleiben Räume insektenfrei Ratgeber

Auch wenn die warme Jahreszeit mit vielen positiven Eigenschaften aufwarten kann, eines ist dennoch unangenehm: fliegendes und summendes Getier, das nicht nur lästig, sondern für kleine Kinder und Allergiker schnell zu einer echten Gefahr werden kann. (...) So können zwar Licht und frische Luft Büroräumlichkeiten, Haus und Keller durchfluten – nicht aber lästige Wespen und Fliegen „einmarschieren“. (...) Und vor allem in der warmen Jahreszeit steht dann dem Genuss nichts mehr im Wege, regelmäßig ausgiebig zu lüften oder die Fenster gar dauerhaft geöffnet zu lassen.

LED-Baustrahler für große Arbeitsbereiche Ratgeber

Für große Arbeitsbereiche wie Baustellen oder Werkstätten kommen Baustrahler oder LED-Arbeitsscheinwerfer mit einer höheren Lichtleistung zum Einsatz. Wichtige Merkmale von LED-Baustrahlern LED-Arbeitsscheinwerfer haben eine hohe Lichtausbeute, eine hohe Lebensdauer und sind sparsamer im Energieverbrauch. (...) Durch die deutlich geringere Wärmeerzeugung der LED-Leuchten ist die Verbrennungsgefahr auch deutlich geringer.

Seitlicher Magneteinbau nur bei SOLA Ratgeber

Der von SOLA entwickelte seitliche Magneteinbau ermöglicht mit seiner planen Messfläche präzises und vor allem sauberes Arbeiten, da sich die Messfläche leicht reinigen lässt. Ein besonderer Vorteil ist, dass sich die Magnete bei der Entwicklung von Wärme oder bei Erschütterungen nicht lösen und jederzeit fest verbaut bleiben.Der seitliche Magneteinbau bei den SOLA-Magnet-Wasserwaagen ermöglicht eine plane Messfläche für sauberes und präzises Arbeiten.

Das Schweißverfahren WIG (Wolfram-Inertgas-Schweißen) Ratgeber

Der Prozess Das Zünden des Lichtbogens erfolgt durch Berührung der Wolframelektrode mit dem Werkstück bzw. kontaktlos mit einer Hochspannungsquelle, die vorübergehend zugeschaltet wird. Der Lichtbogen erwärmt und verflüssigt den Werkstoff. Falls erforderlich, erfolgt die Zuführung eines Schweißdrahts per Hand oder Drahtvorschub. (...) Ein weiterer Vorteil dieser Technik ist ihre Automatisierbarkeit, die es ermöglicht, die Produktion zu skalieren und gleichzeitig eine gleichbleibend hohe Qualität zu gewährleisten.

LED-Beleuchtung vs. Halogen-Beleuchtung – die Vor- und Nachteile Ratgeber

Lichtstrom Lichtausbeute Farbwiedergabe Einsatzdauer Einsatzbereich Halogen-Leuchten 100 bis 44.000 Im 10 bis 25 /m/W sehr gut 5.000 Stunden im Innen- und Außenbereich sowie für Flutlicht LED-Leuchten bis zu 24.000 Im (stark temperaturabhängig) gut bis sehr gut gut bis sehr gut 80.000 Stunden (stark temperaturabhängig) vielfältige Einsatzbereiche Lichtstrom: die Lichtmenge, die eine Lichtquelle abgibt Lichtausbeute: Das Verhältnis des Lichtstroms zur aufgenommenen elektrischen Leistung (Im/W); sie ist ein Maß für die Wirtschaftlichkeit der Lichtquelle. Lichtwiedergabe: die Fähigkeit einer Lichtquelle, Oberflächenfarben originalgetreu wiederzugeben Die Vorteile von LED-Leuchten hohe Lichtausbeute hohe Lebensdauer keine UV- und Infrarotstrahlung gute bis sehr gute Farbwiedergabe vibrationsfest stoßfest keine Zünd-, Hochlauf- und Abkühlzeit kompakter als Halogenscheinwerfer erzeugen deutlich weniger Abwärme als Halogenlampen, daher weniger Verbrennungsgefahr Die Vorteile von Halogen-Leuchten für Netzspannung oder Niedervolt Lebensdauer und Lichtausbeute höher als bei Glühlampen brillantes Licht sehr gute Farbwiedergabe günstiger in der Anschaffung als LEDUm düstere Arbeitsbereiche auf Baustellen oder in Werkstätten zu belichten, eignen sich Halogen-Leuchten oder LED-Leuchten ideal.

Die verschiedenen Varianten und Einsatzbereiche von Kugelhähnen Ratgeber

Eine durchbohrte Kugel ermöglicht das Schließen oder Öffnen des Kugelhahns. Variante Eigenschaften Mini-Kugelhähne geeignet für Industrieanlagen, Pneumatikanlagen, Hydraulikanlagen für Warm- und Kaltwasser, diverse Öle und Druckluft Gaskugelhähne, Trinkwasserkugelhähne geeignet für Heizung, Trinkwasser, Gas, Fernwärme und Solaranlagen für Druckluft, Öle und Dampf Flanschkugelhähne geeignet für Wasser, Öl, Druckluft sowie in Edelstahlausführung für aggressive Medien Pneumatisch betriebene Kugelhähne geeignet für pneumatische Anwendungen in der Industrie; einsetzbar für Öle, Druckluft, Wasser, Lacke, Lösungsmittel, Heizöl, Kraftstoffe, Gase Kunststoffkugelhähne geeignet für die Industrie und die Medien Wasser, Laugen, Luft, Chemikalien (je nach Ausführung) Auslaufkugelhähne geeignet für Wasser, Druckluft, Heizöl und schwache Laugen Dreiwegekugelhähne geeignet für Industrieanlagen, Pneumatikanlagen, Hydraulikanlagen für Warm- und Kaltwasser, diverse Öle und Druckluft; in Edelstahlausführung für Lebensmittel und aggressive Medien Gewindekugelhähne, Muffenkugelhähne geeignet für Industrieanlagen, Pneumatikanlagen, Hydraulikanlagen für Warm- und Kaltwasser, diverse Öle und Druckluft; in Edelstahlausführung für Lebensmittel und aggressive Medien Anschweißkugelhähne geeignet für Industrie- und Heizungsanlagen, Fernwärme- und Solaranlagen sowie Anlagen kommunaler Wasserversorgungsunternehmen Doppelkugelhähne geeignet für die Industrie und Druckluft am Bau

Mehrschichtenkonzept: Jederzeit gut geschützt Ratgeber

An erster Stelle steht die Basisschicht, diese dient zur Wärmeisolierung des Körpers und wird auch thermische Schicht genannt. Zu einem hält sie den Körper warm, zum anderen muss diese Schicht äußerst atmungsaktiv sein und den Schweiß zur äußeren Kleidungsschicht transportieren. (...) Sie schützt vor Flammen, Schweißfunken, Lichtbogen, verschiedenen gefährlichen Chemikalien und Elektrizität.

Vorteile und Nutzen Ratgeber

Die Hauptstärke dieser Systeme liegt in ihrer Flexibilität: Mit nur einem Gerät können Anwender und Anwenderinnen schweißen, löten, brennschneiden und Materialien erwärmen. (...) Diese Fähigkeit, verschiedene Gase zu kombinieren, ermöglicht eine präzise Kontrolle der Flammentemperatur, was wiederum eine höhere Schweißqualität gewährleistet.

Bautenschutzmatte Bauma™ Ratgeber

Das ermöglicht das Verdunsten von Lösungsmitteln und Feuchtigkeit von der zu schützenden Oberfläche. (...) Sie ist undurchlässig und schützt somit Oberflächen vor Flüssigkeiten und bietet eine hohe Schutzwirkung gegen Kälte und Wärme.

1-20 von 34 Inhalten