Menu

142 Ergebnisse für „aluminium“

Aus welchen Materialien können Glasbeschläge bestehen? Ratgeber

Aluminium: Aluminium-Glasbeschläge sind leicht und dennoch robust. Sie sind vielseitig einsetzbar und mit verschiedenen Oberflächenbeschichtungen erhältlich, um unterschiedliche Designanforderungen zu erfüllen.

Praktisches Kran-Equipment von EICHINGER Ratgeber

Einige Typen aus dem enorm breiten Sortiment sind aus Aluminium. Schuttmulden von EICHINGER sind vollautomatisch oder mechanisch und auch in Aluminium erhältlich.Stabile Arbeitskörbe ermöglichen das sichere Arbeiten in der Höhe.

Das vielseitige Profisortiment von Hymer Ratgeber

Mit innovativen Ideen und langjährigem Know-how entwickelt Hymer-Leichtmetallbau Produkte fortlaufend weiter und wurde so zum führenden Hersteller von Aluminiumleitern. (...) Dieses Sortiment lässt sich auch durch unterschiedlichstes Zubehör erweitern.Hymer bietet ein umfangreiches Sortiment von Aluminiumleitern bis hin zu Fahrgerüsten.

Wofür werden Dielenhalter verwendet? FAQ

Bei Holz-Systemen und Aluminium-Unterkonstruktionen kommen unterschiedliche Dielenhalter zum Einsatz.

Was sind S1-Sicherheitsschuhe? FAQ

Die Schutzkappe kann aus Stahl, Aluminium oder einer Kunststoffmischung sein. 

Die besten Materialien zum Schutz vor Schäden bei Blitzen Ratgeber

Die meistgenutzten Materialien für den äußeren Blitzschutz sind verzinkter Stahl, nicht rostender Stahl, Kupfer und Aluminium.

Wann sollte ein Gleitabschluss für Fensterbänke verwendet werden? FAQ

Da Aluminium sehr stark auf Temperaturschwankungen reagiert, dehnt sich das Material fallweise aus, und diese Dehnungen können zu Schäden am Mauerwerk führen.

Warum werden bei Schraubverbindungen zusätzliche Scheiben verwendet? FAQ

Dies führt vor allem bei weichen Werkstoffen (Holz, Aluminium, Kunststoffe usw.) zur Verbesserung der Kraftübertragung.

Was sind Clip-Schläuche? FAQ

Für die feste Verbindung sorgen Klemmprofile aus Stahl-, Edelstahl- oder Aluminiumbändern.

Der neue Oberflächentrend Schwarz Ratgeber

Der neue Oberflächentrend Schwarz – Highlights Aluminium neu interpretiert FSB hat genau das gemacht. (...) „Aluminium gestrahlt farbig eloxiert“ hat durch die ganz eigene, seidenmatte Struktur einen besonderen Reiz. Zusätzlich sticht es durch eine angenehme Haptik und eine verdichtete Oberfläche hervor, die das Material etwas widerstandsfähiger gegen Stöße und Kratzer macht als das herkömmliche eloxierte Aluminium.

Die Vorteile von item-Profilsystemen Ratgeber

Der Bau von Maschinen, industriellen Anlagen und Betriebseinrichtungen war noch nie so kostengünstig und einfach: Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht Die über 4000 verfügbaren Komponenten werden aus Aluminium hergestellt. Aluminium hat ein geringeres Eigengewicht und hält dennoch enormer Belastung stand.

Die unterschiedlichen Materialien bei Hydraulikkupplungen Ratgeber

Hydraulikkupplungen aus Aluminium: Auf Anfrage sind auch Hydraulikkupplungen aus Aluminium verfügbar.ContactBoxWidget::{"personOfContactUsername":"WO1068","headline":"Sortimentsmanager Hydraulikschl\u00e4uche, Hydraulikverschraubungen","view":"content\/contactbox"}

Der richtige Einbau von Felsankern Ratgeber

Mithilfe eines Rohres, das über die Ankerstange geschoben wird, werden die Aluminiumschalen stabilisiert, während der Gewindekonus mithilfe des Ankerrohrs so weit herausgezogen wird, bis die Aluminiumschalen auseinandertreiben und sich im Bohrloch festkrallen.

Wetterschenkel: der Regenschirm für Ihre Fenster Ratgeber
Materialien und Haltbarkeit Ratgeber

Fensterbeschläge werden aus verschiedenen Materialien hergestellt, darunter Edelstahl, Zink und Aluminium.

Nutzen von Gitterrosten Ratgeber

Meist kann zwischen verschiedenen Materialien gewählt werden, hierzu zählen Stahl und Aluminium.

Was ist der Unterschied zwischen EKU Clipo GPK und GPPK? FAQ

Bei der Variante GPPK wird unten ein Aluminiumprofil auf die Glasschiebetür aufgebracht.

Womit können DELTA®-Abdeckplanen verklebt werden? FAQ

Kleinflächige Reparaturen können mit dem DELTA®-Band RA / RB (Abdichtungsband aus Bitumen-/Kautschukmasse mit Aluminium- bzw. bleifarbiger Abdeckung) erfolgen.

Die unterschiedlichen Schraubenmaterialien Ratgeber

Schrauben aus Titan: Sie sind wie Schrauben aus Aluminium witterungs- und korrosionsbeständig, gleichzeitig aber leicht und sehr belastbar. (...) Schrauben aus Aluminium: Sie sind ebenfalls witterungs- und korrosionsbeständig, gleichzeitig leicht, sehr belastbar und eignen sich daher besonders gut für Leichtbauweisen. Schrauben aus Kupfer, Titan und Aluminium sowie Schrauben aus anderen Werkstoffen sind je nach Möglichkeit auf Anfrage erhältlich.

Schlauchkupplungssysteme für den Bau Ratgeber

Schlauchkupplungen aus Aluminium: Der große Vorteil von Aluminium ist das geringe Gewicht und die dadurch leichtere Handhabung der Kupplungen.

21-40 von 85 Inhalten