Die an das Instrument abgegebene Körperwärme wird von einer abnehmbaren wärmeisolierenden Griffschale verringert, welche es ermöglicht, die Messschraube nicht nur im Stativ zu verwenden.
https://www.haberkorn.com/mitutoyo#topic8718
Farbtemperatur der Baustrahler Aus unterschiedlichen Spektralfarben entstehen unterschiedliche Farbtöne wie Warmweiß oder Kaltweiß. Die Maßeinheit der Lichtfarbe nennt sich Kelvin. Werte bis 3.300 Kelvin gelten als warmweiß, dies merken Sie an der rötlichen Farbe. (...) Baustrahler und Lumen-Wert Die Lichtstärke hingegen wird in Lux und Lumen (lm) angegeben; sie misst wie viel Licht eine Lampe abgibt.
https://www.haberkorn.com/baubedarf/baustrahler-arbeitsleuchten-handleuchten/baustrahler#topic11562
Der Schweißer verwendet eine Wolframelektrode, die nicht schmilzt und eine stabile Lichtbogenbildung ermöglicht. (...) Darüber hinaus bringt die kontrollierte Wärmeentwicklung eine geringe Verformung der Werkstücke und eine hohe Festigkeit der Schweißverbindungen. (...) Aufgrund des präzisen Lichtbogens und der Kontrolle über die Wärmezufuhr können Schweißerinnen und Schweißer hochqualitative und haltbare Schweißnähte erzeugen, insbesondere an kritischen Stellen wie Rohrleitungen oder Behältern.
https://www.haberkorn.com/schweisstechnik/schweissgeraete-ladegeraete/schweissstromquellen#topic13206
Sie können sogar für Licht- und Wärmemanagement eingesetzt werden. tesa®-Klebebänder kommen auch in Produkten vor, die viele gar nicht auf dem Schirm haben, zum Beispiel im Mikroformat in Smartphones.
https://www.haberkorn.com/tesa#topic12213
WIG AC/DC Schweißanlagen zeichnen sich durch die präzise Steuerung des Lichtbogens und der Wärmeentwicklung aus. (...) Diese Funktion ermöglicht eine exaktere Kontrolle des Schweißbads und eine verbesserte Schweißnahtqualität. Durch die Pulsfrequenz kann der Schweißer oder die Schweißerin den Schmelzprozess optimieren und gleichzeitig eine höhere Durchdringung und eine geringere Wärmeeinwirkung auf das Werkstück erzielen.
https://www.haberkorn.com/schweisstechnik/schweissgeraete-ladegeraete/schweissstromquellen#topic13209
Auch wenn die warme Jahreszeit mit vielen positiven Eigenschaften aufwarten kann, eines ist dennoch unangenehm: fliegendes und summendes Getier, das nicht nur lästig, sondern für kleine Kinder und Allergiker schnell zu einer echten Gefahr werden kann. (...) So können zwar Licht und frische Luft Büroräumlichkeiten, Haus und Keller durchfluten – nicht aber lästige Wespen und Fliegen „einmarschieren“. (...) Und vor allem in der warmen Jahreszeit steht dann dem Genuss nichts mehr im Wege, regelmäßig ausgiebig zu lüften oder die Fenster gar dauerhaft geöffnet zu lassen.
https://www.haberkorn.com/baubedarf/gitter#topic6168
Der Prozess Das Zünden des Lichtbogens erfolgt durch Berührung der Wolframelektrode mit dem Werkstück bzw. kontaktlos mit einer Hochspannungsquelle, die vorübergehend zugeschaltet wird. Der Lichtbogen erwärmt und verflüssigt den Werkstoff. Falls erforderlich, erfolgt die Zuführung eines Schweißdrahts per Hand oder Drahtvorschub. (...) Ein weiterer Vorteil dieser Technik ist ihre Automatisierbarkeit, die es ermöglicht, die Produktion zu skalieren und gleichzeitig eine gleichbleibend hohe Qualität zu gewährleisten.
https://www.haberkorn.com/schweisstechnik/schweissgeraete-ladegeraete#topic13626
Für große Arbeitsbereiche wie Baustellen oder Werkstätten kommen Baustrahler oder LED-Arbeitsscheinwerfer mit einer höheren Lichtleistung zum Einsatz. Wichtige Merkmale von LED-Baustrahlern LED-Arbeitsscheinwerfer haben eine hohe Lichtausbeute, eine hohe Lebensdauer und sind sparsamer im Energieverbrauch. (...) Durch die deutlich geringere Wärmeerzeugung der LED-Leuchten ist die Verbrennungsgefahr auch deutlich geringer.
https://www.haberkorn.com/baubedarf/baustrahler-arbeitsleuchten-handleuchten/baustrahler#topic11559
Der von SOLA entwickelte seitliche Magneteinbau ermöglicht mit seiner planen Messfläche präzises und vor allem sauberes Arbeiten, da sich die Messfläche leicht reinigen lässt. Ein besonderer Vorteil ist, dass sich die Magnete bei der Entwicklung von Wärme oder bei Erschütterungen nicht lösen und jederzeit fest verbaut bleiben.Der seitliche Magneteinbau bei den SOLA-Magnet-Wasserwaagen ermöglicht eine plane Messfläche für sauberes und präzises Arbeiten.
https://www.haberkorn.com/sola#topic4665
Eine durchbohrte Kugel ermöglicht das Schließen oder Öffnen des Kugelhahns. Variante Eigenschaften Mini-Kugelhähne geeignet für Industrieanlagen, Pneumatikanlagen, Hydraulikanlagen für Warm- und Kaltwasser, diverse Öle und Druckluft Gaskugelhähne, Trinkwasserkugelhähne geeignet für Heizung, Trinkwasser, Gas, Fernwärme und Solaranlagen für Druckluft, Öle und Dampf Flanschkugelhähne geeignet für Wasser, Öl, Druckluft sowie in Edelstahlausführung für aggressive Medien Pneumatisch betriebene Kugelhähne geeignet für pneumatische Anwendungen in der Industrie; einsetzbar für Öle, Druckluft, Wasser, Lacke, Lösungsmittel, Heizöl, Kraftstoffe, Gase Kunststoffkugelhähne geeignet für die Industrie und die Medien Wasser, Laugen, Luft, Chemikalien (je nach Ausführung) Auslaufkugelhähne geeignet für Wasser, Druckluft, Heizöl und schwache Laugen Dreiwegekugelhähne geeignet für Industrieanlagen, Pneumatikanlagen, Hydraulikanlagen für Warm- und Kaltwasser, diverse Öle und Druckluft; in Edelstahlausführung für Lebensmittel und aggressive Medien Gewindekugelhähne, Muffenkugelhähne geeignet für Industrieanlagen, Pneumatikanlagen, Hydraulikanlagen für Warm- und Kaltwasser, diverse Öle und Druckluft; in Edelstahlausführung für Lebensmittel und aggressive Medien Anschweißkugelhähne geeignet für Industrie- und Heizungsanlagen, Fernwärme- und Solaranlagen sowie Anlagen kommunaler Wasserversorgungsunternehmen Doppelkugelhähne geeignet für die Industrie und Druckluft am Bau
https://www.haberkorn.com/schlaeuche-armaturen/kugelhaehne-absperrventile-schlauchpistolen#topic5865
Lichtstrom Lichtausbeute Farbwiedergabe Einsatzdauer Einsatzbereich Halogen-Leuchten 100 bis 44.000 Im 10 bis 25 /m/W sehr gut 5.000 Stunden im Innen- und Außenbereich sowie für Flutlicht LED-Leuchten bis zu 24.000 Im (stark temperaturabhängig) gut bis sehr gut gut bis sehr gut 80.000 Stunden (stark temperaturabhängig) vielfältige Einsatzbereiche Lichtstrom: die Lichtmenge, die eine Lichtquelle abgibt Lichtausbeute: Das Verhältnis des Lichtstroms zur aufgenommenen elektrischen Leistung (Im/W); sie ist ein Maß für die Wirtschaftlichkeit der Lichtquelle. Lichtwiedergabe: die Fähigkeit einer Lichtquelle, Oberflächenfarben originalgetreu wiederzugeben Die Vorteile von LED-Leuchten hohe Lichtausbeute hohe Lebensdauer keine UV- und Infrarotstrahlung gute bis sehr gute Farbwiedergabe vibrationsfest stoßfest keine Zünd-, Hochlauf- und Abkühlzeit kompakter als Halogenscheinwerfer erzeugen deutlich weniger Abwärme als Halogenlampen, daher weniger Verbrennungsgefahr Die Vorteile von Halogen-Leuchten für Netzspannung oder Niedervolt Lebensdauer und Lichtausbeute höher als bei Glühlampen brillantes Licht sehr gute Farbwiedergabe günstiger in der Anschaffung als LEDUm düstere Arbeitsbereiche auf Baustellen oder in Werkstätten zu belichten, eignen sich Halogen-Leuchten oder LED-Leuchten ideal.
https://www.haberkorn.com/baubedarf/baustrahler-arbeitsleuchten-handleuchten#topic5283
An erster Stelle steht die Basisschicht, diese dient zur Wärmeisolierung des Körpers und wird auch thermische Schicht genannt. Zu einem hält sie den Körper warm, zum anderen muss diese Schicht äußerst atmungsaktiv sein und den Schweiß zur äußeren Kleidungsschicht transportieren. (...) Sie schützt vor Flammen, Schweißfunken, Lichtbogen, verschiedenen gefährlichen Chemikalien und Elektrizität.
https://www.haberkorn.com/sioen#topic8952