Hämmer sind eines der ältesten und vielseitigsten Werkzeuge und werden in nahezu jeder Branche und jedem Haushalt gebraucht. Mehr in unserem Ratgeber
Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und bietet maximalen Schutz und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.
Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform und außerordentlicher Kratzfestigkeit nach EN 166. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.
Adaptec™ ist ein anpassbares Schutzbrillensystem, das von praktisch allen Anwendern getragen werden kann und dabei ausgezeichneten Schutz, höchsten Komfort, individuelle Einstellbarkeit, erstklassige optische Eigenschaften und ein modernes Aussehen bietet. Ein Design, drei Größen...
Außergewöhnlich innovative, neue Brille mit Schwerpunkt auf Passform, Komfort und Dichtsitz. Sehr gute Abdichtung des Augenraumes, auch bei schmaler Kopfform. Alle Teile, die den Kopf berühren, sind mit weichem, hautfreundlichem TPE-Material ausgestattet – daher keine Druckstelle...
Außergewöhnlich innovative, neue Brille mit Schwerpunkt auf Passform, Komfort und Dichtsitz. Sehr gute Abdichtung des Augenraumes, auch bei schmaler Kopfform. Alle Teile, die den Kopf berühren, sind mit weichem, hautfreundlichem TPE-Material ausgestattet – daher keine Druckstelle...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Durch einen passenden Stielschutz erhöht sich die Lebensdauer des Hammers. Außerdem schützt er vor Bruch des Hammerstiels.
Mehrkomponentenstiele bei Hämmern sind rutschfest und angenehm im Griff.
Hämmer gehören zu den ältesten und vielseitigsten Werkzeugen, die von Menschenhand geschaffen wurden. Diese einfachen, aber effektiven Werkzeuge sind in nahezu jeder Branche und allen Haushalten weltweit unverzichtbar. Hier werden die Bedeutung von Hämmern, die verschiedenen Arten und ihr breites Anwendungsspektrum behandelt.
Hämmer bestehen in der Regel aus einem Kopf, der an einem Griff befestigt ist. Durch die manuelle Schlagkraft, die über den Stiel mit einer schwingenden Bewegung auf den Kopf ausgeübt wird, können verschiedene Aufgaben ausgeführt werden.
Hämmer erfordern nur minimale Wartung, es ist jedoch wichtig, den Kopf regelmäßig auf Risse oder Beschädigungen zu überprüfen und gegebenenfalls den Griff auszutauschen.
Bei der Verwendung von Hämmern ist es wichtig, Schutzbrillen und geeignete Arbeitskleidung zu tragen, um Verletzungen zu vermeiden. Hämmer sind zeitlose und vielseitige Werkzeuge, die in einer Vielzahl von Aufgaben und Anwendungen eine wichtige Rolle spielen. Ihre einfache, aber effiziente Funktionsweise macht sie zu einem grundlegenden Bestandteil in Werkzeugkisten auf der ganzen Welt. Möglichst genau passend zur jeweiligen Aufgabe ist der richtige Hammer entscheidend für präzises und effizientes Arbeiten.
Im Wesentlichen soll bei der Anwendung eines Hammers kinetische Energie von der Schlagfläche auf ein Zielobjekt übertragen werden. Dieser Ablauf kann auf alle verschiedenen Hammertypen umgelegt werden. Die Schlagfläche eines Hammers kann variieren: von schmalen Schlagflächen für präzise Schläge bis hin zu großen, breiten Schlagflächen für kraftvolle Schläge, je nach Art des Hammers. Durch die Bewegung des Hammers und den Aufprall auf dem Zielobjekt, zum Beispiel auf einem Nagel, wird die kinetische Energie (Schlagkraft) übertragen. Nach dem Aufprall entsteht eine Art Rückstoß, der je nach Typ des Hammers geringer oder stärker ausfallen kann. Es gibt sogar Hämmer wie den Schonhammer, die mit Dämpfungsmaterialien ausgestattet sind, um Vibrationen und Rückstöße weitgehend zu minimieren.
Es gibt zahlreiche Arten von Hämmern, die für spezifische Aufgaben entwickelt wurden, darunter:
Schlosserhammer: Kleinere Hämmer mit kurzen Stielen, perfekt für präzise Schläge in der Metallverarbeitung. Dieser Hammer ist universell einsetzbar.
Schreinerhammer: Speziell für Schreinerarbeiten entwickelt, zeichnet sich dieser Hammer durch eine schlanke, leicht gebogene Klaue aus, die das Entfernen von Nägeln erleichtert. Mit seinem mittellangen Stiel bietet er eine ausgewogene Balance zwischen Kraft und Präzision, was ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der Holzbearbeitung macht.
Vorschlaghammer: Dieser schwere Hammer mit langem Griff wird für Aufgaben verwendet, die mehr Kraft erfordern, wie z. B. das Zerschlagen von Beton.
Fäustel: Der Fäustel, auch als Vorschlaghammer mit kurzem Stiel bekannt, ist für Aufgaben geeignet, die eine größere Schlagkraft erfordern. Sein kurzer Stiel ermöglicht, bei der Anwendung mehr Kontrolle über den Schlag auszuüben, was ihn ideal für das Setzen von Meißeln oder das Aufbrechen von Gestein macht.
Schonhammer: Dieser Hammer zeichnet sich durch einen Kopf aus weichem Material wie Kunststoff oder Gummi aus. Er wird oft in Anwendungen eingesetzt, bei denen eine sanfte Behandlung erforderlich ist, um Oberflächen zu schützen.
Hämmer sind in zahlreichen Bereichen unverzichtbar:
Bauwesen: Im Bauwesen werden Hämmer verwendet, um Nägel in Holz zu treiben, Beton zu formen und eine Vielzahl von Baumaterialien zu bearbeiten.
Metallverarbeitung: In der Metallverarbeitung kommen spezialisierte Hämmer zum Einsatz, um Metalle zu schmieden, zu formen und zu bearbeiten.
Reparaturen und Wartungen: Ob zu Hause oder in der Industrie, Hämmer sind unverzichtbar für Reparatur- und Wartungsarbeiten.
Bei der Verwendung von Hämmern ist es wichtig, Schutzbrillen und geeignete Arbeitskleidung zu tragen, um Verletzungen zu vermeiden.
Hämmer sind zeitlose und vielseitige Werkzeuge, die für diverse Aufgaben und Anwendungen eine wichtige Rolle spielen. Ihre einfache Funktionsweise macht sie zu einem grundlegenden Bestandteil von Werkzeugkisten auf der ganzen Welt. Je nach Aufgabe ist der richtige Hammer entscheidend für präzises und effizientes Arbeiten.
Bei der Verwendung von Hämmern ist Sorgfalt geboten. Dank der Beachtung bestimmter Sicherheitsprinzipien können Verletzungen vermieden werden. Hier finden Sie fünf Punkte, die das Verletzungsrisiko minimieren können.
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Darunter fällt etwa eine Schutzbrille für die Augen, um umherfliegenden Splittern, Staub und anderen Objekten keine Chance zu geben, die Augen zu verletzen. Auch Handschuhe sind von Vorteil – achten Sie darauf, dass diese gut passen und nicht rutschig sind.
Werkzeugpflege und -inspektion
Die Überprüfung des Hammers vor der Anwendung ist maßgeblich, so können ein lockerer Griff, Risse oder andere Beschädigungen ausgeschlossen werden. Es sollte auch immer der richtige Hammer für die gegebene Anwendung gewählt werden, um die Aufgabe angemessen bewältigen zu können.
Die richtige Verwendung
Verwenden Sie einen Hammer nie als Hebel, um etwas zu heben oder zu brechen. Achten Sie darauf, dass Schläge immer kontrolliert und gezielt ausgeführt werden, um unerwünschte Schäden zu vermeiden.
Schutz vor Materialsplittern
Ein Atemschutz kann helfen, wenn Sie mit Materialien arbeiten, die Staub oder Splitter erzeugen.
Umgang mit schweren Hämmern
Eine kontrollierte Bewegung und eine gleichmäßige Verteilung der Kraft sind hier besonders geboten. Vor allem bei Vorschlaghämmern sollte darauf geachtet werden, da durch das hohe Gewicht schnell gravierende Verletzungen entstehen können.
Wenn Sie nun noch auf ein sicheres und passendes Arbeitsumfeld achten, steht einem gefahrenminimierten Arbeiten mit Hämmern nichts mehr im Weg.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!