Menu

Hämmer von Weidmüller, Sonneck Work

Hämmer sind eines der ältesten und vielseitigsten Werkzeuge und werden in nahezu jeder Branche und jedem Haushalt gebraucht. Mehr in unserem Ratgeber

Kategorien in Hämmer von Weidmüller, Sonneck Work
Handwerkzeuge 4 Fäustel, Schlägel 2 Vorschlaghämmer 1 mehrweniger
Produkte filtern in Hämmer von Weidmüller, Sonneck Work
Hersteller: Sonneck Work Alle zurücksetzen
1-3 von 3 Produkten
in Hämmer von Weidmüller, Sonneck Work
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Steinschlägel, Eschenstiel, Sonneck | Hämmer
angesehen
Gekauft
Steinschlägel, Eschenstiel, Sonneck

Sonneck Work | Hämmer

Schlägel mit ergonomischem Griff aus geschmiedetem Qualitätsstahl für den Dauereinsatz.

Steinschlägel, Fiberglasstiel | Hämmer
angesehen
Gekauft
Steinschlägel, Fiberglasstiel

Sonneck Work | Hämmer

Schlägel aus geschmiedetem Qualitätsstahl für den Dauereinsatz.

Vorschlaghammer, Eschenstiel | Hämmer
angesehen
Gekauft
Vorschlaghammer, Eschenstiel

Sonneck Work | Hämmer

Vorschlaghammer aus geschmiedetem Qualitätsstahl für kleinere Abbrucharbeiten oder zum Eintreiben starker Nägel oder Bolzen.

1-3 von 3 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Franz Berzsenyi
Franz Berzsenyi
Haberkorn Experte für Hämmer

Vielseitige Werkzeuge für zahlreiche Anwendungen

Hämmer gehören zu den ältesten und vielseitigsten Werkzeugen, die von Menschenhand geschaffen wurden. Diese einfachen, aber effektiven Werkzeuge sind in nahezu jeder Branche und allen Haushalten weltweit unverzichtbar. Hier werden die Bedeutung von Hämmern, die verschiedenen Arten und ihr breites Anwendungsspektrum behandelt.

Auf einen Blick
    Person mit Hammer in der Hand auf einem Dachstuhl
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Hämmern.

    Funktionsweise und Wartung von Hämmern

    Hämmer bestehen in der Regel aus einem Kopf, der an einem Griff befestigt ist. Durch die manuelle Schlagkraft, die über den Stiel mit einer schwingenden Bewegung auf den Kopf ausgeübt wird, können verschiedene Aufgaben ausgeführt werden.

    Hämmer erfordern nur minimale Wartung, es ist jedoch wichtig, den Kopf regelmäßig auf Risse oder Beschädigungen zu überprüfen und gegebenenfalls den Griff auszutauschen.

    Bei der Verwendung von Hämmern ist es wichtig, Schutzbrillen und geeignete Arbeitskleidung zu tragen, um Verletzungen zu vermeiden. Hämmer sind zeitlose und vielseitige Werkzeuge, die in einer Vielzahl von Aufgaben und Anwendungen eine wichtige Rolle spielen. Ihre einfache, aber effiziente Funktionsweise macht sie zu einem grundlegenden Bestandteil in Werkzeugkisten auf der ganzen Welt. Möglichst genau passend zur jeweiligen Aufgabe ist der richtige Hammer entscheidend für präzises und effizientes Arbeiten.

    Im Wesentlichen soll bei der Anwendung eines Hammers kinetische Energie von der Schlagfläche auf ein Zielobjekt übertragen werden. Dieser Ablauf kann auf alle verschiedenen Hammertypen umgelegt werden. Die Schlagfläche eines Hammers kann variieren: von schmalen Schlagflächen für präzise Schläge bis hin zu großen, breiten Schlagflächen für kraftvolle Schläge, je nach Art des Hammers. Durch die Bewegung des Hammers und den Aufprall auf dem Zielobjekt, zum Beispiel auf einem Nagel, wird die kinetische Energie (Schlagkraft) übertragen. Nach dem Aufprall entsteht eine Art Rückstoß, der je nach Typ des Hammers geringer oder stärker ausfallen kann. Es gibt sogar Hämmer wie den Schonhammer, die mit Dämpfungsmaterialien ausgestattet sind, um Vibrationen und Rückstöße weitgehend zu minimieren.


    Welche verschiedenen Arten von Hämmern gibt es?

    Es gibt zahlreiche Arten von Hämmern, die für spezifische Aufgaben entwickelt wurden, darunter:

    • Schlosserhammer: Kleinere Hämmer mit kurzen Stielen, perfekt für präzise Schläge in der Metallverarbeitung. Dieser Hammer ist universell einsetzbar.

    • Schreinerhammer: Speziell für Schreinerarbeiten entwickelt, zeichnet sich dieser Hammer durch eine schlanke, leicht gebogene Klaue aus, die das Entfernen von Nägeln erleichtert. Mit seinem mittellangen Stiel bietet er eine ausgewogene Balance zwischen Kraft und Präzision, was ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der Holzbearbeitung macht.

    • Vorschlaghammer: Dieser schwere Hammer mit langem Griff wird für Aufgaben verwendet, die mehr Kraft erfordern, wie z. B. das Zerschlagen von Beton.

    • Fäustel: Der Fäustel, auch als Vorschlaghammer mit kurzem Stiel bekannt, ist für Aufgaben geeignet, die eine größere Schlagkraft erfordern. Sein kurzer Stiel ermöglicht, bei der Anwendung mehr Kontrolle über den Schlag auszuüben, was ihn ideal für das Setzen von Meißeln oder das Aufbrechen von Gestein macht.

    • Schonhammer: Dieser Hammer zeichnet sich durch einen Kopf aus weichem Material wie Kunststoff oder Gummi aus. Er wird oft in Anwendungen eingesetzt, bei denen eine sanfte Behandlung erforderlich ist, um Oberflächen zu schützen.

    Hammer in der Hand eines Baustellenmitarbeiters
    Wähle jetzt deinen Hammer aus dem breiten Sortiment bei Haberkorn!

    Das breite Anwendungsspektrum von Hämmern

    Hämmer sind in zahlreichen Bereichen unverzichtbar:

    • Bauwesen: Im Bauwesen werden Hämmer verwendet, um Nägel in Holz zu treiben, Beton zu formen und eine Vielzahl von Baumaterialien zu bearbeiten.

    • Metallverarbeitung: In der Metallverarbeitung kommen spezialisierte Hämmer zum Einsatz, um Metalle zu schmieden, zu formen und zu bearbeiten.

    • Reparaturen und Wartungen: Ob zu Hause oder in der Industrie, Hämmer sind unverzichtbar für Reparatur- und Wartungsarbeiten.


    Sicherheit im Umgang mit Hämmern

    Bei der Verwendung von Hämmern ist es wichtig, Schutzbrillen und geeignete Arbeitskleidung zu tragen, um Verletzungen zu vermeiden.

    Hämmer sind zeitlose und vielseitige Werkzeuge, die für diverse Aufgaben und Anwendungen eine wichtige Rolle spielen. Ihre einfache Funktionsweise macht sie zu einem grundlegenden Bestandteil von Werkzeugkisten auf der ganzen Welt. Je nach Aufgabe ist der richtige Hammer entscheidend für präzises und effizientes Arbeiten.

    Bei der Verwendung von Hämmern ist Sorgfalt geboten. Dank der Beachtung bestimmter Sicherheitsprinzipien können Verletzungen vermieden werden. Hier finden Sie fünf Punkte, die das Verletzungsrisiko minimieren können.

    1. Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
      Darunter fällt etwa eine Schutzbrille für die Augen, um umherfliegenden Splittern, Staub und anderen Objekten keine Chance zu geben, die Augen zu verletzen. Auch Handschuhe sind von Vorteil – achten Sie darauf, dass diese gut passen und nicht rutschig sind. 

    2. Werkzeugpflege und -inspektion
      Die Überprüfung des Hammers vor der Anwendung ist maßgeblich, so können ein lockerer Griff, Risse oder andere Beschädigungen ausgeschlossen werden. Es sollte auch immer der richtige Hammer für die gegebene Anwendung gewählt werden, um die Aufgabe angemessen bewältigen zu können.

    3. Die richtige Verwendung
      Verwenden Sie einen Hammer nie als Hebel, um etwas zu heben oder zu brechen. Achten Sie darauf, dass Schläge immer kontrolliert und gezielt ausgeführt werden, um unerwünschte Schäden zu vermeiden.

    4. Schutz vor Materialsplittern
      Ein Atemschutz kann helfen, wenn Sie mit Materialien arbeiten, die Staub oder Splitter erzeugen.

    5. Umgang mit schweren Hämmern
      Eine kontrollierte Bewegung und eine gleichmäßige Verteilung der Kraft sind hier besonders geboten. Vor allem bei Vorschlaghämmern sollte darauf geachtet werden, da durch das hohe Gewicht schnell gravierende Verletzungen entstehen können.

    Wenn Sie nun noch auf ein sicheres und passendes Arbeitsumfeld achten, steht einem gefahrenminimierten Arbeiten mit Hämmern nichts mehr im Weg.