Schutzhandschuhe der Marke TEGERA® sind Qualitätsprodukte. Der besondere Fokus auf Ergonomie, Tragekomfort und Passform ermöglicht dem Träger mehr Kraft und Ausdauer bei der Arbeit. TEGERA®-Schutzhandschuhe decken ein breites Spektrum für jede erdenkliche Arbeit ab. (...) In Zusammenarbeit mit Forschungsunternehmen werden die Schutzhandschuhe fortlaufend weiteroptimiert.
Schutzhandschuhe der Marke TEGERA® sind Qualitätsprodukte. Der besondere Fokus auf Ergonomie, Tragekomfort und Passform ermöglicht der Trägerin oder dem Träger mehr Kraft und Ausdauer bei der Arbeit. TEGERA®-Schutzhandschuhe decken ein breites Spektrum für jede erdenkliche Arbeit ab. (...) In Zusammenarbeit mit Forschungsunternehmen werden die Schutzhandschuhe fortlaufend weiteroptimiert.
Deswegen sind Schutzhandschuhe wie bspw. Montagehandschuhe, Schnittschutzhandschuhe, Hitzeschutzhandschuhe, Kälteschutzhandschuhe oder Chemikalienschutzhandschuhe ein wesentlicher Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung und sollten mit großer Sorgfalt ausgewählt werden. Nicht nur der Tragekomfort, auch die Anwendungsbereiche und gesetzliche Normen und Vorschriften beeinflussen die Auswahl – eine sorgfältig durchgeführte und schriftlich dokumentierte Arbeitsplatzevaluierung ist eine gute Basis für die Auswahl der passenden Schutzhandschuhe.
Der Produzent bietet ein umfassendes Sortiment an Schutzhandschuhen für unterschiedliche Arbeitsbereiche. (...) Der industrielle Hand- und Armschutz umfasst Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz sowie Schutzhandschuhe für den Mechanikschutz und Einmalhandschuhe. (...) Das Gesundheitswesen versorgt Ansell mit Operationshandschuhen und Untersuchungshandschuhen und die Biowissenschaften mit Schutzhandschuhen, Schutzkleidung, Schutzbrillen und mehr.
Schutzhandschuhe mit der uvex Bamboo TwinFlex® Technologie gehören zur neuesten Generation der Schnittschutzhandschuhe. (...) Zudem sind der Rohstoff Bambusfaser und das recycelte Polyamid nachhaltig.uvex-Schutzhandschuhe schützen vor Verletzungen
Die puderfreie Variante der Schutzhandschuhe wird dank ihrer höheren Hautverträglichkeit vor allem für Allergiker empfohlen. (...) Man kann Untersuchungs- und Schutzhandschuhe ebenso an der linken wie an der rechten Hand tragen, wohingegen Operationshandschuhe anatomisch geformt sind und deswegen in Bündel geliefert werden.Einweghandschuhe schützen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das Produkt
Für Arbeiten mit Hitze oder Feuer empfehlen wir Schutzhandschuhe aus künstlichen organischen Fasern wie Polyamid. (...) Bei hohen Temperaturen eignen sich Schutzhandschuhe aus Glasfasergewebe.
Ansell gilt als weltweite Nummer 1 bei der Produktion industrieller Schutzhandschuhe und zeichnet sich durch hohe Qualität seiner Produkte und Innovationen aus. (...) Ansell bietet ein breites Spektrum an hochleistungsfähigen, vielseitig einsetzbaren Schutzhandschuhen für die verschiedensten Branchen. (...) Der Schutzhandschuh ist nitrilbeschichtet und besitzt einen sehr guten Nass- und Trockengriff – ein wirksamer Schutz vor zahlreichen häufig verwendeten Materialien.
Ejendals hat es sich zum Ziel gesetzt, ganzheitliche Schutzkonzepte zu entwickeln und Produkte wie Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe mit dem höchsten Standard an Schutz, Haltbarkeit und Ergonomie herzustellen.
EN 388:2016 – Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken Diese Norm regelt die Anforderungen an, Prüfverfahren für und Kennzeichnungen von Schutzhandschuhen gegen mechanische Risiken. (...) EN 407:2020 – Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer) Schutzhandschuhe, die diese Zertifizierung tragen, werden durch die europäische Norm DIN EN 407 geregelt und entsprechen den Anforderungen für Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken bei der Verwendung von Hitze. (...) EN 16350:2014: Schutzhandschuhe mit elektrostatischen Eigenschaften Diese Norm definiert die Anforderungen an, Prüfverfahren für und Kennzeichnung von Schutzhandschuhen mit elektrostatischen Eigenschaften.
Durch eine Neufassung der Norm EN 388:2016 für Schutzhandschuhe gibt es nun eine zweite Testmethode, um die Schnittfestigkeit festzustellen. (...) Durch die Einführung der neuen Testmethode ändert sich die Kennzeichnung auf Schutzhandschuhen.
Nicht nur die Materialien unterscheiden die Schutzhandschuhe, es gibt sie auch gepudert oder ungepudert, was im Falle von Allergien eine große Rolle spielt.
Das Familienunternehmen, das als Innovationsführer im Bereich Schutzbrillen, Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe gilt, wurde 1926 in Deutschland gegründet.
Grundsätzlich wird empfohlen, Arbeitshandschuhe regelmäßig nur von Hand mit milder Seife und einer Bürste zu reinigen. Eine zu aggressive Reinigung kann Beschädigungen des Handschuhs nach sich ziehen. Waschmaschinengänge sollten vermieden werden, es sind diesbezüglich aber...
Es gibt viele Kriterien, die bei der Auswahl der geeigneten Arbeitshandschuhe eine wichtige Rolle spielen und unbedingt beachtet werden sollten. Anwendungsbereich: Die Basis für die richtige Auswahl von Arbeitshandschuhen ist immer eine gute und schriftlich dokumentierte Ar...
Um ein präzises Arbeiten so einfach wie möglich zu machen, muss bei Montagehandschuhen besonderes Augenmerk auf eine gute Haptik gelegt werden. Neben der Passform ist hier die wichtigste Auswahlkomponente das Material: Es soll – fast wie eine zweite Haut – kaum spürbar sei...
Bewährte Materialien sind Naturlatex, Nitril, Neopren, Polyvinylchlorid (PVC) und Polyvinylalkohol (PVA). Natürlich unterscheiden sich all diese Materialien in ihren Eigenschaften. Eine Übersicht der Beständigkeiten finden Sie in unserem Katalog. Für eine fundierte Produkt-...
Bei der Auswahl der richtigen Schutzhandschuhe hilft eine Arbeitsplatzevaluierung, die von fachlich befugten Personen im Betrieb durchgeführt werden muss.