Menu

4.473 Ergebnisse für „aluminium“

Welche Zahnscheiben eignen sich für Zahnriemen aus Polyurethan? FAQ

Für Zahnriemen aus Polyurethan eignen sich Zahnscheiben aus Aluminium, Stahl und Niro. Standardscheiben bestehen aus Aluminium.

Ist es möglich, mit einer Schleifmaschine Aluminium zu schleifen? FAQ

Aluminiumstaub besitzt eine sehr kleine Oberfläche, die zur Erhitzung neigt und dadurch leichter verbrennt. Je kleiner die Aluminiumstaubpartikel sind, desto größer ist das Risiko einer Explosion oder eines Feuers. Es ist daher unbedingt notwendig, beim Schleifen von Aluminium auf eine spezielle Absaugung zu achten.

In welchen Ausführungen sind die Naben von Klauenkupplungen verfügbar? FAQ

Die Naben von Klauenkupplungen gibt es in Stahl- und Aluminiumausführungen.

Was muss bei der Auswahl von Zahnscheiben für einen PU-Zahnriemen hinsichtlich Material beachtet werden? FAQ

BRECOmove) kann es notwendig sein, Stahlscheiben oder hartcoatierte Aluminium-Scheiben zu verwenden, um einen ausreichend hohen Verschleißschutz zu gewährleisten.

Gibt es verschiedene Arten von Korrosionsschutz für Rollenketten? FAQ

Außerdem steht eine Zink-Aluminium-Beschichtung zur Verfügung. Die Wahl des passenden Korrosionsschutzes richtet sich nach der Höhe der Belastung, der Art der Anwendung und dem Einfluss der korrosiven Umgebung.

Was für Metallsägemaschinen gibt es? FAQ

Es wird zwischen Metallbandsägen, Metallkreissägen und Aluminium-Kreissägen unterschieden. (...) Bei der Verwendung einer Aluminium-Kreissäge ist auf ein entsprechendes Sägeblatt und eine geringe Drehzahl zu achten.

Hymer – Steigtechnik aus Aluminium für Profis Ratgeber

Bereits seit rund 60 Jahren produziert das Familienunternehmen Hymer-Leichtmetallbau normkonforme und qualitativ hochwertige Steigtechnik aus Aluminium.

Wie verhält sich die Oberfläche eines Türdrückers aus Aluminium im Zeitverlauf? FAQ

Aluminium ist deutlich weniger widerstandsfähig als Edelstahl. Insbesondere der regelmäßige Kontakt mit Schmuck wird im Zeitverlauf Spuren hinterlassen.

Sind die Aluminium-Griffprofilleisten in Sonderoberflächen erhältlich? FAQ

Nein, die Aluminium-Griffprofilleisten sind nicht in Sonderoberflächen erhältlich; bei der Stangenware würde stirnseitig das Rohmaterial zum Vorschein kommen.

Welche Schraube ist für die sichtbare Verschraubung von Terrassendielen auf einer Aluminiumunterkonstruktion geeignet? FAQ

Zum direkten Verschrauben einer Holzdiele auf einer Aluminiumunterkonstruktion eignet sich die Profilbohrschraube am besten.

Individuelle Sichtbeschläge von FSB Ratgeber

Zum FSB Sortiment im Online-Shop Die Oberfläche Bei FSB wird Aluminium neu belebt – dabei entsteht Aluminium gestrahlt farbig eloxiert. Es handelt sich um Eloxalfarben, die auf mit feinem Strahlgut samtig-matt verfeinerten Aluminium-Oberflächen basieren. (...) Die gestrahlt eloxierten Aluminium-Oberflächen sind widerstandsfähiger als herkömmlich verarbeitetes und eloxiertes Aluminium.

Kran-Equipment von EICHINGER Ratgeber

Wenn gewünscht, kann durch besondere Aluminiumausführungen auch ein geringes Eigengewicht garantiert werden. (...) Einige Typen werden auch aus Aluminium gefertigt. Ebenso in zahlreichen Variationen erhältlich sind die Schuttmulden von EICHINGER – so wird das Unternehmen allen Marktbedürfnissen gerecht. (...) Die vollautomatischen und mechanischen Mulden werden aber auch aus Aluminium produziert.

Korrosionsgeschützte Ketten Ratgeber

In unserem Sortiment finden Sie auch zink-/aluminiumbeschichtete Ketten (ZAP).

Gebräuchliche Beschichtungen Ratgeber

TiAIN: Die Titan-Aluminium-Nitrid-Beschichtung wird hauptsächlich bei hohen Belastungstemperaturen und schlechten Kühlmöglichkeiten eingesetzt, da sie sehr hitzebeständig ist.

Wo kommen Metallsägemaschinen zum Einsatz? FAQ

Mit einer Metallbandsäge lassen sich – mit geradem, präzisem Schnitt – diverse Materialien wie Stahl, Edelstahl oder Aluminium durchtrennen. (...) Kreissägen werden meist zum Schneiden und Trennen von Alu-Stangen, Alu-Rohren oder üblichen Aluminium-Profilen verwendet.

Welche Riemenscheiben sind für Hochleistungszahnriemen geeignet? FAQ

Aufgrund der hohen Leistungsübertragung und des harten Laminats auf der Zahnseite der Hochleistungsriemen wird empfohlen, nicht die Standardscheiben aus dem gängigen Material Aluminium einzusetzen, sondern Zahnrimenscheiben mit Hochleistungsbeschichtung oder Zahnriemenscheiben aus Stahl zu verwenden. Das reine Aluminium wäre zu weich und die Scheiben würden sich zu schnell abnützen und damit die Qualität des Zahnriemens und des Antriebs beeinträchtigen.

Kornarten und Körnung bei Schleifmitteln Ratgeber

Schleifmittel mit Schleifkörnern aus Siliziumkarbid eignen sich ideal für Nichteisenmetalle wie Aluminium, Messing, Bronze, Magnesium, Titan etc., sowie Gummi, Glas, Kunststoffe, faseriges Holz, Emaille und sonstige weiche Materialien. (...) Schleifmittel mit Schleifkörnern aus Zirkonkorund eignen sich besonders zum Schleifen von Metallen und Holz. keramisches Aluminiumoxid / keramischer Korund keramisches Aluminiumoxid ist hart und sehr zäh. mikrokristallin Keramisches Aluminiumoxid ist ein scharfkantiges, spitzes Korn und als Schleifmittel dank der Mikrostruktur langlebig, zäh und dicht. (...) Schleifmittel mit Schleifkörnern aus keramischem Aluminiumoxid werden vor allem zum Schleifen von Schmiedestählen, Kohlenstoffstählen sowie hoch legierten Nickel- und Kobaltstählen eingesetzt.

Welche verschiedenen Kornarten gibt es bei Schleifmitteln? FAQ

Die gängigsten Kornarten für Schleifmittel sind: Korund (Aluminiumoxid) Zirkonkorund kreamisches Korund Siliciumcarbid Diamant

Welche Armaturen werden für Flachschläuche vorrangig verwendet? FAQ

Die flachaufrollbaren Schläuche werden üblicherweise beidseitig mit Storz-Kupplungen aus Aluminium eingebunden.

Welche Zahnriemenscheiben und -profile werden für Gummizahnriemen eingesetzt? FAQ
1-20 von 85 Inhalten