Menu

28 Ergebnisse für „Verteiler“

Pflanzenschutzmittel und Dünger verteilen leicht gemacht Ratgeber

Um die Verteilung so bequem wie möglich zu gestalten, werden Sprüh- und Spitzgeräte verwendet.

Die verschiedenen Varianten von Schlauchpistolen und Spritzdüsen Ratgeber

Spritzdüsen und Schlauchpistolen eignen sich besonders zum Anschluss an Schlauchleitungen und für das gezielte Verteilen des Fördermediums wie z. (...) Hochleistungs-Abblasepistole Tyhoon 3-fach höhere Belastung als herkömmliche Pistolen bei gleichzeitig reduziertem EingangsdruckFür das gezielte Verteilen von Medien wie Luft, Wasser oder Lacken eignen sich die verschiedenen Varianten von Schlauchpistolen ideal.

Sicherheitshelme mit Mips®-Technologie – Mehr Schutz für Ihren Kopf Ratgeber

Normale Schutzhelme sind in erster Linie darauf ausgelegt, den direkten Aufprall auf den Kopf zu absorbieren und die entstehenden Kräfte zu verteilen. Sie bieten einen gewissen Schutz vor Verletzungen, indem sie die Aufprallenergie über eine größere Fläche verteilen und den Druck auf den Kopf reduzieren.

So funktioniert Hautpflege vor der Arbeit Ratgeber

So cremen Sie die Hände richtig ein:  eine kleine Menge Creme auf dem Handrücken auftragen Creme sorgfältig verteilen Fingerzwischenräume, Fingerkuppen und Nagelbett nicht vergessen Restmengen auf der Handinnenfläche und unter den Fingernägeln verteilenVergessen Sie die Fingerzwischenräume, die Fingerkuppen und das Nagelbett beim Eincremen nicht.

Spritzgeräte für zielgenaue Handarbeit Ratgeber

Spritzgeräte wie SG 51 oder SG 71 sind rückentragbar und können somit auch für mittelgroße Flächen genutzt werden.Spritz- und Sprühgeräte helfen Ihnen bei der gleichmäßigen Verteilung von Pflanzenschutzmitteln und Dünger.

Festo – Komponenten für einfache und effiziente Pneumatik Ratgeber

Der weltweit führende Hersteller aus Deutschland erzeugt mit hohem Qualitätsbewusstsein Komponenten zur Druckluft-Aufbereitung, Verteilung und Anwendung aus einer Hand.

Gewindeeinsatz als Reparatur Ratgeber

In diesem Fall werden die Drahtwindungen zur gleichmäßigen Verteilung der aufgebrachten Vorspannkraft über die Einschraubtiefe der Schraube verwendet; die Spannungsspitzen am Gewindeeinlauf werden abgeflacht.So sieht der Spannungsverlauf in einer Schraubverbindung aus.

Fundament genauso wichtig wie Blitzschutzsysteme Ratgeber

Der Blitzableiter wird meist am Dach, der Blitzstromableiter im Verteiler angebracht.

Was ist der Unterschied zwischen L- und T-Bohrung bei Dreiwegekugelhähnen? FAQ

Über diese lässt sich das zu transportierende Medium auf einen oder mehrere Abgänge verteilen.

Wie wird ein Linearsystem geschmiert? FAQ

Bei sehr kurzen Hüben ist der Wagen von beiden Seiten zu schmieren, damit sich der Schmierstoff im ganzen Wagen verteilen kann. 

Fugenprofile, Drunterleisten und Einzelabstandhalter Ratgeber

Drunterleisten aus PVC sind Abstandhalter mit Aussparungen, die linienförmig verlaufen und den optimalen Betondurchfluss fördern sowie den Beton optimal verteilen.

Fett oder Öl – der passende Schmierstoff für Ihr System Ratgeber

Vorteile Fettschmierung hohe Dicht- und Depotwirkung innerhalb des Wälzlagers geringer Aufwand in der Konstruktion hohe Gebrauchsdauer bei gleichzeitig geringem Wartungsaufwand Vorteile Ölschmierung sehr gute Verteilung des Schmierstoffs Wärmeabfuhr durch den Schmierstoff möglich, wichtig speziell bei hohen Drehzahlen und/oder Belastungen Verschleißpartikel können mit dem Schmierstoff ausgespült werden sehr geringe Reibungsverluste Je nach Anforderungen und Einsatz werden unterschiedliche Fette bzw.

Wo werden Auszugssysteme angewendet? Ratgeber

Logistik und Materialhandling: In Lagerhäusern und Verteilungszentren werden Auszugssysteme verwendet, um Regale und Förderbänder zu bewegen.

Sicherheit im Umgang mit Hämmern Ratgeber

Umgang mit schweren Hämmern Eine kontrollierte Bewegung und eine gleichmäßige Verteilung der Kraft sind hier besonders geboten.

Die Zukunft mit Wasserstoff Ratgeber

Die Verarbeitung, Herstellung, Verteilung und Lagerung von Wasserstoff erfordert Geräte, die extremen Bedingungen standhalten können, wie Temperaturen von bis zu –253 °C, Drücken von 700 bar und mehr sowie wasserstoffmigrationsbedingten Auswirkungen auf Metalle und Werkstoffe.

Effizient und „ready to use“ – die Booster-Serie und Polipump von NTN SNR Ratgeber

Polipump ermöglicht die schnelle Schmierung von 1 bis 35 Schmierstellen mit einem System – und das auch in Entfernungen von bis zu 20 Metern zwischen Schmierstelle und Verteiler.

Sicherheit und gesetzliche Vorgaben beim Umgang mit elektrischen Anlagen auf Baustellen Ratgeber

Aus diesem Grund sollten die geltenden Schutz- und Sicherheitsbestimmungen zur Anwendung von Leitungen, Verteilern, ortsfesten sowie ortsveränderlichen Betriebsmitteln auf Baustellen jedenfalls beachtet werden.

KIZEI® – das innovative Pendelrollenlager Ratgeber

Optimierte Verteilung des Schmierstoffs: Da das Fett im Wälzlager bleibt, verbessert sich die Fettverteilung darin. 

Einfache Kraftübertragung mit Stirnrädern Ratgeber

Stirnräder mit Schrägverzahnung können die Belastung auf den einzelnen Zahn eines Rades verringern und auf mehrere Zähne verteilen bzw. auf einer größeren Fläche belasten.

Wie funktionieren Auszugssysteme und Rollführungen? Ratgeber

Sie sind in einem Käfig oder einer Führungsvorrichtung angeordnet und verteilen die Last gleichmäßig auf die Schiene.

1-20 von 24 Inhalten