Menu

96 Ergebnisse für „hautschutz“

Wann wird ein Hautschutz vor der Arbeit benötigt? FAQ

Hautschutz verhindert das Eindringen von Schmutz. Dadurch werden weniger aggressive Hautreiniger benötigt. Außerdem reduziert Hautschutz die Schädigung der Haut durch Hauterweichung unter Handschuhen und bei Arbeiten mit wässrigen oder wassergemischten Arbeitsstoffen. Hautschutz dient zudem dem Schutz der Füße in luftundurchlässigen Arbeitsschuhen sowie dem Schutz der Haut bei Sonneneinstrahlung.

SC Johnson Hautschutz-System Ratgeber

Ein professionelles und gesetzeskonformes Hautschutz-System, wie es SC Johnson bietet, bringt viele Vorteile mit sich und ist im betrieblichen Umfeld unerlässlich. (...) In drei Schritten erreichen Sie mit SC-Johnson-Produkten den vollständigen Effekt: Hautschutz vor der Arbeit verschmutzungsspezifische Haureinigung während der Arbeit regenerierende Hautpflege nach der Arbeit Hautschutz vor der Arbeit Hautschutzprodukte sollten je nach Belastungssituation am Arbeitsplatz gewählt werden. (...) Zur Orientierung dient der Haberkorn Hautschutzplan (PDF, 237,055 KiB) ­– damit finden Sie garantiert Ihren idealen Hautschutz sowie die geeignete Hautreinigung und -pflege.

SC Johnson und Haberkorn: Eine enge Partnerschaft Ratgeber

Diese Partnerschaft hat es ihnen gemeinsam ermöglicht, der größte Anbieter für industrielle Hautschutz-Systeme in Österreich und einer der größten in Europa zu werden. (...) Die gute Zusammenarbeit von Haberkorn und SC Johnson spiegelt sich ebenfalls in den angebotenen Weiterbildungen wieder, wie beispielsweise dem Symposium „Hand- und Hautschutz“. Damit sind Sie auf dem neuesten Stand und treffen in Ihrem Betrieb die richtige Entscheidung zum Thema Hand- und Hautschutz.

Individuelle Hautschutzpläne und Hautschutzplan-Audits nach Ihren Bedürfnissen! Produktservices

Den Haberkorn Hautschutzplan mit allen Informationen zu Hautschutz, Reinigung und Pflege finden Sie hier. (...) Auf diese Weise können Unternehmen sicherstellen, dass sie in puncto Hautschutz auf dem aktuellsten Stand sind. (...) Wir unterstützen Sie bei der Auswahl der geeigneten Produkte für Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege und der hygienischen Spendersysteme.

So funktioniert Hautpflege nach der Arbeit Ratgeber

Für den richtigen Hautschutz muss ein ganzheitlicher Ansatz, buchstäblich ein ganzes Hautschutzsystem, angewendet werden. Dieses beginnt schon vor der eigentlichen Arbeit: Mit Hautschutz vor der Arbeit kann die Haut geschützt werden, so ist sie besser gegen Schadstoffe und Verunreinigungen gewappnet.

Haberkorn und Ansell: Partnerschaft seit über 40 Jahren Ratgeber

Symposium Hand- und Hautschutz Haberkorn veranstaltet regelmäßig ein Symposium zum Thema Hand- und Hautschutz, bei dem auch der global führende Handschuhhersteller Ansell oft vertreten ist. (...) Im Veranstaltungsrückblick bekomme Sie einen kleinen Einblick in das Symposium Hand- und Hautschutz.

Kann Hautschutz nach der Desinfektion aufgetragen werden? FAQ

B. in der Chirurgie) Hautschutz auch nach der Desinfektion angewendet werden.

Vorteile von Spendersystemen Ratgeber

Hautschutz-, Reinigungs- und Pflegeprodukte am passenden Ort: Die Spender sind immer genau dort platziert, wo sie am meisten gebraucht oder verwendet werden. (...) Entdecke das Spendersortiment für professionellen Hautschutz!

S. C. Johnson ist seit 35 Jahren Haberkorn Partner Ratgeber

Das internationale Unternehmen für Reinigungs-, Hygiene- und Pflegeprodukte sowie Insektenschutz ist Marktführer in Europa in puncto Hautschutz mit System. (...) Das betrifft auch die Anforderungen an den Hautschutz. Darum wird das Produktportfolio bei S.

Spendersysteme – Hautschutz zur richtigen Zeit am richtigen Ort Ratgeber

Spendersysteme fördern die routinierte Anwendung von Hautschutz, Hautreinigung und Hautpflege.

Hautschutz vor der Arbeit schützt Ihre Haut präventiv Ratgeber

In diesem Ratgeber haben wir wichtige Tipps und Informationen zum Thema Hautschutz vor der Arbeit für Sie zusammengestellt.

SC Johnson Professional – Hautschutz für alle Arten von Arbeitsplätzen Ratgeber

Mit Hilfe des richtigen Hautschutzes können berufsbedingte Hauterkrankungen verhindert werden.

Die drei Stufen des perfekten Hautschutzes Ratgeber

Hautschutz vor der Arbeit: Um die Haut bei der Arbeit mit Materialien wie Öl, Fett, Nässe, Kühlschmiermittel, Lack oder Chemikalien zu schützen, ist der Einsatz von Hautschutzprodukten wichtig. Hautschutz vor der Arbeit erleichtert die Hautreinigung enorm. Außerdem schützt er die Haut vor wasserlöslichen oder wasserunlöslichen Arbeitsstoffen und vermindert das Aufquellen der Haut beim Tragen von Arbeitshandschuhen. (...) Eine gute Pflege ist unerlässlich: Hautschutz, Hautreinigung und Hautpflege sollten zur täglichen Routine zählen.

Gesetzliche Bestimmungen im Hautschutz Ratgeber

Der §13 der PSA-V legt fest, dass der Arbeitgeber unter bestimmten Umständen die erforderlichen Hautmittel zur Verfügung stellen muss, und zwar im Besonderen, wenn eine oder mehrerer dieser Gefahren bestehen: Gefahren durch gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe, insbesondere bei direktem Kontakt Gefahren durch biologische Arbeitsstoffe der Gruppe 2, 3 oder 4, insbesondere bei direktem Kontakt Gefahren durch optische Strahlung Gefahren durch Einwirkung von Feuchtigkeit, Nässe oder Witterung Gefahren durch Einwirkung von Kälte Gefahren durch starke Verunreinigungen Gesundheitsgefahren durch länger andauerndes Tragen von Schutzhandschuhen Der Arbeitgeber muss die Ermittlung und Beurteilung von Gefahren schriftlich festhalten und im Zuge dessen festlegen, bei welchen Arbeitsvorgängen und welchen Arbeitsbereichen welche Mittel für die Haut (Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege) anzuwenden sind. (...) Die Unterweisung hat das richtige Aufbringen der Hautmittel und die Festlegungen entsprechend der Hautgefährdung zu umfassen.Durch den optimalen Hautschutz, sanfte und doch effiziente Hautreinigung und wohltuende Pflege wird die Haut auch bei schwerer Beanspruchung durch die Arbeit gesund erhalten.

Gut geschützt durch Hautschutz-Audit News

Die PSA-Spezialistinnen und -Spezialisten von Haberkorn prüfen und optimieren gerne Ihr Hautschutzprogramm und helfen Ihnen bei der Auswahl geeigneter Produkte für Hautschutz, Hautreinigung und Hautpflege sowie von hygienischen Spendersystemen.

Systematischer Hautschutz und Spendersysteme passen gut zusammen Ratgeber

Schutz des größten menschlichen Organs – der Haut Reduktion der Gefahr von Berufserkrankungen Rückgang von haut- und handbedingten Krankenständen steigende Motivation der Mitarbeitenden Kosteneffizienz – Geldeinsparung gesetzliche Verordnungen werden eingehalten Die effektive Nutzung von Spendersystemen für den Hautschutz ermöglicht eine Reduktion der Kosten für Hautschutzmittel und Hautpflegemittel.

So funktioniert ein systematisches Hautschutzprogramm Ratgeber

Hautschutz startet bereits vor Arbeitsbeginn Die Haut sollte vor dem Arbeiten mit einer Creme gepflegt werden.

Hautschutz, Sicherheitsschuhe und Schulungen: Arbeitsschutz bei Haberkorn auf einen Blick News

In unserem neuen "Aktuell Arbeitsschutz" bekommen Sie einen umfassenden Überblick über aktuelle Aktionen und Produkte im Bereich des Arbeitsschutzes. Auf 64 Seiten finden Sie nicht nur Produktinfos sondern auch wertvolle Servicetipps und spannende Aktionen. Von maßgeschneid...

Hautschutz nach Plan – wir helfen Ihnen dabei Ratgeber

Selbstverständlich unterstützen wir Sie bei der Auswahl und Ausarbeitung Ihres benötigten Hautschutzsystems und Hautschutzplanes (PDF, 237,055 KiB). Hautschutzpläne müssen sichtbar und für alle zugänglich aufgehängt werden. Sie erfordern immer wieder Schulungen, um nicht in...

Hautkrankheiten und Hautschutz: Darum ist die Hautpflege nach der Arbeit so wichtig Ratgeber

Bei Arbeiten mit Chemikalien, Flüssigkeiten oder durch den Abrieb von Werkzeugen wird unser größtes Organ besonders beansprucht. Auch äußere Einwirkungen wie UV-A-/UV-B-Sonnenstrahlen, UV-C-Strahlen durch Lichtbogenschweißen oder kalte Temperaturen belasten die Haut. Selbst...

1-20 von 31 Inhalten