Menu

183 Ergebnisse für „warmes licht“

Exkurs: Raumklima Ratgeber

So gibt es laut österreichischem Arbeitsinspektorat in puncto Lufttemperatur in Arbeitsräumen während der kalten und während der warmen Jahreszeit fest definierte Richtwerte, die nicht unter- bzw. überschritten werden sollten. Lufttemperatur im Arbeitsraum während den Wintermonaten: Raumtemperatur: maximale Luftgeschwindigkeit: körperliche Belastung: Raumtemperatur 19 bis 25° C maximale Luftgeschwindigkeit 0,10 m/s bei geringer körperlicher Belastung Raumtemperatur 18 bis 24° C maximale Luftgeschwindigkeit 0,20 m/s bei normaler körperlicher Belastung Raumtemperatur mindestens 12 °C maximale Luftgeschwindigkeit 0,35 m/s bei hoher körperlicher Belastung Gesetzliche Verpflichtungen für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in puncto Raumklima gibt es auch während der warmen Jahreszeit. (...) Es ist aber nicht verpflichtend, eine Klimaanlage, Klimageräte oder Ventilatoren zur Verfügung zu stellen.

Wichtige Normen bei Arbeitskleidung Ratgeber

Es werden sowohl die Wärmeisolation als auch die Luftdurchlässigkeit getestet. (...) Je nachdem welche Art der Gefährdung vorliegt (Konvektionswärme, Strahlungswärme, Kontakthitze usw.), wird die Schutzkleidung unterschiedlich geprüft und in diverse Leistungsklassen unterteilt. EN 61482: Schutzkleidung gegen thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens – Die Schutzfunktion von Arbeitskleidung zum Schutz vor den Gefahren eines Störlichtbogens ist nur dann gegeben, wenn ein kompletter Anzug getragen wird.

Wichtige Normen und Kennzeichnungen bei Hitzeschutzbekleidung Ratgeber

DIN EN 343 Schutz vor rauen Witterungsverhältnissen: Regen, Wind und Kälte (wärmer als –5 °C) DIN EN 342 Schutz vor Kälte (kälter als –5 °C) EN 14058 Schutz vor Kälte (–5 °C und wärmer) DIN EN 20471 Warnschutzbekleidung                                                                  DIN EN 11611 Schutz beim Schweißen und verwandten Verfahren EN 11612 Kleidung zum Schutz gegen Flammen EN 61482 Schutzkleidung gegen thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens DIN EN 14116 Schutzkleidung – Schutz gegen Hitze und Flammen – Materialien, Materialkombinationen und Kleidung mit begrenzter Flammenausbreitung DIN EN 1149 Schutzkleidung: elektrostatische Eigenschaften EN 13034 Schutz vor flüssigen Chemikalien EN 14605, Typ 3-B flüssigkeitsdicht EN 14605, Typ 4-B sprühdicht EN ISO 13982-1, Typ 5-B partikeldicht EN 13034, Typ 6 begrenzt sprühdicht EN 1073-2 Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination EN 14126 Schutzkleidung gegen Infektionserreger CE PSA-Richtlinien wurden erfüllt, Unbedenklichkeit gegenüber Lebensmitteln Damit Schutzkleidung den genannten Normen auch entspricht, werden Tests mit folgenden Methoden durchgeführt: Wasserdichtheit: Hierbei wir die Beständigkeit gegen das Eindringen von Wasser unter Druck getestet. (...) Dabei sollte auf folgende Anforderungen geachtet werden: Leuchtdichtefaktor des Materials vor und nach der Belichtung Farbkoordinaten: leuchtgelb, leuchtorange & leuchtrot Farbechtheit, Dimensionsstabilität, Zugkraft und Reißfestigkeit des Materials Positionierung der Leuchtfarben und der retroreflektierenden Streifen

Moderne Technologien für Atemschutzmasken Ratgeber

Kühler, komfortabler Atemschutz Bei wärmeren Umgebungstemperaturen wird es unter Atemschutzmasken unangenehm warm und feucht. (...) Der Batterie-Ladestatus wird mittels Farb- und Licht-Symbol angezeigt. (...) Somit lässt das neue Komfortventil die Atemwärme schnell entweichen und reduziert noch wirksamer den Aufbau von Hitze und Feuchtigkeit in der Maske.

Lichtbogenhandschweißen Ratgeber

Diese schützt das Schmelzbad vor schädlichem Luftzutritt und stabilisiert den Lichtbogen. (...) Der Prozess Der Lichtbogen wird nach Einschalten des Schweißgeräts durch Berührung der Stabelektrode gezündet. Er brennt zwischen Stabelektrode und Werkstück und erzeugt so die erforderliche Schmelzwärme und Schweißnaht.

Auswahl von Sicherheitsschuhen der Klasse 1 Ratgeber

Sicherheitsschuhe sind in vielen Branchen verpflichtend, was bedeutet, dass Arbeitsschuhe sehr lange und häufig getragen werden müssen. (...) Angenehmes Tragen durch Atmungsaktivität Sicherheitsschuhe der Klasse 1 werden gerne in Industriehallen und Logistik eingesetzt, wo es oft warm und stickig ist.

Arbeitskleidung, die jeder Witterung standhält – Wetterschutzbekleidung Ratgeber

Schutzbekleidung, die trocken, warm und sicher hält Workwear , die Sie bei Regen, Schnee und anderen schwierigen Witterungsverhältnissen trocken, warm und sicher hält, ist im Alpenraum eine Anforderung für das ganze Jahr. (...) Nur eine hohe Atmungsaktivität gewährleistet, dass bei körperlicher Anstrengung die warme und feuchte Luft von innen nach außen entweichen kann und man damit warm, trocken und sicher bleibt. (...) Thermische Schicht: hält Sie warm Die zweite Schicht sollte gute thermische, isolierende Eigenschaften haben.

Elektrik, Heißlufttechnik Ratgeber

Aktivieren, Aufheizen, Aushärten, Schmelzen, Schrumpfen, Schweißen, Sterilisieren, Trocknen oder Wärmen – für welche Arbeiten sich die Geräte besonders gut eigenen, erfahren Sie auf unserer Landingpage. Leister Geräte und ihre Anwendungen Produkt im Fokus Schallkamera ii900 von Fluke Die Schallkamera Fluke ii900 von Fluke verfügt über mehrere Mikrofone und ermöglicht damit die schnelle und präzise Lokalisierung von Druckluft-, Unterdruck-, Gas- Dampflecks.

Miele Küchengeräte Services

Kontaktieren Sie unsere Beraterinnen Dialoggarer Der Dialoggarer kann verschiedene Lebensmittel – wie Fleisch, Fisch oder Gemüse – gleichzeitig auf den Punkt garen, backen, erwärmen oder auftauen. (...) Intelligente Topferkennung Die intelligente Topferkennung ermöglicht flexibles Kochen.

Streifenvorhänge als Schutz vor Lärm, Zugluft, Staub, Wärme- oder Kälteverlust Produktservices

Sie schützen vor Lärm, Zugluft, Staub, Wärme- oder Kälteverlust und sparen somit Energiekosten – das zahlt sich aus! (...) Streifenvorhänge bieten Schutz vor Zugluft und Staub Energiekosten werden reduziert Minimierung des Temperaturverlustes auch bei starker Durchgangsfrequenz Platz- und Zeitersparnis, da Öffnungs- und Schließvorgänge entfallen Lärmreduktion äußerst strapazierfähig extrem unkomplizierte, werkzeuglose Montage; an heißen Tagen einfach auszuhängen problemloser Ersatz defekter Streifen abgerundete Kanten an Streifen verhindern Schnittverletzungen äußerst lichtdurchlässig, temperaturbeständig von –35 °C bis +60 °C auch in verschiebbarer oder geteilter Ausführung lieferbar Ihre Anfrage an unsere Expertinnen und Experten Lassen Sie sich von den Expertinnen und Experten bei Haberkorn beraten und besprechen Sie gemeinsam mit uns das weitere Vorgehen.

Arbeitsschutz Ratgeber

Bei langen Arbeitszeiten und warmen Temperaturen, kann es unter der Atemschutzmaske schnell unangenehm warm und feucht werden. (...) Mehr zum Helmsystem erfahren Feinstaubmasken von H-Plus Die komfortable Körbchenmaske  schützt gegen feste und flüssige Partikel/Feinstäube und ermöglicht leichtes atmen. Das hochwertige Ausatemventil sorgt für eine reduzierte Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung.

3M-Arbeitsschutzprodukte Ratgeber

Die leichten Doppelformkapseln verfügen über maximalen Platz im Inneren und minimieren so unangenehme Wärme und Feuchtigkeit. (...) Das Produkt ermöglicht, mit Kollegen in der Nähe zu kommunizieren und auch Warnsignale oder sich nähernde Fahrzeuge zu hören.  (...) Bügelgehörschutz: Der leichte Bügelgehörschutz E-A-R™ Caps eignet sich besonders bei häufigem Wechsel zwischen ruhigen und lärmbelasteten Räumen, da er ein besonders leichtes und schnelles Auf- und Absetzen ermöglicht.

Sicher arbeiten mit Haberkorn – Arbeitsschutz von H-Plus Ratgeber

So ist bei der Performance-Serie ein Schnellverschlusssystem bereits Standard und ermöglicht ein schnelles An- und Ausziehen der Sicherheitsschuhe. (...) Partikel/Feinstäube, ganz egal ob flüssig oder fest, werden zuverlässig gefiltert, das Ausatemventil vermindert Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung.

Energieeffizienz durch den richtigen Einsatz von Maschinenelementen Ratgeber

Die Wirkungsgrade liegen in folgenden Größenordnungen: Flachriemen: 98 % Keilriemen: 90–96 % Zahnriemen: 98 % Die Verringerung des Wirkungsgrades geht auf verschiedene Ursachen wie zum Beispiel die Kompression, die Biegebeanspruchung, die Zahn-Deformation, den Scheibeneinlauf und -auslauf, die Riemendehnung unter Last oder die Gleitreibung zurück und macht sich meist als Wärmeentwicklung bemerkbar. (...) Die Vorteile, die daraus resultieren, sind:   erhöhte Lebens- und Gebrauchsdauer und verlängerte Wartungsintervalle ermöglicht eine höhere Belastung ermöglicht eine Leistungsverdichtung Damit liefert das X-life-Lager einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Gesamtwirtschaftlichkeit und auch zur Energieeffizienz.

21-34 von 34 Inhalten