Menu

386 Ergebnisse für „H-Plus handschuhe“

Unterschiedliche Arbeitshandschuhe zum Schutz vor verschiedenen Gefahren Ratgeber

Die Haberkorn Empfehlung: Handschuhe zum Schutz vor mikrobiologischen Gefährdungen Schutz vor thermischen Gefährdungen durch Hitze und Feuer: Diese Handschuhe schützen vor Gefährdungen durch Feuer, Kontaktwärme, konvektive Hitze, Strahlungswärme und geschmolzenes Metall. (...) Die Haberkorn Empfehlung: Handschuhe zum Schutz vor thermischen Gefährdungen durch Hitze und Feuer Schutz vor thermischen Gefährdungen durch Kälte: Diese Handschuhe schützen vor konvektiver Kälte oder Kontaktkälte bis –50 °C. (...) Die Haberkorn Empfehlung: Handschuhe zum Schutz vor thermischen Gefährdungen durch Kälte Schutz vor elektrischen Gefährdungen: Diese Handschuhe schützen die Trägerin oder den Träger vor den Auswirkungen von durch Menschen fließendem Strom auf das Nerven- und Muskelsystem.

Was bedeutet „Schutz vor Spritzern geschmolzenen Metalls “ bei Hitzeschutzhandschuhen nach EN 407? FAQ

Hier wird die Anzahl der Schmelzmetalltropfen festgestellt, die dafür sorgt, dass sich der Handschuh auf eine bestimmte Stufe erwärmt. Dafür werden vier Prüfmuster an unterschiedlichen Stellen des Handschuhs entnommen und vor einen Sensor gestellt. (...) Handschuhe mit einer solchen Deklarierung müssen einer Mindestlänge der Norm für Schweißerhandschuhe entsprechen.

Was bedeutet „begrenzte Flammenausbreitung“ bei Hitzeschutzhandschuhen nach EN 407? FAQ

Hier wird die Anzahl der Schmelzmetalltropfen festgestellt, die dafür sorgt, dass der Handschuh auf eine bestimmte Stufe erwärmt. Dafür werden vier Prüfmuster an unterschiedlichen Stellen des Handschuhs entnommen und vor einen Sensor gestellt. (...) Handschuhe mit einer solchen Deklarierung müssen einer Mindestlänge der Norm für Schweißerhandschuhe entsprechen.

Wozu eignen sich ungepuderte und gepuderte Handschuhe? FAQ

Gepuderte Handschuhe haben einen hohen Tragekomfort und lassen sich leicht an- und ausziehen – vor allem bei feuchten Händen. (...) Puderfreie Handschuhe eignen sich besonders für Allergiker, da sie eine hohe Hautverträglichkeit besitzen

Welchen Anforderungen und Normen müssen Kälteschutzhandschuhe entsprechen? FAQ

Vor konvektiver oder Kontaktkälte bis –50°C schützen spezielle Handschuhe, die den Anforderungen der ÖNORM EN 511 entsprechen. Handschuhe für den Einsatz in einer Umgebung von –50°C oder kälter müssen der Kategorie III nach PSA-Verordnung entsprechen.

Was bedeutet „Schutz vor Strahlungswärme “ bei Hitzeschutzhandschuhen nach EN 407? FAQ

Hier wird die Zeit des durch den Handschuh verzögerten Hitzetransfers einer Strahlungswärmequelle ermittelt.  Im ersten Schritt werden Handschuh-Prüfmuster vom Handrücken ausgeschnitten, welche dann der Strahlungswärmequelle ausgesetzt werden.

Unterschiedliche Arbeitshandschuhe zum Schutz vor verschiedenen Gefahren Ratgeber

Schutz vor mechanischen Gefährdungen: Diese Handschuhe schützen vor Gefahren wie Hautabschürfungen, Schnitten, Stichen, Quetschungen oder Prellungen und müssen daher sehr robust und gut gepolstert sein. (...) Die Haberkorn Empfehlung: Handschuhe zum Schutz vor mikrobiologischen GefährdungenProductBoxWidget::{"products":[{"id":64044,"partNumber":"178176"},{"id":869567,"partNumber":"D03672"},{"id":64048,"partNumber":"175061"},{"id":61198,"partNumber":"126482"},{"id":819841,"partNumber":"C50829"}],"title":""} Schutz vor thermischen Gefährdungen durch Hitze und Feuer: Diese Handschuhe schützen vor Gefährdungen durch Feuer, Kontaktwärme, konvektive Hitze, Strahlungswärme und geschmolzenes Metall. (...) Die Haberkorn Empfehlung: Handschuhe zum Schutz vor thermischen Gefährdungen durch Hitze und FeuerProductBoxWidget::{"products":[{"id":61084,"partNumber":"261410"},{"id":64041,"partNumber":"194343"},{"id":224113,"partNumber":"170087"},{"id":470510,"partNumber":"594673"}],"title":""} Schutz vor thermischen Gefährdungen durch Kälte: Diese Handschuhe schützen vor konvektiver Kälte oder Kontaktkälte bis –50 °C.

Sempermed: Handschuhe höchster Qualität Ratgeber

Als ein Segment der Semperit-Gruppe werden unter Sempermed seit 1920 hochwertige Handschuhe gefertigt. Jahrelanges Know-how und über 100-jährige Produktionserfahrung machen die Handschuhe zu dem, was sie heute sind. (...) Sollten Sie eine Beratung zur Auswahl von Handschuhen benötigen, können Sie jederzeit Ihre Haberkorn Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater kontaktieren!

Die wichtigsten Materialien bei Schutzhandschuhen Ratgeber

Zum Schutz vor Chemikalien und bei der Arbeit mit biologischen Arbeitsstoffen haben sich Handschuhe aus Naturlatex, Nitril, Neopren und PVC bewährt. (...) Vor Kälte schützen Handschuhe mit einer thermischen Isolierungsschicht besonders gut. Dazu zählen Arbeitshandschuhe mit aufgerauter Innenbeschichtung und Handschuhe mit wasserdichten Außenbeschichtungen.

Schutzhandschuhe richtig reinigen Ratgeber

Eine zu aggressive Reinigung kann Beschädigungen des Handschuhs nach sich ziehen. (...) Die Handschuhe sollten immer an der Luft getrocknet werden.

Was bedeuten die Schutzklassen bei Kälteschutzhandschuhen? FAQ

Bei minimalen Risiken wie nicht extremen Witterungsbedingungen genügen zum Schutz Handschuhe der Kategorie I. Bei mittleren Risiken sind Handschuhe der Kategorie II notwendig und beim Einsatz in kalter Umgebung von –50°C oder noch kälter die Kategorie III.

Arbeitsschutz von STIHL Ratgeber

Für den individuellen Bedarf bietet STIHL Rundumschutz für Augen, Ohren und Kopf, angenehme Handschuhe, Schnittschutz, atmungsaktive Anzüge und robuste Schuhe.Beim Arbeiten mit Motorsägen sollten speziell die Hände und Füße geschützt werden. (...) Um sie je nach Arbeitsaufgabe und Einsatz perfekt zu schützen, sind spezielle Handschuhe sowie Schuhe nötig. Handschuhe: Die Handschuhe sollten gut passen und einen sicheren Griff der Motorgeräte erlauben.

Arbeitshandschuhe – gesetzliche Bestimmungen, Prüfverfahren und Kennzeichnung Ratgeber

Diese geben an, worauf die Handschuhe geprüft wurden und welchen Anforderungen sie genügen. (...) Hierfür werden drei Prüfmuster aus der Innenhand verschiedener Handschuhe geschnitten. (...) Handschuhe, die diese Anforderungen erfüllen, können mit dem ESD-Piktogramm gekennzeichnet werden.

Innovationen im Bereich von Montagehandschuhen Ratgeber

Zwei Beispiele aus unserem Sortiment: Durch einen einzigartigen Produktionsprozess sind die Tegera-Infinity-Handschuhe so angenehm zu tragen, dass sie von der Trägerin oder dem Träger so gut wie gar nicht wahrgenommen werden. (...) Der Handschuh bietet ein hervorragendes Tragegefühl und gute Beweglichkeit.

Woran erkennt man, ob ein Handschuh gegen chemische Gefährdungen geeignet ist? FAQ

Ob ein Handschuh gegen chemische Gefährdungen geeignet ist, erkennt man an den Piktogrammen, den Leistungsstufen und der Chemikalienbeständigkeit.

uvex-Schutzhandschuhe: Schutz, Funktion und Passform auf höchstem Niveau Ratgeber

Die Handschuhe besitzen eine einzigartige Kombination aus weicher Bambusfaser mit Hightech-Schutzfaser und sorgen für hohen Tragekomfort und gute Klimaeigenschaften bei gleichzeitig hoher Schutzwirkung. (...) Bambusfaser fühlt sich angenehm auf der Haut an, besitzt eine sehr hohe und schnelle Feuchtigkeitsaufnahme und ist in der Passform adaptiv, das heißt, dass sich der Handschuh nach wenigen Trageminuten individuell an jede Handform anpasst.

Woran erkennt man, ob ein Handschuh als Schutz gegen Kälte geeignet ist? FAQ

Ist anstelle einer Zahl ein „X“ vorhanden, wurde der Handschuh nicht auf das entsprechende Risiko geprüft.

Welche Vorteile haben die verschiedenen Trägermaterialien von schnittfesten Handschuhen? FAQ

Trägermaterial Merkmale Dyneema®/HPPE hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit fuselarm kühles Tragegefühl Dyneema®-Technologie exzellente Schnittfestigkeit durch extrem dünne Fasern Glasfaser schnittfest und leicht Kevlar® vielseitiger, starker Schnitt- und Thermoschutz Edelst...

Schnittschutzhandschuhe schützen vor mechanischen Verletzungen Ratgeber

Ob in Forstwirtschaft, industrieller Produktion, im Holzbau oder im Lebensmittelbereich, schnittfeste Handschuhe schützen vor Verletzungen.

Warum gibt es gepuderte und ungepuderte Einweghandschuhe? FAQ

Dies bedeutet mehr Aufwand – deswegen ist der ungepuderte Handschuh oft teurer.

1-20 von 55 Inhalten