Bei der Montage sowohl von Blechschrauben als auch von Kunststoffschrauben muss einiges beachtet werden. In diesem Ratgeber erfahren Sie, was dabei wichtig ist. Mehr in unserem Ratgeber
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Bohrschraube aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf (Form K) und Bund.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Bohrschraube aus rostfreiem Stahl mit montierter EPDM-Dichtscheibe sowie Sechskantkopf (Form K) und Bund.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Bohrschraube aus Stahl, einsatzgehärtet mit montierter EPDM-Dichtscheibe sowie Sechskantkopf (Form K) und Bund.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Bohrschraube aus rostfreiem Stahl mit montierter EPDM-Dichtscheibe sowie Sechskantkopf (Form K) und Bund.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Bohrschraube aus Stahl, einsatzgehärtet mit Senkkopf (Form O ehemals P) und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.
SFS | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Bohrschraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie Flügeln.
SFS | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Bohrschraube aus Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für wenig lastbeanspruchte Verschraubung von Blech auf dünne Stahlprofile.
SFS | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Bohrschraube aus Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für nichtbewitterte Befestigung von Blech auf Stahlprofile.
SFS | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Bohrschraube aus Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für nichtbewitterte Befestigung von Blech auf Stahlprofile.
SFS | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Bohrschraube aus Stahl mit Sechskantkopf und angepresstem Flansch sowie Unterkopfverzahnung, für nichtbewitterte Befestigung von Blech auf Stahlprofile.
SFS | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Bohrschraube aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für Befestigung von Blech auf Kassetten und Profile aus Stahl oder Aluminium.
SFS | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Bohrschraube aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für Befestigung von Blech auf Profile aus Stahl oder Aluminium.
SFS | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Bohrschraube aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für Befestigung von Blech auf Stahlprofile.
SFS | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Bohrschraube aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für Befestigung von Blech auf Holzbauteile.
SFS | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Bohrschraube aus Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für nichtbewitterte Befestigung von Blechüberlappungen bei Sandwichelementen, Abdeckblechen und Trapezprofilen.
SFS | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Bohrschraube aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für rostfreie Befestigung von Blechüberlappungen bei Sandwichelementen, Abdeckblechen und Trapezprofilen.
SFS | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Bohrschraube aus Stahl mit Sechskantkopf und angepresstem Flansch, für nichtbewitterte Befestigung von Blechüberlappungen bei Sandwichelementen, Abdeckblechen und Trapezprofilen.
SFS | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Bohrschraube aus Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für nichtbewitterte Befestigung von Blech auf Holzbauteile.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Der Flankenwinkel ist sowohl beim metrischen Gewinde als auch beim Blechschraubengewinde 60 Grad, jedoch ist die Steigung P beim Blechschraubengewinde größer. Der Außen- bzw. Nenndurchmesser ist bei metrischen Schrauben eine gerade Zahl, bei Blechschrauben eine einstellige Dezimalzahl (z. B. 3,9 oder 4,2). Darüber hinaus unterscheidet sich auch das Schraubenende. Bei Blechschrauben kommen neben dem Zapfengewinde auch eine Spitze oder Bohrspitze zum Einsatz.
Ja, Blechschrauben können auch für Verschraubungen in Holz verwendet werden. Sowohl bei Blechschrauben als auch bei Holzbauschrauben handelt es sich um Schrauben mit Spitze. Optisch sind beide sehr ähnlich – lediglich das gehärtete Gewinde bei Blechschrauben macht den Unterschied. Dadurch können Blechschrauben zusätzlich für eine Verschraubung in metallischen Werkstoffen verwendet werden.
Nein, die Bohrspitze übernimmt in diesem Fall das Vorbohren. Es ist lediglich auf die Material-Paarung von Schraube und Bauteil (Blech) zu achten. Nicht jedes Schraubenmaterial lässt sich mit jedem Blechmaterial verschrauben. Hier werden Schraubversuche empfohlen, um Material-Paarung, Eindrehmoment und Eindrehgeschwindigkeit zu ermitteln.
Bei den Schrauben für Kunststoffe kommt ein Flankenwinkel mit 20° bzw. 30° zum Einsatz. Die Steigung ist an den Durchmesser angepasst und ermöglicht durch ein ausgewogenes Verhältnis von Vorspannkraft und Flanken-Flächenpressung eine ideale Montage.
Es wird zwischen „gewindefurchend“ und „gewindescheidend“ unterschieden. Bei den gewindefurchenden Schrauben wird eine gewindeähnliche Kontur in das Bauteil geschnitten. Nach einer Demontage der Schraube kann das Bauteil nicht mehr ordnungsgemäß mit einer neuen Schraube zusammengebaut werden.
Bei einer gewindeschneidenden Schraube wird ein metrisches Gewinde in das Bauteil geschnitten und nach einer Demontage können die Bauteile mit einer genormten metrischen Schraube wieder verbunden werden. In beiden Fällen muss jedoch ein Kernloch in den Bauteilen vorgeschnitten werden.
Bei der Montage von Blechschrauben und Kunststoffschrauben gilt es einiges zu beachten, so spielt bei Blechschrauben auch der Schraubenwerkstoff eine Rolle. Bei Kunststoffschrauben muss beim Gewinde und somit bei der Flankenform die richtige Wahl getroffen werden.
Vor allem bei dünnwandigen Bauteilen wie Blechen gibt es unterschiedliche Methoden der Montage. Es kann zwischen Blechschrauben und gewindeformenden Blechschrauben gewählt werden. Bei gewindeformenden Blechschrauben wird allerdings kein metrisches Gewinde geschnitten. Die Schraube kann auch nur zur Montage verwendet werden, da durch das Demontieren und erneutes Montieren das Gewinde nicht mehr die nötige Haftreibung hat. So kann sich die Verbindung unter Umständen lösen.
Um das Bohrloch im Fassadenbau wasserdicht zu verschließen, werden oft Schrauben mit einer zusätzlichen Dichtscheibe verwendet.
Bei der Blechschrauben-Montage gab es ebenfalls eine Entwicklung, die zu Einsparungspotenzial auf der Montage vor Ort führt: Durch die Kombination einer Blechschraube mit einer Bohrspitze kann auf das Vorbohren verzichtet werden. Dadurch kann auch auf Bautoleranzen mit falschen Bohrungen effizienter reagiert werden.
Welches Material bzw. welche Stärke des Bauteils mit einer Bohrspitze bearbeitet werden kann, hängt vom Durchmesser der Schraube, von der Kopfausführung und vom Schraubenwerkstoff ab. Die notwendigen Drehmomente lassen sich bei Bohrschrauben mit Sechskantkopf besser aufbringen als bei Linsen- oder Senkkopfschrauben. Auch der Schraubenwerkstoff spielt eine große Rolle. Edelstahlschrauben verfügen über eine bessere Korrosionsbeständigkeit, können aber nicht gehärtet werden. Sie sind deshalb für Edelstahlbauteile eher ungeeignet und werden hauptsächlich für Aluminiumbauteile verwendet.
Um Kunststoffe zu verbinden, sollten die verwendeten Schrauben ein entsprechendes Gewinde haben. Diese Gewinde haben unterschiedliche Flankenformen. Der zweite Flankenwinkel sorgt dafür, dass die Radialkräfte im Gewinde gering gehalten werden. Zudem wird das Gewindeformmoment reduziert, im Gegenzug wird die Belastbarkeit der Schraube hochgehalten. Die Gewindesteigung ermöglicht eine optimale Selbsthemmung der Schraube. Auch die Materialschäden werden durch die Geometrie des spitzen Flachwinkels verringert. Bei der Montage der Schraube sollte aber immer ein Kernloch geformt werden. Dieses wird oft schon in der Kunststoffspritzguss-Form in der „Tubusgeometrie“ geformt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!