Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Ein Gesichtsschutz wird generell immer benötigt, wenn Gefahr für das Gesicht besteht:
in der Metallverarbeitung zum Beispiel zum Schutz gegen geschmolzenes Material und das Eindringen heißer Partikel
in der Chemieindustrie zum Schutz vor Spritzern von Chemikalien
im Baugewerbe beim Schleifen, bei der Stein- und Holzverarbeitung und beim Schweißen zusätzlich mit getönten Sichtscheiben
Eine Visierschutzfolie dient zum Schutz für das Polycarbonat des Visiers. Mit der Folie kann es weniger leicht verkratzt werden. Zudem kann eine abreißbare Visierfolie Kosten sparen, da das Visier selbst nicht so oft ausgetauscht werden muss.
Nein, Visier und Helmhalterung müssen kompatibel sein. Werden Teile von zwei unterschiedlichen Herstellern kombiniert, ist darauf zu achten, dass die sogenannten Slots beim Helm und bei der Helmhalterung zusammenpassen. Nur dann sind Helm und Helmhalterung garantiert kompatibel. Informationen zur Größe der Slots sind in der jeweiligen Produktbeschreibung zu finden. Die Kombination von Produkten eines Herstellers ist in aller Regel kein Problem.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!