Signalkleidung ist unerlässlich für Arbeiten im Dunkeln oder in der Dämmerung, damit Sie trotzdem gut sichtbar bleiben. Hier finden Sie unter anderem fluoreszierende Warnschutzwesten, Warnschutzjacken, Warnschutzhosen und Warnschutzoveralls. Mehr in unserem Ratgeber
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schutzbrillen
Sehr leichte Schutzbrille (23 Gramm) mit ergonomischem Design, schützt vor fliegenden Partikeln und Stößen.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schutzbrillen
Leichte, komfortable Schutzbrille mit modernem Design. Die Anti-Rutsch-Bügel und weiche Nasenbügel sorgen für hohen Tragekomfort, der optimale Rundumschutz schützt vor fliegenden Partikeln und Stößen.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Bei Gefahren durch Fahrzeuge wie z. B. an befahrenen Straßen, bei Verschubarbeiten, bei Staplerverkehr usw. muss Warnschutzkleidung getragen werden. Aufschluss gibt auch eine gesetzlich vorgeschriebene und schriftlich zu dokumentierende Arbeitsplatzevaluierung.
Nein, es gibt keine Branchenzuteilung der Farben. Je Bundesstaat und Bundesland haben sich bestimmte Farben in manchen Branchen etabliert, aber ohne gesetzliche Vorgabe. So sind Straßenarbeiter/Bauarbeiter in manchen Regionen eher leuchtorange gekleidet, hingegen Mitarbeiter der Müllentsorgung oft leuchtgelb. In anderen Regionen ist es umgekehrt.
Nein, dort wo Warnschutzbekleidung explizit vorgeschrieben ist, muss leuchtgelbe, leuchtorange oder leuchtrote Warnschutzbekleidung gemäß EN 20471 getragen werden.
Damit Arbeiter und Arbeiterinnen auf Baustellen immer und überall gut gesehen werden, gibt es leuchtende bzw. reflektierende Warnschutzkleidung. Diese soll die Gefahren wie zum Beispiel im Straßenverkehr, in der Landwirtschaft, am Bau oder in der Instandhaltung minimieren.
Zu Ihrer Sicherheit bietet Haberkorn deshalb ausschließlich Warnschutzbekleidung mit geprüften und zertifizierten Materialien, die der europäischen Norm EN 20471 entsprechen.
EN ISO 20471 garantiert Sicherheit nach internationaler Norm. Im Oktober 2013 wurde dieser neue Standard für Warnschutzbekleidung veröffentlicht, der die bisher gültige europäische Norm EN 471 ablöst.
Laut dieser Norm muss Warnkleidung bei unterschiedlichen Sichtverhältnissen und bei künstlichem Licht immer auffällig erkennbar sein. Dies wird vor allem durch die Verwendung von dementsprechenden reflektierenden Materialien, durch Hintergrundfarben sowie Mindestflächen und spezifische Anordnung von Warnschutz-Elementen wie Reflektoren erreicht.
Damit die Auflage für das Mindestmaß an fluoreszierendem Material erfüllt ist, kann es auch sein, dass die Schutzklasse bei Kleidergrößen variiert: Ein Warnschutz-Shirt in der Größe S kann die Warnschutzklasse 2 aufweisen, während das gleiche Shirt in Größe M bereits der Warnschutzklasse 3 angehört. Deshalb ist auch bei der Anbringung von Logos Vorsicht geboten, damit nicht zu viel Fläche von der Signalkleidung verdeckt wird.
Die Norm ISO 20471 schreibt u. a. auch vor, dass die Signalkleidung nach dem Waschen geprüft werden muss. Die Norm und der damit entsprechende Arbeitsschutz sind erst erfüllt, wenn gewährleistet ist, dass nach dem Waschen dieselbe Warnschutzwirkung vorhanden ist wie vor dem Waschen.
Warnschutzkleidung gibt es bei Haberkorn für alle Anforderungen der unterschiedlichen Arbeitsplätze, Temperaturbereiche und Wetterverhältnisse. Die Signalkleidung wird in verschiedenen Farben angeboten, die häufigsten Warnfarben sind jedoch Gelb, Orange und Rot.
Wir von Haberkorn bieten zertifizierte Warnschutzkleidung von Top-Herstellern wie FRISTADS® Workwear, Planam Arbeitsschutz, KÜBLER Workwear, Sioen und Cofra®.
Die Kleidung signalisiert die Anwesenheit der Trägerin oder des Trägers auch bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet der Trägerin oder dem Träger damit ein hohes Maß an Sicherheit auch in gefährlichen Situationen.
Die geforderte Auffälligkeit und Sichtbarkeit bei allen Wetter- und Lichtbedingungen wird durch fluoreszierendes Hintergrundmaterial und Reflexstreifen erreicht. In Abhängigkeit von den geforderten Mindestflächen und der Kombination dieser beiden Materialien wurden die Schutzklassen 1 bis 3 festgelegt.
Die Schutzklassen geben Hinweise darauf, welche Schutzanforderungen an Arbeitskleidung gestellt werden. Folgende Schutzklassen gelten für Warnschutzkleidung:
Klasse 1
zugelassen auf Straßen, auf denen bis zu 30 km/h erlaubt sind
Klasse 2
zugelassen auf Straßen, auf denen bis zu 60 km/h erlaubt sind, mit noch ausreichenden Sichtverhältnissen sowie geringer Verkehrsbelastung
Klasse 3
zugelassen auf Straßen, auf denen bis zu 60 km/h erlaubt sind, bei schlechten Sichtverhältnissen sowie starker Verkehrsbelastung; Pflicht ist hier zumindest ein bedeckter Torso und entweder ein langärmliges Oberteil oder eine lange Hose mit Reflexstreifen
Material | Anforderungen | Anforderungen | Anforderungen |
---|---|---|---|
fluoreszierendes Hintergrundmaterial | Mind. 0,14 m² | Mind. 0,5 m² | Mind. 0,8 m² |
retroreflektierendes Material | Mind. 0,1 m² | Mind. 0,13 m² | Mind. 0,2 m² |
Länge der Reflektoren bei mind. 5 cm breiten Streifen | Mind. 2 Meter | Mind. 2,6 Meter | Mind. 4 Meter |
Obwohl der Standard EN ISO 20471 sich auf drei Schutzklassen aufteilt, gilt die Schutzklasse 1 in Österreich wie auch in Deutschland als nicht zulässig für den professionellen Bereich. Der Kauf von Warnschutzkleidung mit Schutzklasse 1 ist somit für den beruflichen Kontext nicht empfehlenswert.
Wir garantieren Sicherheit und höchsten Tragekomfort bei jedem Wetter. Wenn es entscheidend ist, dass Sie zur kalten Jahreszeit bei der Arbeit gut sichtbar sind, sorgt unsere Warnschutz-Winterbekleidung für maximale Sicherheit. Um Sie dabei auch warm zu halten, gibt es speziellen Warnschutz für den Winter, bei dem warmes Innenfutter und wasserabweisendes Außenmaterial vor Kälte und Nässe schützen.
Modernste Materialtechnologien und optimale Passform gewährleisten dabei Tragekomfort und Bewegungsfreiheit, damit Sie unter allen Bedingungen sicher und effizient arbeiten können. Ob Warnschutz-Fleecejacken, Warnschutz-Softshell-Jacken oder wetterfeste Warnschutz-Jacken und lange Warnschutz-Hosen: Sämtliche Modelle sind natürlich gemäß europäischen Normen für den professionellen Gebrauch zertifiziert.
Auch im Sommer kann es unabdingbar sein, entsprechende reflektierende Kleidung zu tragen. Denn wer gesehen werden will, muss auffallen. Das gilt besonders für jene Menschen, die sich in ihrem Job wie bei Service/Transport, Bauwesen oder Straßenbau auf einwandfreie Sicherheit verlassen müssen.
Wir bieten Ihnen Warnschutz-Shorts, Warnschutz-T-Shirts sowie Warnschutz-Westen aus fluoreszierendem, pflegeleichtem Gewebe mit speziellen Kontrast- und Reflexeinsätzen. Damit sind Sie gut sichtbar, ohne auf kühlenden Komfort verzichten zu müssen.
Bei der Wahl der richtigen Warnschutzkleidung muss in erster Linie auf die Gefahrensituation Rücksicht genommen werden. Zudem lassen sich für bestimmte Berufsgruppen auch Empfehlungen aussprechen.
Sie brauchen nicht die höchste Schutzklasse, aber trotzdem ist auf eine gute Sichtbarkeit zu achten. Tragen Sie dafür eine lange Hose und kombinieren Sie sie mit einer Jacke oder einem Shirt aus unserem Warnschutz-Sortiment.
Besonders auf Großbaustellen ist es wichtig, deutlich sichtbar zu sein. Viele Handwerker tragen deshalb Signalkleidung. Kombinieren Sie dafür eine Bundhose oder Warnschutz-Latzhose mit einem Sweatshirt oder einer Jacke.
Auf und in der Nähe von Straßen, Schienen und anderen Orten mit Verkehrsaufkommen ist gute Warnschutzkleidung das Um und Auf. Die Kleidung muss dafür strengen Vorschriften genügen, um den höchsten Schutz der Klasse 3 zu gewährleisten. Wählen Sie dazu auf jeden Fall ein komplettes Set bestehend aus langer Hose, Warnschutzjacke und gegebenenfalls Warnschutz-Shirt darunter.
Hier finden Sie einige Tipps, was beim Kauf von Warnschutzkleidung im Sinne des Arbeitsschutzes zu beachten ist:
Warnschutzkleidung muss nach der internationalen EN ISO 20471 geprüft sein. Alle im Haberkorn-Onlineshop angebotenen Produkte entsprechen diesem Standard. Sie finden die Kennzeichnung dafür auf der jeweiligen Produktdetailseite.
Bei wechselnden Anforderungen oder Einsatzgebieten sowie unklaren Gefahrenverhältnissen empfehlen wir, Signalkleidung der Schutzklasse 3 zu tragen, um alle Beteiligten optimal abzusichern.
Bei kleinen Kleidergrößen ist es häufig zwingend notwendig, Warnschutz-Jacke und Warnschutz-Hose zu kombinieren, um der Schutzklasse 3 gerecht zu werden. Bei Fragen wenden Sie sich hier gerne an unseren Kundenberater.
Wählen Sie Produkte in der richtigen Größe, denn Warnschutzkleidung darf in der Regel nicht gekürzt werden, da ansonsten der empfohlene Standard nicht erreicht werden kann.
Aufdrucke und Stickereien können die Zertifizierung beeinflussen. Lassen Sie sich daher von unserem Fachpersonal beraten, wenn Sie Ihre Warnschutzkleidung individualisieren möchten.
Offene Warnschutz-Jacken verringern die Sicherheit. Achten Sie daher auf temperaturangepasste Kleidung und tragen Sie notfalls ein Warnschutz-T-Shirt unter der offenen Jacke.
Pflegen Sie die Warnschutzkleidung nach Angaben der Pflegehinweise, um zu gewährleisten, dass der Schutz auch nach dem Waschen bestehen bleibt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!