Menu
Messwerkzeuge und Prüfgeräte

Messwerkzeuge, Prüfgeräte von Lamello, Mitutoyo

Mit den richtigen Messgeräten können verschiedenste Messgrößen einfach und schnell ermittelt ermittelt werden.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Messwerkzeuge, Prüfgeräte von Lamello, Mitutoyo
Hersteller: Mitutoyo Alle zurücksetzen
201-212 von 212 Produkten
in Messwerkzeuge, Prüfgeräte von Lamello, Mitutoyo
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Messprojektor PV-5110 | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Messprojektor PV-5110

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Robustes Standgerät besonders geeignet für Messungen an großen und schweren Werkstücken.

Messmikroskop TM-505B, Generation B | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Messmikroskop TM-505B, Generation B

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Werstattmikroskop mit XY-Tisch und eingebauter Kreisskala zur Messung von Maßen und Winkeln von kleinen Werkstücken.

Rauheitsmessgerät Surftest SJ-210 | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Rauheitsmessgerät Surftest SJ-210

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Zur einfachen stationären und mobilen Rauheitsmessung von Werkstückoberflächen mit einfacher und intuitiver Menüführung auf dem 2,4"-TFT-Farbdisplay.

Oberflächenmessgerät Surftest SJ-310 | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Oberflächenmessgerät Surftest SJ-310

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Zur einfachen stationären und mobilen Rauheitsmessung von Werkstückoberflächen, mit Touchscreen und integriertem Drucker. Das farbige 5,7 " Display macht ein einfaches Navigieren und Einstellen von Messbedingungen, Ergebnissen & Grafiken möglich.

Messtaster VL-50B Litematic | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Messtaster VL-50B Litematic

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Durch die konstante und niedrige Messkraft besonders geeignet für die Messung von weichen Materialien wie Gummi, Kunststoff, Filmstärken oder empfindlichen Formteilen.

Härteprüfmaschine HR-210MR Rockwell | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Härteprüfmaschine HR-210MR Rockwell

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Die gestalteten Modelle bieten maximalen Freiraum für die Positionierung des Werkstücks. Ein flacher Tisch ist alles was für die Montage dieser Prüfmaschine benötigt wird.

Härteprüfmaschine HR-320MS | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Härteprüfmaschine HR-320MS

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Die Härteprüfmaschine HR-320MS der Serie 963, kann sowohl Rockwell als auch Super-Rockwell messen und bietet maximalen Freiraum für die Positionierung des Werkstücks. Ein flacher Tisch ist alles was für die Montage dieser Prüfmaschine benötigt wird.

DIGIMATIC Tragbares Härteprüfgerät Hardmatic HH-411 | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
DIGIMATIC Tragbares Härteprüfgerät Hardmatic HH-411

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Handliches, leichtes Härteprüfgerät zur Prüfung metallischer Werkstücke nach dem „Rückprallhärte“-Prinzip. Mit integrierter Umrechnung auf Vickers, Brinell, Rockwell B/C, Shore HS und Zugfestigkeit und automatischer Kompensation des Winkels der Messrichtung.

Tastkopf für Oberflächenrauheitsprüfgeräte | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Tastkopf für Oberflächenrauheitsprüfgeräte

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Für Oberflächenrauheitsprüfgeräte der Serie SJ-210 und SJ-310.

Vorschubhalter für Oberflächenmessgeräte | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Vorschubhalter für Oberflächenmessgeräte

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Passend zu den Oberflächenmessgeräten vom Typ SURFTEST SJ-210 und SJ-310.

Kantensensor OPTOEYE 200 | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Kantensensor OPTOEYE 200

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Automatische Kantenerkennung bei den Messungen.

Sensorhalter | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Sensorhalter

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Halter für Kantensensor OPTOEYE-200.

201-212 von 212 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Thomas Sessel
Thomas Sessel
Haberkorn Experte für Messwerkzeuge, Prüfgeräte

Mit Messgeräten die Arbeit erleichtern

Egal ob in der Fertigung die benötigten Abmessungen ermittelt, in der Qualitätssicherung das gefertigte Produkt überprüft oder bestellte Ware auf Genauigkeit geprüft werden soll, für viele Vorgänge und Anwendungen sind qualitativ hochwertige und genaue Messmittel und Prüfmittel essenziell. Vom „Allrounder“, dem Messschieber, bis hin zu den „Spezialisten“ wie Bügelmessschrauben, Innenmessschrauben, Höhenmessgeräten, Messuhren, Anschlägen, Bandmaßen, Multimeter oder Temperaturmessern – mit Messgeräte werden in Industrie und Handwerk viele Messgrößen ermittelt und die Arbeit enorm erleichtert.

Auf einen Blick
    Messschieber und Spannungsmessgerät auf einer Werkbank
    Sowohl analoge als auch digitale Messwerkzeuge bieten Vorteile und Nachteile. Auf welche Variante die Entscheidung fällt, hängt vom Anwendungsfall, den Anforderungen an die Geräte sowie dem Geschmack des Anwenders ab.

    Digitale Messgeräte vs. analoge Messgeräte – die Vorteile und Nachteile

    Sowohl analoge Messmittel als auch digitale Messmittel bieten Vorteile, aber auch Nachteile.

    • Ablesen der Messergebnisse

      • Analoge Messmittel: Bei analogen Messgeräten müssen die Messergebnisse an diversen Strichen, Skalen oder Uhren abgelesen werden. Das ist je nach Messmittel unterschiedlich und erfordert daher ein gewisses Maß an Wissen und Erfahrung. Während bei handelsüblichen Maßstäben oder Rollmetern einfache Zahlen und Teilstriche abzulesen sind, gibt es beispielsweise bei Messschiebern zusätzlich einen Nonius zum Ablesen feinster Unterteilungen. Bei Bügelmessschrauben kommt dafür eine Skala in Form einer Trommel zur Anwendung. Die Vielfalt ist also sehr groß. Neben der Komplexität durch verschiedene Messergebnisanzeigen können schlechte Lichtverhältnisse und mangelhafte Qualität der Beschriftung das Ablesen der Messergebnisse auf analogen Messgeräten zusätzlich erschweren.

      • Digitale Messmittel: Bei digitalen Messgeräten wird das Ergebnis auf einer Anzeige dargestellt – so kann das Messergebnis einfach und schnell abgelesen werden.

    • Robustheit

      • Analoge Messmittel: Für analoge Messgeräte spricht, dass sie meist unempfindlich sind und sich auch in der Werkstatt bei Staub und mit öligen Fingern verwenden lassen.

      • Digitale Messmittel: Digitale Messgeräte reagieren sehr empfindlich gegenüber Öl, Wasser oder Staub. Es sollten daher immer Messwerkzeuge mit entsprechender IP-Schutzklasse gewählt werden.

    • Dokumentation der Messergebnisse

      • Analoge Messmittel: Messergebnisse, die mit analogen Messgeräten bestimmt wurden, müssen manuell dokumentiert werden.

      • Digitale Messmittel: Digitale Messgeräte bieten die Möglichkeit, die Ergebnisse unkompliziert direkt auf einen PC zu übertragen. So sind die Messergebnisse immer schnell am richtigen Ort dokumentiert und können jederzeit wieder aufgerufen werden.

    • Preis

      • Im Vergleich zu analogen Messgeräten ist der Anschaffungspreis für digitale Messgeräte höher.

    • Stromversorgung

      • Bei digitalen Messwerkzeugen muss für die Stromversorgung immer eine Batterie vorhanden sein – es sei denn, es kommen Solar-Messmittel zum Einsatz.


    Einfache Dokumentation von Messergebnissen

    Mit zunehmender Digitalisierung reicht es nicht mehr, einfach nur einen Wert zu ermitteln. Für die Fertigung und speziell auch in der Qualitätssicherung ist es wichtig und notwendig, die Messergebnisse zu dokumentieren. Dank Datenübertragungssystemen für Messmittel, wie beispielsweise dem System U-Wave von Mitutoyo, können die Ergebnisse direkt mithilfe einer entsprechende Software an den PC übertragen werden.

    Messschieber mit U-Wave und Bluetooth-Zeichen

    Dazu wird ein entsprechender, auf das Messmittel abgestimmter Sender benötigt, der mittels Funk oder Bluetooth die Daten drahtlos an einen am PC angeschlossenen Empfänger übermittelt – teilweise auch über weite Strecken problemlos. In einer geeigneten Software können die Messergebnisse dann weiterverwendet werden. Die Daten können beispielsweise zur Dokumentation oder als Nachweis für die Qualitätssicherung sowie bei Reklamationsfällen dienen, aber auch für die weitere Fertigung verwendet werden oder direkt in technische Zeichnungen überspielt werden – die Anwendungen sind breit gefächert. So können Messdaten spielend einfach digital dokumentiert werden.


    Prüfung von Messmitteln

    Es gibt bei Messmitteln keine gesetzlichen Vorschriften, die einen bestimmten Prüfzyklus vorschreiben. In der ISO-9001-Zertifizierung wird jedoch zumindest das Prüfen von Messmitteln in regelmäßigen Abständen oder vor der Verwendung vorgegeben:

    „Soweit zur Sicherstellung gültiger Ergebnisse erforderlich, müssen die Messmittel a) in festgelegten Abständen oder vor dem Gebrauch kalibriert oder verifiziert werden anhand von Messnormalen, die auf internationale oder nationale Messnormale zurückgeführt werden können …“

    In den meisten Fällen definieren also die Unternehmen selbst, wann geprüft wird. Üblich ist ein jährliches Intervall, für Messwerkzeuge, die ständig in Gebrauch sind, kann auch ein kürzeres Prüfintervall sinnvoll sein.

    Zur schnellen Überprüfung können Endmaße eingesetzt werden, die je nach Genauigkeitsklasse einen bestimmten Wert haben, den auch das entsprechende Messmittel anzeigen sollte.