Holzverbinder
Holzverbinder von Haberkorn - die perfekte Verbindung fürs Holz
Holzverbinder von Haberkorn - die perfekte Verbindung fürs Holz
Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Holzverbinder.
Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße
Stützenfuß mit Gewindestange, zur Aufnahme von Druck-, Zug- und Querlasten.
Simpson Strong-Tie | Aussteifung Lochbänder
Lochbänder zur Verankerung von Holzbauteilen im niederen Lastbereich und als konstruktive Anschlüsse.
Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße
Steckbarer, höhenverstellbarer Stützenfuß mit Zentrierspitze. Im fertig eingebauten Zustand auch unter hoher Lasteinwirkung problemlos verstellbar. Die Vormontage wird in der Werkstatt durchgeführt und sorgt für ein schnelles und komfortables Arbeiten.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterHolzverbinder sorgen dafür, dass beim Bau von Dächern, Dachtragwerken, Balkendecken, Pergolen oder Carports alles an seiner Stelle ist – und bleibt. Sie sind quasi die ungekrönten Könige des Holzbaus. Qualitativ hochwertige Holzverbinder von A wie Ankerdübel über S wie Stützenfuß bis Z wie Zuglaschen gibt es bei Haberkorn aus einer Hand.
Ob draußen für den Bau und für die Befestigung von Carports, Spielplatzgeräten oder Überdachungen angewendet oder innen für Balken, Betten oder Möbel: In all diesen Fällen sind Holzverbinder gefragt. Der Vorteil von Holzverbindern aus Metall gegenüber reinen Holzverbindungen: Sie sind schnell zur Hand und lassen sich einfach und stabil anbringen. Holzverbindungen gibt es in unzähligen Varianten - und damit für jede individuelle Anforderung die passenden Produkte. Im Sortiment von Haberkorn lässt sich alles finden, wenn eine qualitativ hochwertige und effiziente Verbindung für Holz gefragt ist. Seien dies „einfache“ Holzverbinder, Winkelverbinder oder Pfostenträger mit hoher Resistenz gegen Umwelteinflüsse. Nicht zu vergessen sind auch für Holzverbinder optimierte Schrauben und Dübel in verschiedenen Stärken und Längen. Wir haben in jedem Fall die perfekte Verbindung fürs Holz.
Holzverbinder gibt es zuhauf und fast quer durchs ganze ABC. Hier ein Überblick über die wichtigsten Produkte:
Der Winkelverbinder ist der am meisten verwendete Holzverbinder. Zum Einsatz kommt er bei rechten Winkeln. Winkelverbinder gibt es mit und ohne Rippe(n) – Letztere sind vor allem für tragende Holzkonstruktionen, bei denen große Kräfte im Spiel sind, geeignet. Mit ihren vorgebohrten Löchern lassen sie sich leicht montieren.
Lochbänder, auch Montagebänder genannt, werden in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Lochmustern hergestellt. Sie werden zur Verankerung von Holzbauteilen im niederen Lastbereich und als konstruktive Anschlüsse verwendet. Bei höheren Belastungen können mehrere Bänder nebeneinander eingesetzt werden. Lochbänder sind sowohl in Stahl als auch in Edelstahl erhältlich.
Der Balkenschuh kann – je nach Ausführung – unterschiedliche Balkenstärken und hohe Lasten horizontal miteinander verbinden. Konzipiert sind Balkenschuhe insbesondere zum Anschluss von Balken an Stützen. Meist werden Balkenschuhe aus feuerverzinktem Stahl hergestellt.
Balkenträger werden eingesetzt für den verdeckten Anschluss von Nebenträgern an Hauptträger oder Stützen aus Holz.
Der Pfettenanker dient der Zugverankerung von einander kreuzenden Hölzern und der Aufnahme horizontaler Kräfte. Pfettenanker werden immer mindestens paarweise eingesetzt. Achtung: Manche Modelle haben eine linke und eine rechte Ausführung; manche sind sowohl links als auch rechts verwendbar. Pfettenanker bestehen meist aus feuerverzinktem Stahl.
Pfostenträger dienen allesamt der stabilen Verankerung von Holzbalken im Erdreich. Es gibt sie in zahlreichen Ausführungen und Größen. Je nach Art werden Pfostenträger einbetoniert, aufgedübelt oder ins Erdreich eingeschlagen. Ein guter Schutz vor Rost ist aufgrund ihrer Platzierung im Außenbereich unumgänglich: Pfostenträger aus Edelstahl werden empfohlen, wenn sie stark der Witterung ausgesetzt sind.
Werden Holzverbinder im Außenbereich angebracht, sollte auf die Verwendung witterungsbeständiger Produkte wie etwa verzinkter Holzverbinder geachtet werden. Auch das Befestigungsmaterial sollte Wind und Wetter trotzen können: Gut beraten sind Sie in diesem Fall mit Edelstahlprodukten.
Wenn es um das Angebot von Holzverbindern geht, überlässt Haberkorn nichts dem Zufall. Gelistet in unserem Sortiment sind Produzenten wie Simpson, Pitzl und Eurotec - und nicht zu vergessen die Haberkorn Eigenmarke H-Plus. Unsere qualifizierten Mitarbeiter beraten Sie gerne persönlich.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!