Dübel, Anker, Mörtel von Lamello, Zeus
Die stillen Helden der Wandbefestigung
Die stillen Helden der Wandbefestigung
Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
Flaches, linsenförmiges Holzverbinderplättchen ist ein effizientes, einfaches und präzises Verbindungselement mit geringer Einbautiefe und verbindet dünne Werkstücke (8 oder 10 mm) in beliebigen Winkeln.
Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
Harzgallenflicke in diversen Ausführungen (Holzarten), zum Ausflicken von Holzfehlern und schadhaften Stellen.
Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
Wiederlösbarer Verbindungsbeschlag für das Lamello-System für Materialstärken ab 16 mm. Der Verbinder besteht aus zwei Halbschalen und wird über einen drehbaren Hebel verbunden. Eine kleine, kaum sichtbare Bedienöffnung von 6 mm dient zum Öffnen und Schließen des Verbinders.
Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
Praktisches Lamello-Montageset mit wiederlösbaren Clamex S-20-Verbindern für 4 mm-Nuten. Der Verbinder besteht aus zwei Halbschalen und wird über einen drehbaren Hebel verbunden. Eine kleine, kaum sichtbare Bedienöffnung von 6 mm dient zum Öffnen und Schließen des Verbinders.
Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
Wiederlösbarer Verbindungsbeschlag auf Basis der P-System-Verankerung für Materialstärken ab 16 mm. Zweiteilige Halbschalen-Verbinder wird über die kaum sichtbare Bedienöffnung (6 mm) durch einen drehbaren Hebel verbunden.
Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
Wiederlösbarer Verbindungsbeschlag mit flexiblen Positionierbolzen auf Basis der P-System Verankerung. Der Verbinder besteht aus zwei Halbschalen und wird über einen drehbaren Hebel verbunden. Eine kleine, kaum sichtbare Bedienöffnung von 6 mm dient zum Öffnen und Schließen des V...
Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
Selbstspannender, verdeckter Verbinder ohne Vorspann-Clip, zum Verleimen mit Dreifach-Prinzip (Ausrichten, Spannen, Verbinden) für eine sekundenschnelle, kraftvolle Verankerung im Werkstück ohne Werkzeug.
Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
Vorspannclip ist ein Zubehörteil zum Möbelverbinder Tenso P-14. Dieser ermöglicht ein einfaches Zusammenführen der Werkstücke mit wenig Kraftaufwand.
Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
Einteiliger CNC-Verbinder mit reiner Flächenbearbeitung und höchster Spannkraft, für Eck- und Mittelwandverbindungen ab 16 mm.
Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
Praktisches Lamello-Montageset aus Cabineo X-Verbinder mit vielseitigem, offenem Gehäuse für Verbindungen von Korpussen durch reine Flächenbearbeitung sowie flexiblen Einsatz in Kombination mit Schrauben oder Bodenträgern. Ideal für Flächen-, Eck- und Mittelwandverbindungen, nach...
Loch bohren, Dübel anbringen, Objekt befestigen: so weit die Theorie. In der Praxis erweist es sich aber als essenziell, zumindest das kleine Einmaleins rund um den Dübel zu beherrschen. Dann lässt sich – so gut wie – alles sicher befestigen. Dübel, Anker und Mörtel inklusive der dazugehörigen Werkzeuge sowie Zubehör für die Verarbeitung wie Auspresspistolen, Ausbläser oder Kleb- und Dichtstoffe: Bei Haberkorn gibt es alles aus einer Hand.
Grundsätzlich lassen sich Dübel wie folgt unterscheiden:
Standarddübel: Hierzu zählen Allzweckdübel und Spreizdübel. Erstere sind die erste Wahl im täglichen Gebrauch – sie können für viele Materialien verwendet werden, etwa für Beton, massive Ziegel oder auch Holz, wenn es gilt, ein metrisches Gewinde einzudrehen. Aber Achtung: Nicht geeignet sind Allzweckdübel für besonders schwere Lasten. Charakteristisch für Spreizdübel ist, dass sich an ihrem Ende Stifte befinden, die sich – wie der Name vermuten lässt – beim Eindrehen der Schraube aufspannen und so im Material verankern. Spreizdübel eignen sich für Befestigungen in Vollstein oder Beton.
Hohlraumdübel: Für die Befestigung von Wandfernsehern, etwas schwereren Hängeschränken oder Regalen eignen sich bei Leichtbauweise Hohlraumdübel.
Spezialdübel: Für bestimmte Materialien – beispielsweise Porenbeton, Ziegel oder Stein – werden Spezialdübel herangezogen.
Welcher Dübel für welche Befestigung geeignet ist, hängt ab von den Eigenschaften des Untergrunds, der Beschaffenheit der Schraube und der Last, die in den Untergrund geleitet werden soll. Wenn nur einer dieser Faktoren nicht zum Dübel passt, ist die Traglast eingeschränkt – oder nicht gegeben.
Klassische Kunststoffdübel gibt es in verschiedenen Größen, wobei die gängigsten Größen 6er-, 8er- und 10er-Dübel sind. Grundsätzlich ist zu beachten, dass üblicherweise der Bohrdurchmesser angegeben wird. Der passende Schrauben-Durchmesser variiert je nach Dübel-Type und ist auf der Verpackung oder im Haberkorn Online-Shop ersichtlich. Bezüglich Länge verhält es sich wie folgt: Die Schraube muss länger sein als der Dübel – nur so kann die maximale Tragfähigkeit erreicht werden. Zu beachtende Faktoren sind aber auch das Wandmaterial sowie die Kräfte, die auf den Dübel wirken. Pauschal kann gesagt werden, dass die Stabilität mit der Länge und der Dicke der Schraube und des Dübels steigt. Um auf Nummer sicher zu gehen, befindet sich die Information zur maximalen Tragfähigkeit auf der Verpackung der Dübel.
Um richtig dübeln zu können, ist es unerlässlich, zunächst korrekt zu bohren – zumindest dann, wenn sich der Dübel nicht einschlagen oder eindrehen lässt. Nur so findet der Dübel auch den Halt, den er benötigt. Der Durchmesser des Bohrers sollte gleich wie der Durchmesser des Dübels sein. Wichtig ist, die Bohrmaschine im 90-Grad-Winkel anzusetzen. Ist das Bohrloch schief geraten, ist es im Zweifel immer besser, dies so zu belassen, da die Öffnung ansonsten an den Rändern ausfransen kann. Ebenso muss stets darauf geachtet werden, dass das Loch vor Einsetzen des Dübels staubfrei ist – etwa mithilfe von Staubsauger, Reinigungsbürste oder Ausbläser.
Wenn es darum geht, schwerere Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton zu befestigen, kommt der Anker zum Zug. Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale bei Ankern sind neben dem Material die Kopfform und die Antriebsart. Die Belastungsfähigkeit hängt natürlich von der Größe und dem Umfang des Ankers ab. Im Maschinenbau und in der Industrie ist es üblich, Betonanker mit sehr hoher Tragkraft einzusetzen, bei denen eine Belastungsfähigkeit von mehreren Tonnen gegeben ist.
Wichtig bei Ankern ist es, auf Qualitätssiegel und Zulassungen zu achten, sodass die Sicherheit gewährleistet ist. Unterschieden wird in eine Vielzahl an Zulassungen, Prüfungen und Standards. Eine Bewertung gemäß der ETA („Europäische Technische Zulassung“) ist am wichtigsten. Insbesondere bei günstigen Produkten sollte auf diese Zulassung geachtet werden, da sie alle wichtigen Produktmerkmale des Bauprodukts umfasst, die für die Erfüllung der europäischen baurechtlichen Anforderungen bedeutsam sind.
Generell wird unterschieden in Bolzenanker und Stahlanker sowie in Einschlaganker.
Bolzenanker und Stahlanker stehen für hohe Leistungsanforderungen in gerissenem wie ungerissenem Beton. Die Produkte aus Stahl oder Edelstahl trotzen dank ihrer Eigenschaften vielen äußeren Einflüssen – deshalb können sie überall im Außenbereich, in Stallgebäuden, Kläranlagen, chlorhaltigen Umgebungen wie etwa in Schwimmbädern und auch in der Sauna verarbeitet werden.
Einschlaganker sind im Vergleich zu Bolzen- und Stahlankern kostengünstiger. Auch aufgrund ihrer schnellen Schlagmontage und der geringen Einbindetiefe sind sie wirtschaftlich. Nichtsdestotrotz stehen Einschlaganker nicht für weniger Sicherheit als Bolzenanker oder Stahlanker. Hier ist es aber ebenso wichtig, darauf zu achten, ob das verwendete Produkt zugelassen ist.
Unterschieden wird des Weiteren nach Kopfformen der Anker. Hier ist oft nicht nur die Funktionalität, sondern auch die Optik entscheidend. Anker mit Sechskantkopf können etwa aufgrund der Flächen des Kopfes eine vergleichsweise höhere Kraftübertragung realisieren; außerdem kann der Anker mit Sechskantkopf von allen Seiten gegriffen werden. Anker mit Flachrundkopf hingegen werden oft bei Fassaden verarbeitet. Ebenso Anker mit Linsenkopf – durch ihre unauffällige Optik fügen sie sich in das Gesamtbild ein. Ein Vorteil von Ankern mit Senkkopf, für die der Innenantrieb charakteristisch ist, ist, dass der Kopf bündig mit dem Bauteil abschließt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!