Menu

60 Ergebnisse für „stirnrad“

Aus welchen Materialien werden Stirnräder gefertigt? FAQ

Die Standard-Stirnräder aus Stahl bestehen aus C45. Stirnräder aus Kunststoff gefertigte Varianten bestehen aus POM (Delrin) oder bei kleinen Modulen PET. Rostfreie Stirnräder bestehen aus Edelstahl (1.4305). Stirnräder können auf Kundenwunsch je nach Einsatz aus vielen unterschiedlichen Materialien gefertigt werden.

Einfache Kraftübertragung mit Stirnrädern Ratgeber

Ein Stirnrad greift im Einsatz üblicherweise in die Verzahnung eines Gegenrads (ein Stirnrad mit gleichem Modul, aber meist geringerer oder höherer Zähnezahl) oder in eine Zahnstange ein. (...) Stirnräder mit Schrägverzahnung können die Belastung auf den einzelnen Zahn eines Rades verringern und auf mehrere Zähne verteilen bzw. auf einer größeren Fläche belasten. (...) Zahnrad-Varianten mit gehärteten Zähnen, Edelstahlausführungen oder Zahnräder aus Kunststoff runden das Sortiment der Stirnräder ab.

Welche Arten von Zahnrädern sind verfügbar? FAQ

Unser Sortiment umfasst Stirnräder mit einseitiger Nabe, Stirnradscheiben (diese haben keine Nabe) sowie gerade verzahnte Kegelräder und spiralverzahnte Kegelräder.

Was ist der Polygoneffekt? FAQ

Der Polygoneffekt ist umso höher, je kleiner die Zähnezahl des Ritzels (Stirnrad) ist.

Verzahnungsteile aus Edelstahl Ratgeber

Auch bei Verzahnungsteilen wie Stirnrädern oder Zahnstangen aus Edelstahl werden diese Vorteile gerne genutzt.

Verzahnungsteile – mit dem Klassiker zur Kraftübertragung Ratgeber

Verzahnungsteile wie Stirnräder (umgangssprachlich Zahnräder) können aus unterschiedlichen Materialien gefertigt sein.

Die Kraft von Verzahnungsteilen auf einen Blick News

Von klassischen Stirnrädern bis zu individuellen Anfertigungen aus Edelstahl oder Kunststoff – unsere Palette bietet die perfekte Lösung für jede Anwendung.

Welche Größen von Zahnstangen gibt es? FAQ

Stirnräder über das Modul, das Maß für die Zahngröße. Das Modul ergibt sich durch Division der Teilung (das ist der Abstand zwischen den Zähnen) durch π. 

Verzahnungsteile – vom Standardteil zum Zeichnungsteil Ratgeber

In unserem Lager haben wir einen umfangreichen Bestand an Stirnrädern und Zahnstangen.

Montage von Verzahnungsteilen Ratgeber

Kraftschlüssige Verbindungen Die Kraftübertragung bei kraftschlüssigen Verbindungen erfolgt durch gegenseitiges Verspannen zweier Bauteile (zum Beispiel Stirnrad und Welle) und den damit erzeugten Kraftschluss. (...) Beispiele: Passfedernut nach DIN 6885, Keilwelle, Zahnwelle Stoffschlüssige Verbindungen Alternativ zu kraft- und formschlüssigen Verbindungen können Stirnräder auch „stoffschlüssig“ auf die Welle geklebt (zum Beispiel mit Loctite) oder geschweißt werden.

Kurzüberblick Verzahnungsteile Ratgeber

In die Produktpalette von Verzahnungsteilen eingliedern lassen sich Stirnräder – umgangssprachlich oft Zahnräder genannt – ebenso wie Zahnstangen und Kegelräder.

1-11 von 11 Inhalten