Menu

56 Ergebnisse für „abdichten“

Verwendetes Material Ratgeber

Als Abdichtungsmaterial kommen Sperrschichten und Anstriche zum Einsatz. Abdichtungen können auf der Positiv- oder Negativseite des Bauwerks angebracht werden. Bei der Positivseite drückt das Wasser die Abdichtung gegen das Bauwerk, bei der Negativseite wird die Abdichtung vom Bauwerk weggedrückt.

Wie wird ein Kugellager abgedichtet? FAQ

Kugellager können in den unterschiedlichsten Ausführungen – und damit Abdichtungen – bestellt werden. (...) Die Abdichtung kann aber auch über die Umgebungskonstruktion erfolgen, z.  (...) Die Abdichtung wird über das Nachsetzzeichen in der Herstellerbezeichnung definiert – fragen Sie unsere Experten gerne nach der für Sie optimalen Variante und Ausführung.

Tipps & Tricks zur Anwendung Ratgeber

Es ist wichtig, Abdichtmittel zuverlässig und genau zu verarbeiten. Falls die Abdichtung flüssig ist, sollte die Schichtdicke dokumentiert werden. Im Normalfall lassen sich außenliegende Abdichtungen besser kontrollieren. (...) Mit Bauwerksabdichtungen kann man nur bis zu 3 mm ausgleichen, deshalb sollte vor dem Auftragen der Abdichtung die Fläche mit Zementsockelputz ausgeglichen werden.

Was ist der Unterschied zwischen einer einfachen Noppenbahn und einer Drainagebahn? FAQ
Was ist der Unterschied zwischen einem innenliegenden und einem außenliegenden Fugenband? FAQ

Sie kommen zum Einsatz bei der Abdichtung von Arbeitsfugen (Betonierfugen) und Bewegungsfugen (Dilatationsfugen), bei der Grundwasserabdichtung sowie im Stollen-und Tunnelbau.

Funktionsweise von Injektionsschläuchen Ratgeber

Ablösungen zwischen Beton und Einbauteilen lassen sich durch Verpressschläuche ebenfalls abdichten. (...) Dort wird er zu einer permanent abdichtenden Masse und die Fuge ist abgedichtet.  

Keller fachgerecht abdichten Ratgeber

Hier sollte man für eine passende Abdichtung sorgen. Die Abdichtung zählt zu den wichtigsten Bestandteilen des Kellerschutzes.

Fugenbänder zur zuverlässigen Abdichtung Ratgeber

Fugenbänder werden zum Abdichten von Dehnungs-, Bewegungs- und Arbeitsfugen verwendet.

Die richtige Abdichtung um Schäden zu vermeiden Ratgeber

Das bleibt Ihnen mit der richtigen Abdichtung erspart!

Zubehör für die verschiedenen Bleche Ratgeber

Abdichtung, Verschraubung, Schneeschutz und vieles mehr finden Sie in unserem Online-Shop.

Schutz für Dach, Fassade und Bauwerke Ratgeber

Bei Bauwerksabdichtungen ist zwischen zwei Arten von Wasserschäden zu unterscheiden.

Müssen Betonfugen immer mittels Verpressschlauch verpresst werden? FAQ

Das System dient dazu, bei eventuellen Schäden der Abdichtungsebene (Fugenband, Feuchtigkeitsisolierung usw.) diese nachträglich ohne großen Aufwand abzudichten.

Die Funktionsweise von Hydraulikkupplungen Ratgeber

Je nach Ventilart erfolgt das Abdichten unterschiedlich. Kegelventil: Das Abdichten des Ventils erfolgt gleich zweifach, bei niedrigen Drücken dichtet die Weichdichtung, z. (...) Im Stecker funktioniert das Abdichten wie bei einem Zylinder-Kolben-System.

Einsatz von Verpressschläuchen Ratgeber

Neben klassischen Fugenbändern und Fugenblechen kommen im Betonbau beim Abdichten von Arbeitsfugen auch Verpressschläuche zum Einsatz.

Kann jedes Dach begrünt werden? FAQ
Einfaches Abdichten Ratgeber

Im Gegensatz zu alternativen Abdichtungsformen mit Quellfugenbändern basiert es auf einem verlängerten Wasserumlaufweg und auf mehrmaliger Richtungsänderung.

Fugen ordnungsgemäß abdichten und hinterfüllen Ratgeber

Beim Hausbau entstehen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verschiedenste Bau- und Dehnungsfugen, beispielsweise beim Bau von Fertigteilhäusern. Um diese Fugen abzudichten und zu hinterfüllen, kommen Rundschnüre aus extrudiertem Polyethylen-Schaum, auch Fugenfüllprofi...

Verarbeitung und Verlegung von Bitumenbahnen zur Abdichtung von Dächern Ratgeber

Selbstklebefolien für die Dachabdichtung sind zwar in der Anschaffung teurer, sparen aber Zeit in der Verarbeitung.

Verpressschläuche zum Abdichten Ratgeber

Verpressschläuche, auch Injektionsschläuche genannt, kommen beim Abdichten von Arbeitsfugen zum Einsatz.

Abdichtung zur Vermeidung von Schäden und für ein gesundes Wohnen Ratgeber

Nur mit einer dauerhaft wirksamen und einwandfrei ausgeführten Abdichtung kann sichergestellt werden, dass keine Folgeschäden entstehen – beispielsweise durch gesundheitsgefährdende Schimmelpilze, eine geschädigte Bausubstanz oder eine Verminderung der Isolierfähigkeit des Gebäudes.

1-20 von 54 Inhalten