Bei Schrauben mit verzinkter Oberfläche besteht ab einer Schraubenfestigkeit von 10.9 die Gefahr von Wasserstoffversprödung. Dabei diffundiert der im Oberflächenbad enthaltene Wasserstoff in das Werkstoff-Gefüge der Schraube.
VerzinkteSchrauben sind mit Spachtelmasse meist unverträglich, da sie rosten können. Aus diesem Grund kommen im Trockenbau phosphatierte bzw. vernickelte Schrauben zum Einsatz.
Schraubenverzinkt Galvanisch verzinkte Oberflächen werden im Bereich der Verbindungselemente am häufigsten eingesetzt. (...) Die Schichtstärken sind mit galvanisch verzinktenSchrauben (5 bis 15 µm) vergleichbar. (...) Diese Variante kommt daher als Alternative zu verzinkten oder feuerverzinkten Schrauben zum Einsatz.
Das heißt, dass zu einer metrischen Schraube auch eine metrische Mutter verwendet wird. (...) Wird also beispielsweise eine verzinkteStahlschraube der Festigkeitsklasse 8.8 verwendet, so muss auch die Mutter aus Stahl sein, über eine verzinkte Oberfläche verfügen und der Festigkeitsklasse 8 entsprechen. (...) In der Regel ist die Mutter günstiger zu wechseln als die Schraube.
Eine Alternative zu herkömmlichen Schweiß- oder Schraubverbindungen bietet der Hollo-Bolt®. (...) Die Dübel werden mit Sechskantschrauben geliefert. Je nach Anforderung an den Korrosionsschutz reicht die Palette von der verzinkten (JS500) über die feuerverzinkte bis zur Edelstahlausführung.Spreizdübel mit Sechskantschraube für Verbindungen an Hohlprofilen. Soll die Verschraubung aus optischen Gründen flächenbündig sein oder nur einen minimalen sichtbaren Überstand haben, gibt es auch die Ausführung mit Senkkopfschrauben.Spreizdübel mit Senkkopfschraube für flächenbündige Verschraubung.
Für gewöhnliche Einsätze werden meist verzinkte Stahlmuttern verwendet. Die benötigte Oberfläche bzw. das ideale Material der Mutter sind abhängig vom Verwendungszweck des verschraubten Bauteils. Für den Einsatz ohne starke Bewitterung oder andere korrosionsfördernde Einflüsse reichen in der Regel verzinkte Stahlmuttern aus.
Bei den VermoTec-Schrauben finden Sie garantiert genau die Ausführung, die Sie für Ihre Anwendung benötigen. (...) Leichteres Versenken, sogar in Astholz durch 6 schräg angeordnete Unterkpffräsrippen Gleitbeschichtung mit Korrosionsschutz für leichteres Eindrehen und extra langen Schutz vor Korrosion Abgestimmte Optik blau bzw. weiß verzinkt mit farblicher Abstimmung auf andere Verbindungsmittel Leichteres Eindrehen bis zum Schluss durch Reibteil am Übergang Gewinde-Schaft Anwendungsgerechte Gewindelängen für Stirnholzverschraubung und OSB-Befestigung Schnell, aber schonend. (...) Mehr Biss beim Ansetzen durch ausgewalztes Gewinde bis zur SpitzeSo ist eine VermoTec-Schraube aufgebaut.
Ein Großteil der Absperrpfosten werden im Boden fest verankert indem sie einbetoniert oder angeschraubt werden. (...) Die Pfosten gibt es in runder oder eckiger Ausführung, in verzinkt oder rot/weiß lackiert.
Schraubensicherungen und Gewindesicherungen – Highlights Das sollten Sie beachten Bei der Schraubensicherung ist immer das Einsatzgebiet zu berücksichtigen und danach die richtige Auswahl zu treffen! (...) Diese Sicherungselemente beugen den Setz- und Relaxationsverlusten in der Schraubverbindung vor. (...) Tellerfedern DIN2093 im Online-Shop Spannscheiben DIN6796 im Online-Shop Sortimentskoffer Sicherungsmuttern, DIN 985, Stahl, verzinkt zum Produkt Sicherungsmuttern DIN 985, Edelstahl A4 zum Produkt Verliersicherungen Bei den Verliersicherungen kommt nach dem anfänglichen Lösen diese Löse-Bewegung zum Stillstand, wenn das weitere Losdrehmoment gleich dem Klemmmoment im Gewinde ist.
Mehr als 1.500 verschiedene Armaturen aus Edelstahl, verzinktem Stahl und Zink-Nickel garantieren eine hohe Verfügbarkeit. (...) Zitat „Durch unsere große Auswahl an Schläuchen und Armaturen sind wir der ideale Partner, wenn es um Hydraulikschlauchleitungen geht.“ – Gerhard Plasser, Sortimentsmanager Hydraulikschläuche und Hydraulikverschraubungen