Menu

104 Ergebnisse für „Edelstahl“

Welche Armaturen werden für Lebensmittelschläuche empfohlen? FAQ

Im Lebensmittelbereich werden bevorzugt Edelstahl-Armaturen eingesetzt. Folgende Armaturen werden empfohlen: Mutterteil Milchrohrverschraubung MMS (Edelstahl) Vaterteil Milchrohrverschraubung VMS (Edelstahl) Mutterteil Milchrohrverschraubung Dampf MMD (Edelstahl) Vaterteil Milchrohrverschraubung Dampf VMD (Edelstahl) TriClamp-Schlauchstutzen (Edelstahl) Reinigungs-Schlauchtülle CleanConnect (Edelstahl) Schnellverschlusskupplung CleanConnect (Edelstahl)

Welchen Vorteil haben Edelstahl-Bits? FAQ

Edelstahl-Bits verhindern, dass Edelstahlschrauben rosten. Verwendet man zum Eindrehen einer Edelstahl-Schraube keinen Edelstahl-Bit, kann es passieren, dass die Oberfläche der Schraube beschädigt wird und Fremdkörper vom Bit in die Schraube eindringen.

Verzahnungsteile aus Edelstahl Ratgeber

Edelstähle sind hochlegiert und haben einen Chrom-Anteil von mindestens 12 %. (...) So hat Edelstahl etwa eine hohe Beständigkeit gegen chemisch angreifende Stoffe. Auch bei Verzahnungsteilen wie Stirnrädern oder Zahnstangen aus Edelstahl werden diese Vorteile gerne genutzt.

Kann eine Edelstahlscheibe auch für Stahl verwendet werden? FAQ

Umgekehrt ist das nicht möglich – mit einer Stahlscheibe kann kein Edelstahl getrennt werden. Durch die Stahlpartikel an der Trennscheibe könnte der Edelstahl rosten.

Welche Arten von Futterrohren gibt es? FAQ

Es gibt Futterrohre aus Kunststoff, Faserzement und Edelstahl. Welches Material verwendet wird, hängt immer vom Verwendungszweck ab. (...) Wenn es um Trinkwassergeht, werden Futterrohre aus Edelstahl verwendet und für Kellerdurchführungen reichen Futterrohre aus Kunststoff.

Mehr als Reinigung – Polieren und Printen mit dem MagicCleaner Ratgeber

Das hochentwickelte elektrochemische Reinigungsgerät ermöglicht Reinigung, Politur und Beschriftung von Edelstahl. (...) Dies ergibt einen gleichmäßigen Glanz nach der Reinigung und fördert den Passivierungsprozess Edelstahls. (...) Für die permanente Kennzeichnung von Edelstahl mit Firmenlogos, Artikelnummern, Barcodes und vielem mehr bietet das Gerät die Markierungsfunktion.

Materialien und Haltbarkeit Ratgeber

Fensterbeschläge werden aus verschiedenen Materialien hergestellt, darunter Edelstahl, Zink und Aluminium. (...) Edelstahl beispielsweise ist korrosionsbeständig und langlebig.Die Haberkorn Experten beraten Sie im Bereich Schiebetürbeschläge

Was sind HSS-E bzw. HSS-Co-Bohrer? FAQ

HSS-Co werden vorwiegend in Edelstahl eingesetzt. Da Edelstahl Wärme schlechter leitet, werden Bohrer schnell stumpf.

Welche Eigenschaften haben Edelstahl-Fittings? FAQ

Fittings aus Edelstahl sind rost- und säurebeständig und besitzen hervorragende mechanische Eigenschaften sowie hohe Standzeiten bei guter Zerspanbarkeit. Diese Eigenschaften machen Edelstahl-Fittings ideal für hochwertige Armaturen, die unter schwierigsten Bedingungen, z.

Beständige Schlauchleitungen dank passender Armaturen und geeigneten Einbindematerials Ratgeber

Wir empfehlen für Chemieschlauchleitungen und Ölschlauchleitungen folgende Produkte: Schlauchverschraubungen Verschraubungen nach DIN EN 14420-5 mit Innen- oder Außengewinde Edelstahl, beschichtet, Messing oder Stahl mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband Tankwagenkupplungen nach DIN 14420-6, geschmiedete Ausführung mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-6 in Edelstahl, beschichtet oder Messing Hebelarmkupplungen nach DIN EN 14420-7 mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband, auch als Sicherheitsausführung in Edelstahl, beschichtet, Messing, Polypropylen oder Aluminium Flanscharmaturen Los- oder Festflansch in Edelstahl beschichtet oder Stahl mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-5 Trockenkupplungen EPSILON, basieren auf Kugelhahn-Technologie, Verwendung bei zähflüssigen, besonders gefährlichen oder sehr teuren Medien Trockenkupplungen TODO, basieren auf federbetätigtem Mechanismus, für flüssige, besonders gefährliche oder teure Medien Sicherheits-Drehgelenk: Mit einem Schwenkwinkel von insgesamt 50° verbessert das patentierte Kugeldrehgelenk schadlos die Biegefähigkeit von Schlauchleitungen ganz erheblich.

Was sind die technischen Vorteile von Hebelarmkupplungen? FAQ

glatter Durchgang verhindert Strömungsverluste schnelles, einfaches und sicheres Kuppeln und Entkuppeln ohne zusätzliches Werkzeug Verschraubungen flachdichtend (DIN-Ausführung) keine Positionierung der Kupplungsteile notwendig sämtliche Anbauteile (Bolzen, Hebel, Ringe) aus Edelstahl Schlauchstutzen mit Sicherungsbund für Halbschaleneinband möglich hohe Qualität und Festigkeit durch Auswahl hochwertiger Verarbeitungsverfahren Rostunempfindlichkeit durch elektropolierte Oberflächen bei Edelstahl Verwendung hochwertiger Dichtungen austauschbar mit weltweit handelsüblichen Typen

Aus welchen Materialien sind Klemmringverschraubungen und Schneidringverschraubungen verfügbar? FAQ

Klemmringverschraubungen und Schneidringverschraubungen sind aus Edelstahl, Messing und PVDF erhältlich.

Gibt es rostgeschützte Ausführungen bei Kettenrädern und Kettenradscheiben? FAQ

Ja, Kettenräder aus rostfreiem Edelstahl sind auf Anfrage lieferbar.

Wie verhält sich die Oberfläche eines Türdrückers aus Edelstahl im Zeitverlauf? FAQ

Edelstahl ist ein sehr widerstandsfähiges Material, das sich bei üblicher Benutzung im Zeitverlauf kaum bis gar nicht verändert.

Kann eine Edelstahl-Sechskantmutter mit einer Stahl-Schraube kombiniert werden? FAQ

Aufgrund der unterschiedlichen Festigkeiten von Edelstahl und Stahl bzw. der Gefahr von Kontaktkorrosion ist ein Materialmix zu vermeiden.

Welche Kugellager sind für den Einsatz in korrosiver Umgebung (Flüssigkeit, Dampf, feuchte Umgebung) geeignet? FAQ

In besonders feuchter Umgebung sind Lager aus Edelstahl oder Vollkeramiklager vorteilhaft.

Edelstahl-Spannsätze Ratgeber

Im Bereich rostfreier Konstruktionen bietet gerade Edelstahl unterschiedliche Möglichkeiten. (...) Edelstahl-Spannsätze – Highlights Die Aufgaben eines Spannsatzes Es handelt sich um ein kraftschlüssiges Maschinenelement, das reibschlüssig wirkt. (...) Warum Edelstahl? Die Rede ist hier von Edelstählen, die hochlegiert und nicht rostend sind, d. h. mehr als 12 % Chrom beinhalten.

Wie verhält sich die Oberfläche eines Türdrückers aus Aluminium im Zeitverlauf? FAQ

Aluminium ist deutlich weniger widerstandsfähig als Edelstahl. Insbesondere der regelmäßige Kontakt mit Schmuck wird im Zeitverlauf Spuren hinterlassen.

Sind Sichtbeschläge aus Edelstahl uneingeschränkt in Schwimmbädern verwendbar? FAQ

Nein, Sichtbeschläge aus Edelstahl sind nicht uneingeschränkt in Schwimmbädern verwendbar, das muss individuell geprüft werden; wir bitten um Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Kundenberater oder der Kundenberaterin.

Sind Edelstahl-Fittings für Trinkwasser geeignet? FAQ

Ja, Edelstahlfittings und Rohre aus 1.4401 Edelstahl sind in der UBA-Liste für trinkwassertaugliche Materialien in der Trinkwasserinstallation aufgeführt und können daher auch für die Trinkwasserversorgung verwendet werden.

1-20 von 102 Inhalten