Menu

711 Ergebnisse für „Kugellager“

Der Aufbau von Wälzlagern Ratgeber

Umgangssprachlich werden Wälzlager oft als Kugellager bezeichnet. Kugellager sind aber nur eine von vielen Wälzlagerausführungen. Neben Kugellagern gibt es je nach Wälzkörperart auch: Zylinderrollenlager Kegelrollenlager Pendelrollenlager Tonnenlager Nadellager

Wirkungsweise von Sicherungsringen Ratgeber

Beide Ringvarianten dienen zur Sicherung gegen axiales Verschieben, beispielsweise von Wälz- oder Kugellagern.

Sicherungsringe gegen axiales Verschieben Ratgeber

Sie dienen dazu, axiales Verschieben bei Wälz- oder Kugellagern zu vermeiden. 

Wo werden Kugellager bevorzugt eingesetzt? FAQ

Kugellager kommen in einer Vielzahl von unterschiedlichen Anwendungen zum Einsatz.

INA-FAG-(Schaeffler): Qualität, Innovation und Service Ratgeber

Bei Haberkorn profitieren Sie von einer hohen Lagerverfügbarkeit bei Wälz- und Gleitlagern – entdecken Sie Rollenlager, Kugellager, Nagellager und vieles mehr.

Was versteht man unter Condition Monitoring? FAQ

Solche Systeme wie bspw. das Überwachungssystem von FAG – speziell auch für den Einsatz bei Kugellagern entwickelt – registrieren sogar kleinste Veränderungen in Temperatur und Schwingungsverhalten. 

Anwendungsbereich für Tellerfedern Ratgeber

Zudem sind sie in Kugellagern, Schraubverbindungen und Hochspannungsschaltern zu finden.

SCHNORR®-Kugellagerfedern – geräuschlose Kugellager Ratgeber

Fachingenieurinnen und Fachingenieure stehen häufig vor zwei Herausforderungen bei der Gestaltung von Kugellagern: der Reduzierung des Betriebsgeräusches und dem Ziel eines spielfreien Laufs.

Wie wird ein Kugellager abgedichtet? FAQ

Kugellager können in den unterschiedlichsten Ausführungen – und damit Abdichtungen – bestellt werden.

Der Aufbau eines Rollenlagers und die Anwendungsgebiete Ratgeber

Im Gegensatz zu Kugellagern, die aufgrund ihrer punktuellen Lastverteilung auf den Kugeln eher für Anwendungen mit hohen Drehzahlen und geringer Belastung geeignet sind, eignen sich Rollenlager mit ihren breiten Wälzkörpern (Rollen, Zylinder oder Tonnen) und der damit verbundenen hohen Lastverteilung auf der großen Kontaktfläche zwischen Wälzkörper und Lauffläche eher für hohe Belastungen, hohe Tragfähigkeit und geringe Drehzahlen.

Worauf ist bei der Montage von Kugellagern zu achten? FAQ

Das einzubauende Wälzlager soll vor der Verwendung originalverpackt sein. Die Arbeitsumgebung sollte sauber sein, um Verschmutzungen im Lager zu vermeiden. Es empfiehlt sich, die Lager thermisch mithilfe von Anwärmgeräten zu fügen, um die Einbaukräfte gering zu halten und...

Wie werden Kugellager richtig gelagert? FAQ

Wälzlager sind grundsätzlich in Innenbereichen, frei von Frost und Kondensation bei +5 °C bis +40 °C und einer maximalen relativen Luftfeuchtigkeit von 65 % in der Originalverpackung aufzubewahren. Große Lager sind liegend und nicht gestapelt aufzubewahren. Wälzlager sollte...

Wann muss ein Kugellager getauscht werden? FAQ

Ein Lagerschaden kündigt sich oft durch Erwärmung der Lagerstelle und durch zunehmende Geräuschentwicklung an. Durch Vibrationen – ausgelöst durch unsachgemäßen Einbau des Lagers, Verschleiß oder Verschmutzung – kann die Geräuschentwicklung verstärkt werden und sich auf die...

Können Kugellager auch axiale Kräfte aufnehmen? FAQ

Rillenkugellager sind in der Lage, sowohl radiale Kräfte und bis zu einem gewissen Grad auch axiale Kräfte aufzunehmen. Sehr hohe axiale Kräfte führen bei Rillenkugellagern aber zu einer verminderten Lebensdauer. Bei Axial-Rillenkugellagern und Axial-Schrägkugellagern ist d...

Welche Kugellager sind für den Einsatz in korrosiver Umgebung (Flüssigkeit, Dampf, feuchte Umgebung) geeignet? FAQ

In besonders feuchter Umgebung sind Lager aus Edelstahl oder Vollkeramiklager vorteilhaft. Diese sind korrosionsarm bis -resistent. 

Warum ist das Kugellager sehr laut? FAQ

Verschmutzung des Schmiermittels führt zu Eindrücken auf der Laufbahn. Diese Einkerbungen verursachen beim Überrollen ein erhöhtes Betriebsgeräusch. Beschädigungen an der Laufbahn können auch durch Korrosion, Stromdurchgang und Verschleiß entstehen.  Unzureichende Schmierun...

Warum erwärmt sich das Kugellager stark? FAQ

Ein Wälzlager ist ein Zusammenspiel aus vielen einzelnen Komponenten. Ein Problem eines dieser Bauteile hat oft einen Temperaturanstieg zur Folge. Zu viel, zu wenig oder gealterter Schmierstoff können im Betrieb keinen reibungsarmen Betriebszustand aufrechterhalten und füh...

Wälzlager Ratgeber

Spezialist für Wälzlager In unserem großen Sortiment finden Sie verschiedenste Varianten von Wälzlagern – angefangen von den gängigen Kugellagern , Rollenlagern und Nadellagern  über Gleitlager , Gelenklager und Gelenkköpfe bis hin zu Kurvenrollen , Laufrollen , Stützrollen und vielem mehr. 

Thermische Montage Ratgeber

So funktionieren die Geräte Durch das starke elektromagnetische Feld, das von den Heatern erzeugt wird, werden ferromagnetische Werkstücke wie Wälzlager (Kugellager etc.) erwärmt.

1-19 von 19 Inhalten