Im Gegensatz zu Sechskantmuttern verfügen Sicherungsmuttern über zusätzliche Elemente, die ein Lösen von Schraubverbindungen verhindern sollen. Bei den Kronenmuttern bspw. wird das Lösen über zusätzlich montierte Spinte verhindert. (...) Ein weiteres Sicherungselement sind angepresste Flansche, die mit oder ohne zusätzliche Verzahnung die Unterkopfreibung der Mutter zum Bauteil vergrößern und dadurch die Verbindung vor dem Lösen sichern.
Wenn Vibrationen im verschraubten Bauteil auftreten und sich dadurch die Verbindung lösen könnte, dann wirken Verzahnungen auf dem Flansch dagegen. Die Zähne graben sich oberflächlich im Bauteil ein und verhindern neben dem Lockern der Verbindung auch das vollständige Lösen.
Schlauchkupplungen sind überall dort sinnvoll, wo häufiges bzw. rasches Lösen der Schlauchverbindung gewünscht ist – sie sind sehr flexibel und wirtschaftlich in der Nutzung und ermöglichen außerdem den schnellen und unkomplizierten Austausch von Systemen und Geräten.
Als sichere Scheiben gelten Keilsicherungsscheiben oder Scheiben mit beidseitig radialen Verzahnungen bzw. Rippen. Diese graben sich in die Oberfläche des Bauteils und Schraubenkopfes bzw. Mutternkopfes ein und stellen somit einen Formschluss her.
Sobald die Schraube mit der Keilsicherungsscheibe angezogen ist, wird durch die Geometrie der Keilflächen ein Lösen der Schraube verhindert. Selbst bei der kleinsten Drehung erhöht sich die Klemmkraft, womit ein Lösen von der Schraube selbst unterbunden wird. (...) Durch die Kombination der Keilsicherungstechnologie mit einer Federwirkung wird einem plötzlichen Lockern und Lösen der Schraube noch effizienter entgegengewirkt.
An definierten Stellen der Forstschutzbekleidung sind mehrere Lagen eines Gewebes integriert, welche sich bei einem Schnitt mit der Motorsäge lösen und diese sofort stoppen.
Verliersicherungen Ein teilweises Losdrehen von Schraubverbindungen ist zwar trotz des Einsatzes von Verliersicherungen möglich, vollständiges Lösen oder Auseinanderfallen wird jedoch jedenfalls verhindert. (...) Würde ein etwaiges Lösen der Schraube keinen größeren Schaden verursachen, können diese Sicherungen gut eingesetzt werden. (...) Der Einsatz von Setzsicherungen erhöht die Elastizität der Verbindung, wodurch Setzerscheinungen ausgeglichen und dem Lösen der Verbindung entgegengewirkt wird.
Losflansche werden nur lose auf das Rohr aufgeschoben. Die eigentliche Befestigung auf dem Rohr übernimmt der anzuschweißende Vorschweißring oder Vorschweißbund.
Zur sachgemäßen Aufbewahrung wird empfohlen: Lagerung bei Raumtemperatur normales Raumklima, nicht zu trocken keine direkte Sonneneinstrahlung keine aggressiven chemischen Stoffe in der Nähe des Seils lagern Seil lose und trocken in einem Seilbeutel lagern.
Zum Beispiel: Beschädigung der Decke bis zur Einlage (Schnitte, Risse, Scheuerstellen, Blasen, Abrieb- oder Knickstellen) Versprödung des Materials undichte Stellen beschädigte Schlaucharmatur Lösen der Armatur aus dem Schlauch
Gängige Varianten zum Spannen von Antriebsketten sind: verstellbarer Achsabstand (eines der Kettenräder ist bis zu einem definierbaren Bereich verstellbar) federbelastete Kettenspanner mit Kettenrad oder Gleitelement (einbaufertige Lösung mit Ausgleich der Verschleißlängung) Die Kettenspanner sind im losen Kettentrum anzubringen.
Vibrationen oder Querverschiebungen können zur Folge haben, dass sich Schraubverbindungen lockern oder sogar lösen. (...) Losdrehsicherung · Sechskantmuttern mit Flansch und Unterkopf-Verzahnung DIN 6923, DIN 6926 Diese Muttern bewirken, dass nach anfänglichem Lösen eine Mindest-Restvorspannkraft von mindestens 80 % in der Schraubverbindung erhalten bleibt.