Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und bietet maximalen Schutz und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.
Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform und außerordentlicher Kratzfestigkeit nach EN 166. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.
Adaptec™ ist ein anpassbares Schutzbrillensystem, das von praktisch allen Anwendern getragen werden kann und dabei ausgezeichneten Schutz, höchsten Komfort, individuelle Einstellbarkeit, erstklassige optische Eigenschaften und ein modernes Aussehen bietet. Ein Design, drei Größen...
Außergewöhnlich innovative, neue Brille mit Schwerpunkt auf Passform, Komfort und Dichtsitz. Sehr gute Abdichtung des Augenraumes, auch bei schmaler Kopfform. Alle Teile, die den Kopf berühren, sind mit weichem, hautfreundlichem TPE-Material ausgestattet – daher keine Druckstelle...
Außergewöhnlich innovative, neue Brille mit Schwerpunkt auf Passform, Komfort und Dichtsitz. Sehr gute Abdichtung des Augenraumes, auch bei schmaler Kopfform. Alle Teile, die den Kopf berühren, sind mit weichem, hautfreundlichem TPE-Material ausgestattet – daher keine Druckstelle...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Ja, für einen störungsfreien Betrieb des Antriebs muss der Riemen (Zahnriemen oder Keilriemen) definiert vorgespannt werden. Falsche oder unzureichende Spannung des Antriebs kann eine reduzierte Lebensdauer zur Folge haben. Die Vorspannung richtet sich nach der zu übertragenden Leistung und den geometrischen Verhältnissen des Antriebs und wird individuell berechnet.
Die Riemenspannung lässt sich einfach mithilfe eines Riemenspannungsmessgeräts messen.
Spannrollen gibt es in Ausführungen mit oder ohne Exzenter. Wenn der Motor über einen Motorschlitten gelagert oder eine Umlenkrolle verstellbar ist, kann auf eine separate Spannrolle verzichtet werden.
Abhängig vom Riemenprofil und der Teilung ist darauf zu achten, dass die erforderlichen Mindestdurchmesser der Zahnriemen nicht unterschritten werden. Zu kleine Spannrollen können zu einer reduzierten Lebensdauer des Riemens und der Riemenscheibe führen.
Spannrollen sollten immer im Leertrum angeordnet werden, um der Entlastung entgegenzuwirken.
Es gibt unterschiedliche Geräte zur Messung der Riemenspannung. Die unterschiedlichen Messgeräte prüfen intuitiv und zuverlässig, ob der Zahnriemen, der Keilriemen, das Kraftband oder das Rippenband korrekt vorgespannt sind. Es gibt auch berührungslose Geräte, die die Spannung optisch, akustisch oder induktiv messen. Diese elektronischen Messgeräte liefern die genauesten Werte.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!