Wälzlager, Gleitlager von NTN SNR
Es gibt nur wenige Bauteile, die so wichtig sind wie Wälzlager. Doch auch Gleitlager bestechen durch unzählige Anwendungsmöglichkeiten.
Es gibt nur wenige Bauteile, die so wichtig sind wie Wälzlager. Doch auch Gleitlager bestechen durch unzählige Anwendungsmöglichkeiten.
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung und einseitig verlängertem Innenring. Dieses Spannlager wird auf der Welle mittels Exzenterspannring befestigt und ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindust...
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung und beidseitig verlängertem Innenring. Dieses Spannlager wird auf der Welle mittels Exzenterspannring befestigt und ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindus...
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung und beidseitig verlängertem Innenring. Innenring des Spannlagers wird durch Spannhülse mit Hilfe von Nutmutter und Sicherungsblech auf der Welle konzentrisch und kraftschlüssig befestigt und ist somit sehr gut für
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung und beidseitig verlängertem Innenring. Innenring des Spannlagers wird durch inkorporierter Spannhülse mit Hilfe von Nutmutter und Sicherungsblech auf der Welle konzentrisch und kraftschlüssig befestigt und ist somi...
NTN SNR | Montageprodukte, Wartungsprodukte
Montagewerkzeug zum Aufpressen von Bauteilen (z. B. Wälzlager) mit kegeliger Bohrung sowie Sitz, verfügt über eine automatische Kolbenrückstellfunktion BACK & FORTH. Ist die erforderliche Aufpresskraft nicht mehr von Wellenmutter bzw. Nutmutter oder Druckschraube aufzubringen, wi...
NTN SNR | Montageprodukte, Wartungsprodukte
Induktives Tischanwärmgerät zum sicheren und wirtschaftlichen Anwärmen kleiner Wälzlager und kleiner ringförmiger, ferromagnetischer Stahlteile. Auch zum gleichmäßigen und kontrollierten Anwärmen abgedichteter, gefetteter Wälzlager.
NTN SNR | Montageprodukte, Wartungsprodukte
Induktives stationäres Tischanwärmgerät zum sicheren und wirtschaftlichen Anwärmen kleiner Wälzlager und kleiner ringförmiger, ferromagnetischer Stahlteile. Auch zum gleichmäßigen und kontrollierten Anwärmen abgedichteter, gefetteter Wälzlager.
NTN SNR | Montageprodukte, Wartungsprodukte
Induktives stationäres Tischanwärmgerät zum sicheren und wirtschaftlichen Anwärmen kleiner Wälzlager und kleiner ringförmiger, ferromagnetischer Stahlteile. Auch zum gleichmäßigen und kontrollierten Anwärmen abgedichteter, gefetteter Wälzlager.
NTN SNR | Montageprodukte, Wartungsprodukte
Induktives Standgerät zum sicheren und wirtschaftlichen Anwärmen größerer Wälzlager und größerer ringförmiger, ferromagnetischer Stahlteile. Es können auch abgedichtete, gefettete Wälzlager gleichmäßig und kontrolliert angewärmt werden.
NTN SNR | Montageprodukte, Wartungsprodukte
Induktives Standgerät zum sicheren und wirtschaftlichen Anwärmen größerer Wälzlager und größerer ringförmiger, ferromagnetischer Stahlteile. Es können auch abgedichtete, gefettete Wälzlager gleichmäßig und kontrolliert angewärmt werden.
NTN SNR | Montageprodukte, Wartungsprodukte
Induktives Standgerät zum sicheren und wirtschaftlichen Anwärmen großer Wälzlager und großer ringförmiger, ferromagnetischer Stahlteile. Es können auch abgedichtete, gefettete Wälzlager gleichmäßig und kontrolliert angewärmt werden.
NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer Einpunktschmierstoffgeber mit elektrochemischem Antrieb für Rollen- und Kugellager, insbesondere geeignet für enge und schwer zugängliche Standorte. Beinhaltetes Universalfett verfügt über gute mechanische Stabilität auch bei hohen Geschwindigkeiten.
NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer Einpunktschmierstoffgeber mit elektrochemischem Antrieb für Rollen- und Kugellager, insbesondere geeignet für enge und schwer zugängliche Standorte. Beinhaltetes Schwerlastfett HEAVY DUTY+ ist sehr gut geeignet für extreme Belastungen bei hohen und niedrigen Drehzah...
NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer Einpunktschmierstoffgeber mit elektrochemischem Antrieb für Rollen- und Kugellager, insbesondere geeignet für enge und schwer zugängliche Standorte. Beinhaltetes Hochtemperaturfett HIGH TEMP MP ist sehr gut geeignet für Dauerschmierung bzw. lebenslanger Schmierung b...
NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer Einpunktschmierstoffgeber mit elektrochemischem Antrieb für Rollen- und Kugellager, insbesondere geeignet für enge und schwer zugängliche Standorte. Beinhaltetes Spezialfett FOOD ist für die Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie ausgelegt und ist sehr gut geeignet für...
NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer Einpunktschmierstoffgeber mit elektrochemischem Antrieb für Rollen- und Kugellager, insbesondere geeignet für enge und schwer zugängliche Standorte. Beinhaltetes Spezialfett VIB ist sehr gut geeignet für starke Vibrationen und hohe, stoßartige Belastungen in feuchte...
NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer Einpunktschmierstoffgeber mit elektrochemischem Antrieb für Kettenschmierung, insbesondere geeignet für enge und schwer zugängliche Standorte. Beinhaltetes synthetisches Hochtemperatur-Kettenöl ist sehr gut geeignet für Textil- und Kunststoffmaschinen bei hohen Temp...
NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer Einpunktschmierstoffgeber mit wiederverwendbarer Kontrolleinheit, insbesondere geeignet für Rollen- und Kugellager in Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen oder in explosionsgefährdeten Bereichen. Beinhaltetes Universalfett verfügt über gute mechanische Stab...
NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer Einpunktschmierstoffgeber mit wiederverwendbarer Kontrolleinheit, insbesondere geeignet für Rollen- und Kugellager in Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen oder in explosionsgefährdeten Bereichen. Beinhaltetes Schwerlastfett HEAVY DUTY+ ist sehr gut geeignet...
NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer Einpunktschmierstoffgeber mit wiederverwendbarer Kontrolleinheit, insbesondere geeignet für Rollen- und Kugellager in Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen oder in explosionsgefährdeten Bereichen. Beinhaltetes Hochtemperaturfett ist sehr gut geeignet für Dau...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Das Lagerprinzip mit einem fix eingespannten Lager (Festlager) und einem axial verschiebbaren Lager (Loslager) sorgt dafür, dass bei Erwärmung der Welle die Längenzunahme nicht zu Verspannungen in der Lagerung führt. Das Festlager ist auf dem zu lagernden Bauteil fest montiert (z. B. auf der Welle) und kann Axial- und auch Radialkräfte aufnehmen. Das Loslager kann sich axial bewegen, es werden jedoch keine Axialkräfte aufgenommen.
Condition Monitoring ist ein hilfreiches Mittel, um Lagerschäden frühzeitig zu erkennen und bedarfsgerecht handeln zu können. Solche Systeme wie bspw. das Überwachungssystem von FAG – speziell auch für den Einsatz bei Kugellagern entwickelt – registrieren sogar kleinste Veränderungen in Temperatur und Schwingungsverhalten. Speziell bei besonders hochwertigen Lagern oder bei Lagern mit erschwerter Einbausituation sollte über die automatische Zustandsüberwachung mittels Condition Monitoring nachgedacht werden.
Das einzubauende Wälzlager soll vor der Verwendung originalverpackt sein. Die Arbeitsumgebung sollte sauber sein, um Verschmutzungen im Lager zu vermeiden. Es empfiehlt sich, die Lager thermisch mithilfe von Anwärmgeräten zu fügen, um die Einbaukräfte gering zu halten und Beschädigungen zu vermeiden. Alternativ kann das Lager auch mittels mechanischem Einbau oder hydraulischer Hilfen montiert werden.
Einpressen oder Einschlagen hat mit entsprechendem Einbauwerkzeug wie bspw. den passenden Hülsen zu erfolgen, um die Einbaukräfte nicht über die Wälzkörper zu leiten. Das könnte zu Beschädigungen der Lauffläche führen, was wiederum eine verringerte Lebensdauer zur Folge haben kann. Generell können Montagefehler die Lebensdauer des Lagers stark reduzieren und auch zu Maschinenschäden führen.
Die Lagerluft gibt an, um wie viel sich Innen- und Außenring im ausgebauten Zustand radial (radiale Lagerluft) oder axial (axiale Lagerluft) zueinander bewegen können. Die Lagerluft hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Funktionalität von Wälzlagern hinsichtlich Lebenserwartung, Laufruhe, Erwärmung etc. Lager mit erhöhter Lagerluft werden z. B. dort eingesetzt, wo sich die Lager sehr stark erwärmen. Das verhindert, dass im Betrieb das Lager verklemmt. Die Lagerluft wird mit Nachsetzzeichen angegeben. CN stellt dabei die „normale Lagerluft“ dar. C1 und C2 stehen für verringerte Lagerluft, während C3,C4 und C5 eine entsprechend höhere Lagerluft angeben.
Bei Lagern mit kegeliger Bohrung ist die Restlagerluft nach dem Aufpressen abhängig vom Verschiebeweg am Kegel. Um die Lagerluft auf den gewünschten Wert einstellen zu können bzw. diese zu überprüfen, werden Fühlerlehren in unterschiedlichen Dicken verwendet.
Das Betriebsspiel ist zu differenzieren von der Lagerluft und definiert die Restradialluft im Betrieb, die sich durch die Einbaubedingungen und die Erwärmung (im Betrieb) vermindert. Betriebsspiel ist das Maß, um das sich die Welle in radialer Richtung verschieben lässt. Im Gegensatz zur Lagerluft, stellt sich das Betriebsspiel zwischen Innen- und Außenring erst im eingebauten und betriebswarmen Zustand ein und ist abhängig von der ursprünglichen Lagerluft. Im Idealfall ist die Lagerluft so gewählt, dass das Betriebsspiel im Betrieb möglichst gering ist. Ein zu geringes Betriebsspiel (bzw. eine ungewünschte Verspannung) führt zu erhöhter Reibung im Lager und kann zu einer massiven Verringerung der Lagerlebensdauer führen.
Im Maschinenbau ist alles in Bewegung. Und egal ob rotative oder lineare Bewegungsabläufe – sie alle erzeugen Reibung, Wärme und letztlich Verschleiß. Mit der Wahl der passenden Wälzlager und Gleitlager werden diese Bewegungen mit möglichst wenig Reibung ausgeführt, und damit wird die Lebensdauer des Systems optimiert. Für jeden Anwendungsfall gibt es eine passende Lösung – von A wie Axial-Nadellager bis Z wie Zylinderrollenlager. Dies gilt selbstredend auch für die Schmierung, für Wartung und Montagearbeiten.
Wälzlager sind aus dem klassischen Maschinenbau nicht wegzudenken. Trotz ihrer verschiedenen Ausführungen haben Wälzlager immer einen ähnlichen Aufbau. So bestehen die meisten Lager aus Innen- und Außenring, den Walzkörpern und dem Wälzkörperkäfig. Optional besitzen viele Wälzlager noch Dichtungen in variablen Formen. Die beweglichen Teile von Wälzlagern liegen nur auf einer kleinen Fläche aneinander auf. Dadurch entsteht kaum Reibung und die Bauteile können sich leicht bewegen. Wälzlager können sowohl axiale als auch radiale Kräfte aufnehmen – mit Axiallagern und Radiallagern können die Bauteile ganz einfach rotieren.
Umgangssprachlich werden Wälzlager oft als Kugellager bezeichnet. Kugellager sind aber nur eine von vielen Wälzlagerausführungen.
Neben Kugellagern gibt es je nach Wälzkörperart auch:
Um herauszufinden, ob ein Wälzlager den Beanspruchungen im Betrieb standhält, bzw. um zu erfahren, wie hoch die voraussichtliche Lebensdauer des Wälzlagers ist, sollte es einer entsprechenden Berechnung unterzogen werden. Hierfür werden Faktoren wie Belastung, Drehzahl, Temperatur, Schmiermittel und Verschmutzungsgrad herangezogen. Grundlage dieser Berechnungsmethode ist die ISO 281 – zu erwähnen ist jedoch, dass jeder Hersteller leicht modifizierte Kennzahlen heranzieht. Mit dem Online-Katalog und Berechnungstool medias von Schaeffler können Sie Ihr gewünschtes Wälzlager berechnen – wir unterstützen Sie gerne bei Unsicherheiten und Rückfragen.
Gleitlager unterscheiden sich von Wälzlagern insofern, dass sie keine Wälzkörper haben. Ob bei einer Anwendung Wälzlager oder Gleitlager zum Einsatz kommen, hängt von einigen Faktoren ab und kann deshalb nicht pauschal beantwortet werden. Ausschlaggebend für die Entscheidung sind die Anforderungen an die Genauigkeit der Führung, die Bauhöhe, Art und Richtung der Belastung und die Drehzahl ebenso wie die Anforderungen an die Lautstärke der Lagerung sowie der verfügbare Platz in der Konstruktion. Nicht zuletzt spielen auch die Kosten eine Rolle für das Gesamtlagerkonzept.
Wälzlager und Gleitlager haben jeweils einiges zu bieten.
Vorteile Wälzlager: | Vorteile Gleitlager: |
---|---|
stark genormtes Bauteil und konstruktiv wenig Aufwand | geringes Betriebsgeräusch |
geringere Kosten | unempfindlich gegen Stöße |
auch für kleine Drehzahlen geeignet | geringes Bauvolumen |
lange Lebensdauer | für sehr hohe Drehzahlen geeignet |
wenig wartungsintensiv | Lagerteilung möglich |
geringe Reibmomente - meist keine zusätzliche Kühlung notwendig | hohe Lebensdauer bei Dauereinsatz |
Wälzlager müssen in ihrer Originalverpackung gelagert werden. Dabei ist auch auf die Temperatur zu achten: zwischen +6 °C und +25 °C sind optimal. Die Luftfeuchtigkeit sollte bei ≤ 65 % liegen. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, können Wälzlager bis zu fünf Jahre gelagert werden. Vor dem Einbau sollten sie aber dennoch stets auf ihren Konservierungszustand und auf Korrosion geprüft werden. Größere Wälzlager sollten liegend gelagert werden.
Bei einem Wälzlager hat der Schmierstoff vor allem zwei Aufgaben: Einerseits soll er eine Trennschicht zwischen den aufeinander abrollenden und gleitenden Teilen bilden und die Reibung sowie den Verschleiß kleinhalten. Andererseits soll der Schmierstoff das Lager vor Korrosion schützen. Im Laufe der Zeit verlieren Schmierstoffe ihre Gebrauchseigenschaften – dann steht ein Schmierstoffwechsel bzw. eine Nachschmierung an. Eine ebenso nicht zu verachtende Eigenschaft von Schmierstoffen: Diese können auch zur Kühlung des Lagers eingesetzt werden.
Der Schmierung von Gleitlagern kommt eine besonders große Bedeutung zu. Da es keine Reibungsminderung gibt, verschleißen Gleitlagerbuchsen ohne Schmierstoff schnell. Im Vergleich zu Wälzlagern, wo die Wälzkörper für einen bis zu einem gewissen Maß reibungsarmen Betrieb sorgen, ist das bei Gleitlagern nicht der Fall. Welches Schmieröl oder Fett verwendet wird, hängt von der Art der Anwendung, den Belastungen sowie von den Umgebungsbedingungen ab. Es können auch wartungsfreie Gleitlager eingesetzt werden, die dank der verarbeiteten Materialien keine Schmierung erfordern. Diese sind besonders für Umgebungen geeignet, in denen eine Nachschmierung nur schwer oder mit großem Aufwand durchführbar ist.
Vor allem die Ausfälle durch falsche Montage und Demontage sind einfach zu vermeiden. Durch den richtigen Einbau mit dem passenden Werkzeug werden ungeplante Stillstandszeiten minimiert, die errechnete Lebensdauer der Produkte wird erreicht, damit werden erhebliche Kosten gespart.
Durch die verschiedenen Bauarten und Größen von Wälzlagern können allerdings nicht alle mit der gleichen Methode eingebaut werden. Es wird zwischen mechanischen, hydraulischen und thermischen Verfahren unterschieden. Die oben genannten Vorbereitungen müssen für alle Arten getroffen werden, damit ein reibungsloser Einbau möglich ist.
Wenn Wälzlager nach dem Ausbau weiterverwendet werden sollen, muss mit Sorgfalt gearbeitet werden. Das Abziehwerkzeug muss an dem Ring angesetzt werden, der abgezogen werden soll, da sich sonst die Rollenkörper in die Laufbahnen eindrücken. Auch Bruchgefahr besteht bei der Demontage von Wälzlagern.
Bei nicht zerlegbaren Wälzlagern wird zuerst der Schiebesitz von seiner Sitzfläche gezogen, dann der mit Festsitz gepasste Ring abgepresst. Oftmals setzen sich die Ringe fest und die Kraft, die beim Abpressen aufgebracht werden muss, ist um ein Vielfaches größer als die Kraft, die man für das Aufpressen benötigt.
Auch beim Ausbau wird zwischen mechanischen, hydraulischen und thermischen Verfahren unterschieden.
Eine Ermüdung von Wälzlagern ist normal, aus diesem Grund haben sie eine errechnete Lebensdauer. Wenn der Ausfall aber wesentlich früher passiert, ist zu prüfen, was die Ursache dafür ist. Möglich ist hier von Einbau- oder Wartungsfehlern über betriebsbedingten Verschleiß bis zu Verschmutzungen und Korrosion alles.
Bemerkbar machen sich Wälzlagerschäden vor allem durch:
einen unruhigen Lauf
die Verminderung der Arbeitsgenauigkeit
außergewöhnliche Laufgeräusche
Vor dem Ausbau von beschädigten Wälzlagern sollten auf jeden Fall folgende Dinge festgehalten werden, da diese Informationen ansonsten unwiderruflich verloren sind und der Grund für den Ausfall nicht mehr identifizierbar ist:
Verschmutzung
Schmierstoff-Verlust
Laufgeräusch
Schadensablauf und Nebenumstände
Schon lange werden nicht mehr nur Handtaschen und Armbanduhren gefälscht – auch bei Maschinenelementen kommt es immer häufiger zu Fälschungsfällen. Dies ist nicht nur rechtswidrig, durch die oft schlechte Qualität der Plagiate drohen für Mensch und Maschine auch ernstzunehmende Gefahren. Plagiate können Sicherheitsprobleme, Produktionsausfälle und damit hohe Folge- und Instandhaltungskosten sowie einen Imageverlust durch mangelhafte Qualität mit sich bringen.
Haberkorn ist autorisierter Vertriebspartner von Schaeffler und garantiert, dass nur Originalteile verkauft werden. Haberkorn stellt somit außerdem sicher, dass die Aufbewahrung der Wälzlager während des gesamten Lebenszyklus den technischen Anforderungen genügt. Zur Bekämpfung der Plagiate hat Schaeffler einen Data-Matrix-Code auf den Etiketten eingeführt. Dieser Code macht jedes Produkt einzigartig und kann vom Kunden über diesen Link abgerufen werden. Damit sind die Transparenz innerhalb der Wertschöpfungskette und die Rückverfolgbarkeit von Produkten sichergestellt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!