Lineartechnik, Linearführungen
Unser Sortiment an hochqualitativen Profilführungen sorgt für wirtschaftliche, schnelle und flexible Lösungen – auch nach Maß.
Unser Sortiment an hochqualitativen Profilführungen sorgt für wirtschaftliche, schnelle und flexible Lösungen – auch nach Maß.
Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Lineartechnik, Linearführungen.
Schaeffler | Linearkugellagerführung
Das sehr gute Laufverhalten, die hohe Präzision und die Steifigkeit zeichnen dieses Linearkugellager aus. Dieses geschlossene Linear-Kugellager ist für den Einsatz auf Wellen ausgelegt.
Schaeffler | Linearkugellagerführung
Das sehr gute Laufverhalten und die besondere Tragfähigkeit zeichnet dieses offene Linearkugellager aus. Dieses winkeleinstellbare Linear-Kugellager ist für den Einsatz auf Wellen in Verbindung mit Tragschienen ausgelegt.
Schaeffler | Linearkugellagerführung
Radial bauraumkleines und besonders preisgünstiges Linearkugellager. Dieses geschlossene Linear-Kugellager ist für den Einsatz auf Wellen ausgelegt.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Die maximale Lebensdauer bei Linearsystemen richtet sich nach der Anwendung und der Belastung. Analog zu Wälzlagern können Linearsysteme einer Lebensdauerberechnung unterzogen werden, um eine Abschätzung der zu erwartenden Lebensdauer zu erhalten. Als Eingangsparameter dienen dabei Belastungswerte, kinematische Werte sowie geometrische Verhältnisse der Führung. Weitere Parameter sind Umwelteinflüsse und die Schmiersituation.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterOb in der Verpackung, der Automatisierung, in der Logistik oder im allgemeinen Maschinenbau: Lineare Bewegungen finden immer und überall statt – und die Anforderungen an ebendiese Bewegungsabläufe sind so vielfältig wie die möglichen Lösungen. Zur sicheren, präzisen und langlebigen Führung von Bewegungen in der Ebene eignen sich Profilschienenführungen, Lineargleitführungen und Laufrollenführungen ebenso wie Trapezgewindespindeln. Die verschiedenen Ausführungen in Art, Größe und Material ermöglichen ein breites Einsatzgebiet und stellen sicher, dass es für jede Anforderung das passende Produkt gibt.
Unter dem Begriff Lineartechnik (im Englischen „linear motion technology“) lassen sich Elemente zuordnen, die allesamt dazu dienen, Bewegungen in der Ebene zu ermöglichen und dabei Verschleiß und Wärme- bzw. Geräuschentwicklung zu minimieren.
Grob lässt sich die Lineartechnik in vier Unterkategorien bzw. Ausführungen einteilen –Profilschienenführungen, Laufrollenführungen, Linearwellen und Führungen mittels Trapezgewindetrieb.
Während Profilschienen und Linearwellenführungen zum Abstützen von Kräften bei linearen Bewegungen zum Einsatz kommen, sind Laufrollenführungen für besonders lange Verschiebewege bei hohen Geschwindigkeiten, geräuscharmen Lauf und geringen Verschiebekräften geeignet. Zum Antrieb von Linearachsen kommen Trapezgewindespindeln samt Trapezgewindemuttern zum Einsatz – etwa in CNC-Maschinen.
Lineartechnik wird im allgemeinen Maschinenbau ebenso wie im Sondermaschinenbau eingesetzt. Ihren Einsatz findet sie in der Verpackungs- und Holzindustrie, bei Druckmaschinen, in der Halbleiterproduktion oder bei hochgenauen Anwendungen in der Medizintechnik.
Wenn es um lineare Bewegungen geht, sind Profilschienenführungen ein bewährtes, vielseitiges Maschinenmodul. Diese Systeme bestehen aus Schiene und Wagen und dienen einerseits zur präzisen Bewegung entlang der Geraden und andererseits zur Aufnahme von wirkenden Kräften und zur Minimierung von Verschleiß.
Profilschienenführungen sind in unterschiedlichen Größen erhältlich. Die verfügbaren Dimensionen richten sich dabei immer nach der unteren Schienenbreite und sind üblicherweise von 15 bis 45 Millimeter in 5-Millimeter-Abstufungen erhältlich. Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf, sollten Sie andere Maße benötigen – wir beraten Sie gerne.
Ähnlich wie bei Wälzlagern gibt es auch bei Profilschienenführungen unterschiedliche Wälzkörper, die die Art der Führung definieren. Als Wälzkörper können Kugeln (Kugelführung) oder Rollen (Rollenführung) zum Einsatz kommen. Wann welche Ausführung verwendet wird, hängt von der Anwendung ab. Generell gilt: Bei hoher Belastung und niedriger Geschwindigkeit sind Rollenumlaufführungen gefragt, bei niedriger Belastung und hoher Geschwindigkeit sollte hingegen auf Kugelumlaufführungen gesetzt werden.
Um vorzeitigen Verschleiß zu verhindern, müssen Linearführungen regelmäßig mit Fett oder Öl geschmiert werden. Nur so kann die volle Funktionalität gewährleistet werden. Mithilfe von Schmierplatten, die über ein Ölreservoir verfügen, können die Führungseinheiten bis zu zwölf Monate automatisch und gleichmäßig geschmiert werden.
Zudem sollte darauf geachtet werden, dass die Führung nicht verunreinigt wird. Mit Zusatzbauteilen wie Vitonabstreifern, Blechabstreifern oder Querabstreifern lassen sich die Wägen nach Bedarf optimal gegen ungewollte Umwelteinflüsse wie Schmutz und Feuchtigkeit schützen. Und auch Abdeckstopfen oder Abdeckbänder sorgen für Schutz vor Verunreinigung und Ablagerungen.
Im Gegensatz zu Profilschienenführungen laufen die Lager hier auf zylindrischen Linearwellen. Die Laufbuchsen können entweder als Lineargleitlager oder als Linearkugellager ausgeführt sein. Bis zu einer Länge von 6.000 mm werden die Linearwellen im Standard hergestellt. Auf Wunsch bestellbar sind aber auch spezielle Wellenlängen, die länger als 6.000 mm sind.
Um die Lager besonders einfach in die Umgebungskonstruktion einbinden zu können, bieten sich Lineargleitlagereinheiten oder Linearkugellagereinheiten an. Diese Einheiten sind besonders anwenderfreundlich – sie bestehen aus der einbaufertigen Kombination aus vormontierter Lagerbuchse im steifen Gehäuse. Zusätzliche Gewinde- und Senkbohrungen am Gehäuse dienen zur einfachen Montage der notwendigen Anbauteile.
Bei Handlingsystemen, die oft sehr lange Verschiebewege haben, kommen meist Laufrollenführungen zum Einsatz. Das System einer Laufrollenführung besteht aus Tragschiene und Laufrollen. Letztere sind in der Regel zweireihige Schrägkugellager mit gotischer Laufrille. Gemeinsam mit der runden Lauffläche der Schiene ergibt sich so ein Zwei-Punkt-Kontakt zur Laufbahn. Auf Wunsch sind die Laufrollen auch in abgedichteter Version erhältlich. Zur Wahl stehen dabei berührungslose Spaltdichtungen sowie – bei besonders hohen Anforderungen an die Dichtwirkung – schleifende Dichtungen.
Schienen in Vollprofil bzw. Hohlprofil gehören ebenso zum Standard wie flache Ausführungen oder solche mit Nuten für Zahnriemen und Zahnstangenmontage. Zur flexiblen Gestaltung der Laufbahn gibt es außerdem Bogenelemente.
Trapezgewindespindeln und Trapezgewindemuttern kommen überall dort zum Einsatz, wo rotierende Bewegungen in lineare umgesetzt werden sollen. Trapezgewindetriebe sind daher neben Ketten- oder Riementrieben ein beliebtes Antriebselement in der Lineartechnik. Die Gewindespindeln sind linksgängig oder rechtsgängig und je nach Anwendung aus Stahl oder Edelstahl gefertigt. Die Gewindemuttern werden aus Bronze oder Stahl hergestellt und sind in runden Ausführungen oder mit Außen-Sechskant verfügbar. Zur einfachen Montage bieten sich Gewindemuttern mit Flansch an.
Das breite Haberkorn Sortiment an qualitativ hochwertigen Profilschienenführungen und Linearwellen garantiert wirtschaftliche, schnelle und flexible Lösungen. Im hauseigenen Lineartechnikcenter werden Rollenschienenführungen und Kugelschienenführungen schnell und individuell konfektioniert.
gängige Profilschienen lagernd
sichere Prozesse und hohe Genauigkeit durch erfahrene Mitarbeiter
kurze Lieferzeiten für geschnittene Schienen
auch geringe Losgrößen fertigbar
Für maßgefertigte Lösungen können Sie sich gerne direkt an uns wenden, indem Sie uns Ihre Anfrage oder Zeichnung zukommen lassen. Nachdem wir Ihren Entwurf auf Machbarkeit geprüft haben, lassen wir Ihnen ein Angebot zukommen.
Gerne ergänzen wir Ihre Profilschienenführungen mit einem integrierten Wegmesssystem. Damit fährt Ihre Maschine exakte Wege unter Einhaltung der engsten Toleranzen – ein funktionssicheres und einfaches System.
Präzision ist in der Lineartechnik das Um und Auf. Und Genauigkeit ist es auch, was Positionierachsen in der Verpackungs- und Automatisierungsindustrie bei hoher Dynamik benötigen. Zu jeder Zeit zu wissen, wo auf der Schiene sich der Wagen aktuell befindet, ist daher unerlässlich. Mit integrierten Messsystemen von unserem Partner Schneeberger liegt die kompakte Lösung für ebendiese Herausforderung auf der Hand: Schneeberger bietet mit analogen oder digitalen Messmethoden die optimale Lösung für absolute oder schrittweise Messungen in Lineartechnik-Anwendungen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!