Menu
Schlauchschutz Pyrojacket

Schlauchschutz, Staubkappen

Schlauchschutz bewahrt vor äußeren Schäden durch Abrieb, Hitze oder Korrosion und verlängert die Lebensdauer von Schläuchen.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Schlauchschutz, Staubkappen.

Stahlspirale, rund | Scheuerschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Stahlspirale, rund

Scheuerschutzschläuche

Scheuerschutz für Schläuche.

Feuerschutzschlauch PJA, Aerostyle Pyrojacket® | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Feuerschutzschlauch PJA, Aerostyle Pyrojacket®

Insulflex | Hitzeschutzschläuche

Hitzeschutzschlauch mit im Vergleich zu PJ dickerem und dichterem Glasfasergeflecht, flüssigkeitsresistent, auch bei Kohlenwasserstoff. Das Schutzmaterial Pyrojacket® weist Stahl-, Aluminium- oder Glasschmelze sowie Flüssigmetallspritzer ab und verhindert die Hitzeaufnahme. Bei F...

Kunststoffwendel FLEXSPIRAL | Scheuerschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffwendel FLEXSPIRAL

Scheuerschutzschläuche

Schlauchschutz zur Vermeidung von Beschädigungen an Hydraulik-, Kabel- und Schlauchleitungen durch Scheuerbeanspruchung.

Geflechthülle SILIGAINE® GTE 1 | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Geflechthülle SILIGAINE® GTE 1

Hitzeschutzschläuche

Flammschutz zur Verdrahtung von Heizelementen, Umhüllung von Kabelbäumen und Schläuchen, welche Hochtemperaturen und mechanischen Belastungen ausgesetzt sind.

Top-Marken in Schlauchschutz, Staubkappen
Alle Marken
Einfach meisterhaft - Hydrauliksysteme und -komponenten
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Schutz von Hydraulikkomponenten: Notwendigkeit und effektive Lösungen

Der effektive Schutz von Hydraulikschläuchen und -armaturen ist unerlässlich für die Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit von Hydrauliksystemen, wobei verschiedene Schutzlösungen je nach den spezifischen Anforderungen zum Einsatz kommen.

Auf einen Blick
    Schlauchschutz und Staubkappen
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Schlauchschutz und Staubkappen.

    Notwendigkeit und Typen von Schlauchschutz

    Schlauchschutz für Hydraulikschläuche ist eine entscheidende Komponente in hydraulischen Systemen und dient dazu, die Langlebigkeit und Sicherheit dieser Systeme zu gewährleisten. Ziel ist der Schutz der Schläuche vor äußeren Schäden, die durch extreme Witterungsbedingungen, Korrosion, Abrieb und andere physische Einflüsse verursacht werden können.

    Hydraulikschläuche sind oft extremen Bedingungen wie hohen Temperaturen oder Drücken und rauen Betriebsumgebungen ausgesetzt, die ihre Struktur und Funktion beeinträchtigen können. Deshalb ist ein adäquater Schutz von grundlegender Bedeutung.

    Es gibt verschiedene Arten von Schlauchschutz, etwa Spiralschutz und Textilhüllen. Diese können aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Metall, Glasfaser- oder Textilgeflecht gefertigt sein und sind in der Regel so konzipiert, dass sie leicht zu installieren und zu entfernen sind.


    Eigenschaften und Anwendungen verschiedener Schlauchschutzarten

    Der Spiralschutz ist eine gängige Art des Schlauchschutzes, die aus Hartplastik oder einem metallischen Material besteht und in Spiralform um den Schlauch gewickelt ist. Dies bietet einen robusten Schutz gegen Abrieb und Stöße.

    Textilhüllen bieten einen leichten und flexiblen Schutz und können helfen, Hydraulikschläuche vor Hitze, Abrieb und UV-Strahlung zu schützen. Sie sind oft leicht anzubringen und bieten eine kostengünstige Lösung.


    Staubkappen: Unverzichtbarer Schutz für Ihre Systeme

    Staubkappen spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Sauberkeit und Langlebigkeit der Schlauchgarnitur und somit der gesamten Hydraulikanlage.

    In hydraulischen Systemen ist die Kontamination durch Staub, Schmutz und andere Fremdpartikel eine der Hauptursachen für Verschleiß und Ausfälle. Diese Partikel können in die Hydraulikflüssigkeit gelangen und zur Abnutzung der Komponenten führen, was Leistungseinbußen und schließlich den Ausfall des Systems zur Folge hat. Staubkappen bieten einen wirksamen Schutz gegen diese Kontamination.

    Staubkappen, auch als Schutzkappen bekannt, sind speziell entwickelt, um die offenen Enden von Hydraulikarmaturen abzudecken und sie vor Umwelteinflüssen zu schützen. Sie sind in der Regel aus robusten Materialien wie Gummi oder Kunststoff gefertigt, um eine zuverlässige Barriere gegen Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und andere schädliche Substanzen zu bieten.

    Die Anwendung von Staubkappen ist relativ unkompliziert, sie werden einfach auf das offene Ende der Hydraulikarmatur aufgesetzt. Bei Bedarf können sie leicht entfernt und wieder angebracht werden.

    Es ist wichtig zu beachten, dass Staubkappen zwar einen wirksamen Schutz gegen Kontamination bieten, aber nicht als permanenter oder langfristiger Schutz gegen extreme Umweltbedingungen gedacht sind.