Schlauchbefestigungen, Rohrbefestigungen
Hydraulikschläuche leiten Hochdruckflüssigkeiten zur Antriebssteuerung, wobei für die korrekte Installation und Funktion Schlauch- und Rohrbefestigungen essentiell sind.
Hydraulikschläuche leiten Hochdruckflüssigkeiten zur Antriebssteuerung, wobei für die korrekte Installation und Funktion Schlauch- und Rohrbefestigungen essentiell sind.
Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Schlauchbefestigungen, Rohrbefestigungen.
Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen
Klemmbacken, bestehend aus zwei Hälften, gerändelte Innenfläche. Empfohlen zur sicheren Befestigung von zwei Rohren.
Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen
Grundplatte für Rohrschellen.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterHydraulikschläuche spielen eine entscheidende Rolle in zahlreichen Branchen wie der Landwirtschaft, im Fahrzeug- und Maschinenbau oder für Baumaschinen: Sie dienen zur Übertragung von Hochdruckflüssigkeiten, um mechanische Teile anzutreiben. Eine ebenso wichtige, aber oft übersehene Komponente sind die Schlauch- und Rohrbefestigungen, die für die ordnungsgemäße Installation und Funktion dieser Hydrauliksysteme erforderlich sind.
Rohrbefestigungen dienen dazu, die Hydraulikschläuche und Hydraulikrohre an der Maschine bzw. Anlage zu befestigen. Natürlich können sie aber auch für andere Schläuche und Rohre verwendet werden. Sie stellen sicher, dass die Schläuche an der richtigen Stelle bleiben und nicht durch Vibrationen oder Bewegungen beschädigt werden.
Es gibt eine Reihe von verschiedenen Rohrbefestigungen, darunter Schellen, Halterungen, Clips und Klemmen. Diese sind in diversen Formen und Größen erhältlich, passend für eine Vielzahl von Rohrdurchmessern und -materialien.
Schellen und Halterungen können aus verschiedenen Materialien hergestellt sein, einschließlich Metall und Kunststoff. Sie müssen stark genug sein, um die Last des Schlauches oder Rohres zu tragen, und robust genug, um den Betriebsbedingungen standzuhalten, etwa Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und mechanischen Belastungen.
Im Haberkorn Online-Shop erhalten Sie qualitativ hochwertige Schellen von STAUFF. Diese haben seit über 50 Jahren in vielen Branchen und Anwendungen den Status als universelle Standardlösung zur Befestigung von Elementen wie Rohren, Schläuchen und Kabeln, und zwar bis zu einem Außendurchmesser von 1.016 mm bzw. 40 inch. Diese Schellen zeichnen sich durch ihre vibrations- und schalldämpfenden Merkmale aus, was sie zu einem wesentlichen Bestandteil im vorbeugenden Umwelt- und Arbeitsschutz macht.
Die STAUFF-Schellenkörper werden gemäß internationalem Standard, einschließlich BS 6853, EN 45545-2 und UL 94, aus flammhemmenden Materialien hergestellt. Abseits der Standardprodukte bieten wir auch maßgeschneiderte Lösungen von STAUFF an, sei es nach Kundenspezifikationen oder basierend auf eigenen Innovationen.
Viele Produktreihen von STAUFF sind von renommierten Organisationen zertifiziert und zugelassen, darunter das American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, das Department of the Navy in New York oder Germanischer Lloyd.
Im Hinblick auf die Veredelung der Produkte setzt STAUFF konsequent auf eine Zink/Nickel-Oberfläche, die für einen robusten Korrosionsschutz bekannt ist und die derzeitigen Marktstandards übertrifft.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!