Schalungstechnik
Mit der richtigen Schalungstechnik gelingt vieles leichter. Haberkorn bietet Top-Lösungen – auch für Sichtbeton und ökologisches Bauen.
Mit der richtigen Schalungstechnik gelingt vieles leichter. Haberkorn bietet Top-Lösungen – auch für Sichtbeton und ökologisches Bauen.
Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Schalungstechnik.
Mastertec | Wanddurchführungen, Hauseinführungen
Dichtungseinsatz für Futterrohre und Kernbohrungen mit Zwiebeltechnik für mehrere Einbaumöglichkeiten mit nur 3 Abmessungen.
Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
Arbeitszeit sparender, großflächig abstützender Kunststoff-Abstandhalter für alle Anwendungen, bei denen die Bewehrung gegen weichen Untergrund, wie z. B. Isolierplatten, zu distanzieren ist. Dazu wird die Drunterleiste mit der flachen Seite auf die Isolierung gelegt. Die große A...
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterHaberkorn bietet ein breit gefächertes Sortiment an Schalungstechnik an, vom Abstandhalter bis zu Schalrohren. Beim Schalen wird bereits entschieden, wie das Ergebnis später aussieht. Hier kann man vor allem im Bereich Sichtbeton große Fehler machen, wenn man die falsche Schalungstechnik verwendet. Auch im Bereich Ökologie sind mittlerweile die Ansprüche von Bauträgern, aber auch von Förderstellen stetig gewachsen. Mit den PVC-freien Produkten von Haberkorn ist das kein Problem. Schlussendlich spielt natürlich auch die Lagerverfügbarkeit eine große Rolle: Hier punkten unsere Produkte der Haberkorn Exklusivmarke H-Plus: Höchste Qualität und ab Lager lieferbar, das ist hier die Devise.
Der Trend zu mehr Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein beim Bauen und Wohnen nimmt weiterhin stark zu. Eine zentrale Bedeutung beim Bauen gewinnt dabei die Auswahl der Baustoffe nach ökologischen Kriterien. Immer mehr Ausschreibungen forcieren daher PVC-freie Schalungstechnik-Produkte am Bau.
Unabhängig von Vorschriften steigt die Nachfrage nach PVC-freier Schalungstechnik stetig an. Wir bieten Ihnen ein umfassendes Sortiment von PVC-freier Schalungstechnik:
Abgesehen von diesem breiten PVC-freien Sortiment unterstützt Haberkorn Sie auch mit langjährigem Know-how. Gerne beraten wir Sie über PVC-freie Alternativen.
Bei der Schalungstechnik ist neben der Top-Qualität auch der Preis wichtig. Schließlich braucht man davon auf jeder Baustelle eine Menge, und da summieren sich dann Preisunterschiede.
Wenn Sie das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis für Faserbeton suchen, hat Haberkorn die Lösung dafür. Unsere Eigenmarke H-Plus bietet ein kompaktes Sortiment an Schlangen, Knochen und Dreikantprofilen. Das H-Plus Leistungsversprechen: Top-Qualität plus optimales Preis-Leistungs-Verhältnis plus höchste Verfügbarkeit kann nur ein Plus ergeben. Nämlich ein H-Plus.
Was bei der Schalungstechnik von unserer Exklusivmarke noch dazukommt: Alle Faserbetonprodukte sind natürlich PVC-frei – für ein ökologisches und nachhaltiges Bauen. Am besten gleich hier zum Sortiment gelangen und bestellen.
Wer mit Sichtbeton baut, weiß: Hier sind alle Ungenauigkeiten in der Schalung zu sehen. Wir bieten speziell für Sichtbetonschalungen ein Sortiment von Distanzhaltern und Konen , die einen perfekten Abschluss gewährleisten. Optimal geeignet sind hier die Spannstellen Oktagon-Plus und Oktagon-Plus mit Dichtscheibe.
Das sehr aufwendige und ungenaue Abschneiden von Abstandrohren entfällt, da Oktagon-Plus immer in einem Stück mit der exakt gleichen Länge geliefert wird – in Standardlängen von 150 mm Wandstärke bis zu 500 mm.
Die Vorsatzkonen sind fix aufgespritzt und brechen erst beim Spannen der Schalung an der dafür vorgesehenen Sollbruchstelle. Dies gewährleistet den immer sauberen Abschluss.
Nach dem Entfernen der Schalung kann man die Vorsatzkonen einfach herausziehen. Es verbleibt ein scharfkantiges Spannstellenprofil, das mit verschiedenen Stopfen aus Kunststoff, Edelstahl oder Beton verschließbar ist. Damit ragt nichts über die Betonoberfläche, es gibt keine optischen Beeinträchtigungen und auch keinen Mehraufwand beim Verputzen oder Streichen.
Sonderanfertigungen für optisch anspruchsvolle Sichtbetonflächen: Oktagon-Plus mit einer bereits aufgeklebten Dichtscheibe. Diese verhindert das Austreten von Feinmörtel bei geringen Ungenauigkeiten oder bei leichter Schrägstellung der Schalung.
Sonderanfertigungen für zusätzliche Dichtheit um dieSchalungsspannstelle: Oktagon-Plus mit zusätzlichem Quellband (Abdichtungsband). Falls es zu keiner ordentlichen Verdichtung des Betons im Bereich der Spannstelle kommt, dient das Abdichtungsband als zusätzliche Sicherheit für die Dichtheit um die Spannstelle herum.
Alle Oktagon-Plus-Teile inkl. der Konen und Stopfen sind PVC-frei.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!