Produkte von A. Haberkorn
Weltweit innovative und zuverlässige Produkte für die optimale Arbeitssicherheit – made in Austria
Weltweit innovative und zuverlässige Produkte für die optimale Arbeitssicherheit – made in Austria
A. Haberkorn | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
Verbindungsmittel zur Verbindung der Halteöse oder Auffangöse am Halte- und Auffanggurt mit dem Anschlagpunkt.
A. Haberkorn | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
Einfaches Verbindungsmittel aus Stretch-Material mit integriertem Bandfalldämpfer.
A. Haberkorn | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
Robustes und durchtrennungssicheres Halteseil mit Längeneinstellung zur Verwendung bei Arbeitsplatzpositionierung.
A. Haberkorn | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
Längenverstellbares Verbindungsmittel, einsetzbar zur Arbeitsplatzpositionierung und für Rückhaltesysteme.
A. Haberkorn | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
Zwei Verbindungsmittel aus Kernmantelseil und integriertem Bandfalldämpfer zu einem Y-System (Klettersteig-Prinzip) zusammengeführt. Durch wechselseitiges Einhängen der Verbindungsmittel ist eine permanente Sicherung gewährleistet.
A. Haberkorn | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
Zwei Verbindungsmittel aus Schlauchband mit Stretch-Konstruktion und integriertem Bandfalldämpfer zu einem Y-System (Klettersteig-Prinzip) zusammengeführt. Durch wechselseitiges Einhängen der Verbindungsmittel ist eine permanente Sicherung gewährleistet.
A. Haberkorn | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
Falldämpfer zur Reduzierung auftretender Kräfte bei einem Sturz (durch Verlängerung) auf eine zulässige Belastung von weniger als 6 kN.
Mitlaufendes Auffanggerät zur einfachen und schnellen Anbringung an einem Sicherheitsseil. Läuft automatisch an vertikalen Führungen mit, ohne manuelles Eingreifen. Bei plötzlicher Beschleunigung oder Fangstoß (Sturz) blockiert der Seilgleiter, um den Absturz aufzufangen.
Aufklappbares, mitlaufendes Auffanggerät, begleitet den Benutzer während der Auf- oder Abwärtsbewegung und blockiert automatisch bei einem Absturz. Durch den Verstellmechanismus am Gerät kann es von „mitlaufend“ auf „ständig klemmend“ verstellt werden, dadurch gleitet das Gerät n...
A. Haberkorn | Feuerwehrausrüstung
Robuster, schwer entflammbarer Feuerwehrgurt mit Seil, Twistlock-Karabiner und Doppeldornschnalle.
A. Haberkorn | Feuerwehrausrüstung
Feuerwehrgurt mit Rohrhaken-Karabiner nach EN 362/A aus CRV-Stahl, der die Fixierung des Feuerwehrmannes auf der Leiter gewährleistet.
A. Haberkorn | Feuerwehrausrüstung
Leine zur Sicherung des Rückwegs, Eigensicherung und Selbstrettung der Feuerwehr in Notfällen.
Technische Textilien sind seit über 100 Jahren die Leidenschaft und die Kernkompetenz von A.HABERKORN. Das Unternehmen hat seit jeher den höchsten Anspruch an seine Produkte, deren hervorragende Qualität von Kunden weltweit geschätzt wird. Um dies zu erreichen, hat A.HABERKORN einen Teil der Maschinen selbst entwickelt und patentiert. So kann sich das Familienunternehmen wesentlich von anderen Herstellern abheben. Mit ca. 120 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen am Unternehmensstandort in Freistadt, Oberösterreich, liegt das Hauptaugenmerk auf Innovation „made in Austria“.
Das Unternehmen produziert qualitativ hochwertige Komplettsysteme zur Absturzsicherung und speziell gefertigte Seil- und Bandwaren für technische Einsätze.
Innovation, Qualität, Technik und idealer Tragekomfort haben dabei oberste Priorität. Zum Kernsortiment zählen folgende Produkte:
Höhensicherungsgeräte
Feuerwehrbedarf (Auffanggurte, Schlauchträger, Schläuche etc.)
Zubehör (z. B. Seilsäcke)
Mit Spezialgeweben produziert A.HABERKORN Schläuche und Rundgewebe für die Feuerwehr.
Für die Automobilindustrie werden Rund- und Flachgewebe für Gaslenkungsschläuche hergestellt. Zu den weiteren Sondersortimenten zählt zudem die Entwicklung und Herstellung von Auffangbändern und Airbag-Innenschläuchen.
Jedes Unternehmen hat je nach Einsatzgebiet eigene Anforderungen an Arbeitssicherheits-Produkte. A.HABERKORN kann jeden Kunden mit spezifischen Produkten ausstatten.
Ein top ausgebildetes Team mit umfangreichem Wissen plant, entwickelt und produziert maßgeschneiderte Arbeitssicherheits-Produkte. Die hausinterne Fertigung mit fast 100 patentierten (Web-)Maschinen ist auf diese Sonderanfertigungen spezialisiert.
Die Kunden schätzen dabei vor allem die kurze Wartezeit, denn Muster oder Prototypen sind oft binnen Tagen oder weniger Wochen fertig. So können Klein- wie auch Großaufträge termingerecht produziert und geliefert werden.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – nach diesem Motto hat A.HABERKORN das LiSA-Online-System ins Leben gerufen. LiSA kann als App oder über die Online-Plattform genutzt werden. Mit diesem Programm kann ein Safety-Check für PSA ganz einfach mit dem Smartphone durchgeführt werden. Jedes PSA-Produkt von A.HABERKORN enthält standartmäßig den „LiSA-Chip“. Der Chip kann mit dem Smartphone per QR-Code oder NFC-Technologie ausgelesen werden.
So kann zum Beispiel vor Beginn der Arbeit ein Safety-Check beim eigenen Sicherheitsgurt durchgeführt werden. Dazu scannt die Arbeiterin oder der Arbeiter einfach den Chip und wird sofort über den Safety-Status informiert:
Artikelbezeichnung und Produktionsdatum der PSA
die verbleibende Zeit bis zur nächsten Jahresprüfung
Sicherheitsstatus via Ampelsystem – „rote Ampel“ ab dem Fälligkeitsdatum der aktuellen Jahresprüfung, oder Produkt wurde schon ausgeschieden
Mit der Sicherheitsplattform LiSA hat A.HABERKORN für seine Kunden eine deutliche Erleichterung erschaffen. Es spielt auch keine Rolle, ob der Kunde einen oder tausend PSA-Artikel hat, mit dem LiSA-Online-System kann alles einfach gemanagt werden.
Die Rundumbetreuung sowie die Herstellung der Produkte kommen bei A.HABERKORN direkt aus einer Hand:
Rohgewebe
Erstellung des Prototyps
individuelle Beratung
Produktbeschreibungen
Zertifizierungen
Herstellung
Qualitätsprüfung
Mitarbeiterschulungen für PSA
Safety-Checks
Seit 1995 besitzt A.HABERKORN ein internes Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001. Das Unternehmen verfügt über moderne Prüfanlagen, Testgeräte (Flammen, Zug, Druck etc.) sowie Fallprüfstände und garantiert mit qualifizierten Mitarbeitenden höchste Qualität – auch als Zulieferer der Automobilindustrie.
A.HABERKORN ist zudem nach ISO 14001 zertifiziert, die Produkte werden unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt. Das Unternehmen achtet dabei auf eine umweltschonende Produktion.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!