Das Verbindungsmittel oder der Falldämpfer dient als Verbindung zwischen dem Anschlagpunkt und der Auffangöse des Klettergurtes. In vielen Bereichen der Produktion und Konstruktion kommen diese Produkte beim Arbeiten in der Höhe zum Einsatz und sorgen für Sicherheit. Dabei ist immer darauf zu achten, dass unter dem Anwender ausreichend Sturzraum vorhanden ist. Entdecken Sie hier eine große Auswahl an Verbindungsmitteln und Bandfalldämpfern für Ihren Einsatzzweck. Mehr in unserem Ratgeber
Miller® by Honeywell | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
Elastisches Verbindungsmittel mit Teflon®-Beschichtung, Stretcheffekt und zusätzlichem Bandfalldämpfer.
Miller® by Honeywell | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
Elastisches Manyard® mit Teflon®-Beschichtung und integriertem Falldämpfer. Das dehnbare Verbindungsmittel reduziert die Gefahr des Stolperns und Hängenbleibens.
Miller® by Honeywell | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
Dehnbares Verbindungsmittel mit Teflon®-Beschichtung, integriertem Falldämpfer und einem Absturzindikator als sichtbares Zeichen, dass das Verbindungsmittel durch einen Absturz beansprucht wurde und nicht mehr benutzt werden darf.
A.Haberkorn | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
Zur Verbindung der Halte- oder Auffangösen (am Halte- oder Auffanggurt) mit dem Anschlagpunkt.
A.Haberkorn | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
Gurtband zur Verbindung der Halte- oder Auffangösen am Halte- oder Auffanggurt mit dem Anschlagpunkt.
A.Haberkorn | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
Verbindungsmittel zur Verbindung der Halteöse oder Auffangöse am Halte- und Auffanggurt mit dem Anschlagpunkt.
A.Haberkorn | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
Einfaches Verbindungsmittel aus Stretch-Material mit integriertem Bandfalldämpfer.
PETZL® | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
Längenverstellbares Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung in Verbindung mit Halteösen. Durch die Klemmnocken des GRILLON kann die Länge stufenlos eingestellt werden.
A.Haberkorn | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
Längenverstellbares Verbindungsmittel für problemloses Arbeiten durch Einhand-Bedienung.
A.Haberkorn | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
Robustes und durchtrennungssicheres Verbindungsmittel mit Längeneinstellung zur Verwendung bei Arbeitsplatzpositionierung.
Miller® by Honeywell | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
Dehnbares Verbindungsmittel mit Teflon®-Beschichtung, Gerüsthaken, integriertem Falldämpfer und einem Absturzindikator als sichtbares Zeichen, dass das Verbindungsmittel durch einen Absturz beansprucht wurde und nicht mehr benutzt werden darf.
Miller® by Honeywell | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
Dehnbares Verbindungsmittel mit Teflon®-Beschichtung, Automatikkarabiner, integriertem Falldämpfer und einem Absturzindikator als sichtbares Zeichen, dass das Verbindungsmittel durch einen Absturz beansprucht wurde und nicht mehr benutzt werden darf.
A.Haberkorn | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
Längenverstellbares Verbindungsmittel einsetzbar zur Arbeitsplatzpositionierung und für Rückhaltesysteme.
A.Haberkorn | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
Bandfalldämpfer mit zwei Kernmantelseil-Verbindungsmitteln zu einem Y-System (Klettersteig-Prinzip) zusammengeführt.
A.Haberkorn | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
Robustes Y-Verbindungsmittel als optimale Absturzsicherung für Arbeiten in Hochregalen, auf Kränen, in Stahlkonstruktionen und auf Masten. Durch wechselseitiges Einhängen der Verbindungsmittel ist eine permanente Sicherung gewährleistet.
PETZL® | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
Zwei Verbindungsmittel in europäischer Ausführung im Y-System mit integriertem Falldämpfer zum Sichern und Passieren von Zwischensicherungen.
A.Haberkorn | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
Zwei Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer zu einem Y-System (Klettersteig-Prinzip) zusammengeführt.
PETZL® | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
Bandfalldämpfer zum Verbinden des mitlaufenden Auffanggeräts ASAP mit einem Auffanggurt. Der beim Sturz entstehende Fangstoß wird durch das Aufreißen der Spezialvernähung absorbiert.
PETZL® | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
Bandfalldämpfer zum Verbinden des mitlaufenden Auffanggeräts ASAP oder ASAP LOCK mit einem Auffanggurt. Der beim Sturz entstehende Fangstoß wird durch das Aufreißen des Gurtbands absorbiert.
PETZL® | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
Bandfalldämpfer ausschließlich zur Kombination mit dem mitlaufenden Auffanggeräts ASAP oder ASAP Lock. Der beim Sturz entstehende Fangstoß wird durch das Aufreißen das Gurtbands reduziert.
Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
Das Verbindungsmittel stellt eine Verbindung zwischen dem Auffanggurt am Körper und dem jeweiligen Anschlagpunkt her. Hierbei kann es sich entweder um ein flexibles Seil bzw. Gurtband oder ein Höhensicherungsgerät handeln.
Der Falldämpfer muss so auslösen, dass die maximale Kraft, die beim Sturz auf die Person einwirkt, unter 6 kN bleibt. Bei Bandfalldämpfern erfolgt das durch Aufreißen und Verlängern des Bandfalldämpfers.
Abseilgeräte können üblicherweise sowohl von Links- als auch von Rechtshändern verwendet werden.
Die Verwendungsdauer von Bandfalldämpfern liegt bei den meisten Herstellern bei maximal 10 Jahren. Je nach Intensität des Gebrauchs und der Pflege ist die tatsächliche Verwendungsdauer jedoch kürzer. Durch die gesetzlich vorgeschriebene periodische Überprüfung der Bandfalldämpfer durch eine sachkundige Person wird die Einsatztauglichkeit regelmäßig neu bewertet und schriftlich dokumentiert.
Verbindungsmittel, bewegliche Führungen sowie einziehbare Verbindungsmittel von Höhensicherungsgeräten dürfen nicht ungeschützt über scharfe Kanten geführt werden.
Verbindungsmittel dürfen nicht durch Verknoten befestigt, gekürzt oder verlängert werden. Verbindungsmittel mit Falldämpfern müssen so angeschlagen werden, dass die Funktion der Falldämpfer nicht beeinträchtigt wird.