Zangen, Messer von Turnus, Martor
Qualitativ hochwertige Zangen und Messer für höchste Sicherheit
Qualitativ hochwertige Zangen und Messer für höchste Sicherheit
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Cutter für Rechts- und Linkshänder mit Taschenclip. Der rote Schieber rastet auf der Rückseite ein.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Vielfältig einsetzbares Folien- und Papiermesser mit verdeckt liegender Klinge und integrierter Kunststofffeder für höchste Arbeitssicherheit.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Schlankes, vielfältig einsetzbares Folien- und Papiermesser mit einer geringen Wandstärke und verdeckt liegender Klinge für höchste Arbeitssicherheit. Durch seine kompakte Form auch bei kleinsten Spalten und Zwischenräumen geeignet.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Schlankes, vielfältig einsetzbares, metalldedektierbares Folien- und Papiermesser mit einer geringen Wandstärke und verdeckt liegender Klinge für höchste Arbeitssicherheit.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
TÜV-geprüftes, robustes Sicherheitsmesser für Rechts- und Linkshänder. Ergonomisch geformter Zangengriff mit vollautomatischem Klingenrückzug für einen sehr hohen Anwenderschutz.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser für Rechts- und Linkshänder. Ergonomischer Zangengriff mit vollautomatischem Klingenrückzug für einen sehr hohen Anwenderschutz.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Handliches Sicherheitsmesser mit Schieber auf beiden Seiten und automatischem Klingenrückzug.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Handliches Schneidwerkzeug mit automatischem Klingenrückzug und metalldetektierbaren Kunststoffteilen, Griff ohne Lack dadurch besonders geeignet für die Lebensmittel- oder Arzneimittelindustrie.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser für Rechts- und Linkshänder, mit vollautomatischem Klingenrückzug und praktischem 3-Seiten-Schieber.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Robustes Sicherheitsmesser auch für härteste Einsätze, mit einem vollautomatischen Klingenrückzug für einen sehr hohen Anwenderschutz.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Premium-Zangengriffmesser auch für härteste Einsätze, mit einem vollautomatischen Klingenrückzug für sehr hohen Anwenderschutz.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Leichtes und kompaktes Messer aus metalldetektierbarem Kunststoff und unlackiertem Aluminium für Arbeitsplätze mit strengen hygienischen Bestimmungen.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Leichtes und kompaktes Einweg-Messer aus metalldetektierbarem Kunststoff und einer nicht wechselbaren rostfreien Klinge.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Leichtes und kompaktes Einweg-Messer aus Kunststoff und einer nicht wechselbaren rostfreien Klinge.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Die stabile Konstruktion ist prädestiniert für hohe Schnittfrequenzen und eine lange Lebensdauer.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Zwei verschiedene Klingen zum Schneiden der Silikonkartusche und Anschneiden und Anritzen des Gewindes.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Schneidwerkzeug in Ringform aus metalldetektierbarem Kunststoff zum häufigen Schneiden von Verpackungen wie Schnüre, Garne und Folien.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser mit 2-in-1-Klingenkopf und verdeckt liegender Klinge zum optimalen Schutz von Anwender und Ware.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Höchste Sicherheit für Mensch und Ware dank verdeckt liegender Klinge.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser mit vielfältig nutzbarem Klingenkopf und verdeckt liegender Klinge zum optimalen Schutz von Anwender und Ware.
Die passende Zange zu finden, ist nicht immer ganz einfach. Sie unterscheiden sich in vielen Merkmalen wie beispielsweise Backen oder Gelenke. Es ist wichtig, erstmal einen Überblick zu bekommen. Messer können Verletzungen und dadurch diverse Folgeschäden verursachen. Es ist von großer Wichtigkeit, qualitativ hochwertige Sicherheitsmesser zu benutzen!
Die Backen einer Zange können sowohl für das Greifen als auch fürs Schneiden gemacht sein; es gibt zudem Kombizangen, mit denen beides möglich ist. Greifende Zangen gibt es standardmäßig als Flachzangen, Flachrundzangen und Rundzangen. Für spezielle Anwendungen werden auch Sonderformen verwendet. Die Greiffläche ist dabei meist glatt, gezahnt oder kreuzgezahnt.
Schneidende Zangen unterscheidet man anhand der Schneideplatzierung.
Vornschneider, Monierzangen und Kneifzangen werden eingesetzt, wenn beispielweise ein Draht vorne geschnitten werden muss oder wenn bündig auf eine Fläche geschnitten wird. Für die genannten Anwendungen sind solche Zangen optimal, weil dadurch keine Griffe im Weg sind.
Zu den Seitenschneidern zählen beispielsweise Radiozangen, Storchschnabelzangen und Kombizangen. Das ist die gängigste Form und in unterschiedlichen Längen für verschiedene Materialien erhältlich.
Bei Mittenschneidern wird die benötigte Handkraft durch den günstigen Keilwinkel und die Schneidestabilität reduziert. Zu Mittenschneidern gehören zum Beispiel Bolzenschneider.
Auch die Schneiden variieren von Anwendung zu Anwendung.
Der Beißschnitt mit Außenfase ist die häufigste Form. Die angeschrägte Form der Schneiden sorgt für eine geringe Belastung der Klinge.
Beißschnitte ohne Außenfase sind ausschließlich für empfindliche Materialien wie Kupfer oder Kunststoff geeignet. Damit können bündige Schnitte erzielt werden.
Der Messer- oder Ambossschnitt ist für Schnüre und Seile geeignet. Werden damit Drähte geschnitten, vergrößert sich die benötigte Handkraft.
Die geringsten Schneidkräfte verursacht der Scherschnitt. Er wird für Blechscheren, Kabel- und Drahtseilscheren und für Universalscheren genutzt.
Das Gelenk einer Zange ist wichtig, da es die Hebelwirkung der einwirkenden Kräfte der Griffe auf die Schneiden oder Greifbacken überträgt.
Aufgelegte Gelenke werden bei Monierzangen, Kneifzangen und Kraft-Seitenschneidern verwendet. Hierbei liegen die beiden Zangenhälften ohne Ausarbeitung aufeinander und sind besonders robust.
Bei eingelegten Gelenken können die Zangenschenkel ineinandergelegt werden, da beide Zangenhälften jeweils zur Hälfte ausgenommen sind.
Durchstreckte Gelenke bei Zangen gelten als außerordentlich hoch belastbar. Hierbei ist ein Schenkel geschlitzt und der andere wird hindurchgeschoben. Die Schenkel werden durch die beidseitig gelagerten Gelenkbolzen sicher geführt.
Mit Gleitgelenken kann die Maulöffnung sowohl vergrößert als auch verkleinert werden. So können die Greifbacken an die Größe des Werkstückes angepasst werden. Um die Zange anzupassen, müssen die Zangenschenkel verschoben werden. Dies kann entweder mit der Verstellung eines federbelasteten Bolzens gemacht werden oder Zangenschenkel werden bei weiter Öffnung durch einen Rastmechanismus entriegelt. Gleitgelenke werden meist bei Wasserpumpenzangen oder Zangenschlüsseln verwendet.
Es gibt unzählige Zangen von vielen verschiedenen Herstellern, doch die richtige zu finden ist nicht immer ganz einfach. Es gibt einige Faktoren, die für eine qualitativ hochwertige Zange sprechen.
Wenn die Zange geöffnet und geschlossen wird, kann man einen ersten Eindruck über die Qualität der Zange bekommen. Das Gelenk sollte reibungs- und spielfrei laufen. Die Schenkel der Zange sollten sich einfach öffnen lassen, jedoch nicht gleich auseinanderfallen. Nur hochanspruchsvolle Ingenieurleistung, modernste Technologien und Verfahren und präzise Fertigung führen zu einer langlebigen und leistungsfähigen Zange.
Damit Werkstücke sicher gegriffen werden können, werden spezielle Greifflächen benötigt. Bei sensiblen Oberflächen muss darauf geachtet werden, dass sie nicht beschädigt werden. Die Schneiden werden in Ausrichtung, Schneidwinkel und Oberflächengüte bis auf Hundertstelmillimeter genau gefertigt.
Für eine hohe Langlebigkeit der Zangen sorgen eine exakte Fertigung und die passenden Materialien. Da Schneiden und Greifflächen oft außerordentlich hohen Belastungen ausgesetzt werden, sind sie bei hochwertigen Zangen zugleich induktiv gehärtet.
Gute Zangen erleichtern das Arbeiten. Bei hochwertigen Zangen wird besonders auf die Konstruktion der Gelenke geachtet. Ein hochwirksames Zangengelenk zeichnet die Stellung des Drehpunkts und die Option, enorme Hebelkräfte wirken zu lassen, aus.
Hochwertige Zangen wiegen meist erstaunlich wenig, dies vermindert Ermüdung im alltäglichen Arbeitsleben. Griffformen, die ergonomisch gestaltet sind, passen sich an die Hand an. Sowohl die Schenkelweite als auch die Form und das Material der Griffe passen sich dem Greifverhalten an. Eine Elastizität der Griffe und eine gute Überleitung der Handkraft wirken schonend auf Muskeln und Sehnen.
Schneideunfälle sind am Arbeitsplatz allgegenwärtig. Meist werden sie durch nicht sicheres Schneidwerkzeug verursacht. Auch die Beschädigung von Waren, wenn die Schnitttiefe beispielsweise nicht zur Verpackung passt, kommt häufig vor.
MARTOR hat sich dieser Probleme angenommen und Sicherheitsmesser entwickelt, die optimal auf Mensch und Schneideanlass zugeschnitten sind. „Enjoy Safety made in Solingen“ lautet der MARTOR-Slogan.
Regelmäßig werden dabei neue Produkte und Innovationen auf den Markt gebracht, die maßgeblich zur Arbeitssicherheit und Arbeitseffizienz beitragen. Fortlaufend werden neue Ideen und Verbesserungen entwickelt, etwa ein äußerst einfacher und sicherer Klingenwechsel, bessere Ergonomie und allem voran sicherere Arbeitsmesser. Zahlreiche Auszeichnungen wie den „red dot design Award“, den „pro-K Award“, den „German Design Award“ und den „iF Design Award“ konnte MARTOR mit seinen Messern bereits gewinnen.
Bei Sicherheitsmessern gibt es verschiedene Mechanismen, die eine Verletzung unwahrscheinlicher machen. Hier werden sie am Beispiel MARTOR gezeigt.
Bei einem Messer mit so einer Klinge werden Schnittverletzungen oder Warenbeschädigungen verhindert, indem die Klinge nicht offen zugänglich ist.
Sobald das Messer das Material verlässt, wird die Klinge vollautomatisch in den Griff zurückgezogen, auch wenn der Anwender oder die Anwenderin den Schieber noch betätigt.
Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über das Sicherheitsmesser MARTOR Secupro zu erfahren.
Wenn man schneiden will, muss der Schieber des Messers losgelassen werden. So kann die Klinge wieder in den Griff gezogen werden, nachdem sie das Material verlässt.
Welches Sicherheitsmesser passt am besten zu welcher Schneidanwendung? Wie setze ich es ein, um besonders sicher, effizient und komfortabel zu schneiden?
Nicht immer ist es einfach, das richtige Messer zu finden. Je nach Anwendung und Material kommen unterschiedliche Messer, aber auch Klingen zum Einsatz. Nur so kann neben der Sicherheit auch die Kosteneffizienz gesteigert werden.
Bei komplexeren Fragen stehen die technischen Beraterinnen und Berater von Haberkorn und MARTOR für eine Arbeitsplatzbegehung inklusive Schneidanalyse, die individuelle Produktempfehlung und -implementierung bereit.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!