Schleifen, Trennen, Sägen von Silberschnitt, Müller Schleifmittel
Schleifmitteln dienen der perfekten Vorbereitung für die Weiterbearbeitung und der Erzielung das perfekte Endergebnisses.
Schleifmitteln dienen der perfekten Vorbereitung für die Weiterbearbeitung und der Erzielung das perfekte Endergebnisses.
Müller Schleifmittel | Schleifmittel gebunden
Abziehstein mit zwei unterschiedlichen Körnungen, zum Schärfen von Werkzeuge für Metall- und Holzbearbeitung, Stähle, Messer.
Müller Schleifmittel | Schleifmittel gebunden
Abziehstein mit zwei unterschiedlichen Körnungen für Messer, Stähle und Werkzeug aus Hartmetall.
Müller Schleifmittel | Schleifmittel gebunden
Zum Schärfen von Stechbeitel und Hobeleisen, mit zwei unterschiedlichen Körnungen.
Müller Schleifmittel | Schleifmittel gebunden
Schleifstein mit zwei unterschiedlichen Körnungen für die Bearbeitung von Tischlermessern und allgemeinen Schneidwerkzeugen.
Müller Schleifmittel | Schleifmittel gebunden
Bewährter Naturabziehstein mit gleichmäßiger Struktur für die Feinstbearbeitung von Werkzeugen.
Müller Schleifmittel | Schleifmittel gebunden
Abziehfeile aus Naturstein mit gleichmäßiger Struktur erzeugt besonders feine und gratfreie Schliffe.
Müller Schleifmittel | Schleifmittel gebunden
Abziehfeile mit keramischer Bindung zum Entgraten und Schleifen von Werkzeug aus Stahl.
Müller Schleifmittel | Schleifmittel gebunden
Abziehfeile mit keramischer Bindung zum Entgraten und Schleifen von Werkzeug aus Hartmetall und NE-Metall.
Müller Schleifmittel | Schleifmittel gebunden
Abziehfeile aus Naturstein mit gleichmäßiger Struktur erzeugt besonders feine und gratfreie Schliffe.
Müller Schleifmittel | Schleifmittel gebunden
Abziehfeile mit keramischer Bindung zum Entgraten und Schleifen von Werkzeug aus Stahl.
Müller Schleifmittel | Schleifmittel gebunden
Abziehfeile mit keramischer Bindung zum Entgraten und Schleifen von Werkzeug aus Hartmetall und NE-Metall.
Müller Schleifmittel | Schleifmittel gebunden
Abziehfeile aus Naturstein mit gleichmäßiger Struktur erzeugt besonders feine und gratfreie Schliffe.
Müller Schleifmittel | Schleifmittel gebunden
Abziehfeile mit keramischer Bindung zum Entgraten und Schleifen von Werkzeug aus Stahl.
Müller Schleifmittel | Schleifmittel gebunden
Abziehfeile mit keramischer Bindung zum Entgraten und Schleifen von Werkzeug aus Hartmetall und NE-Metall.
Müller Schleifmittel | Schleifmittel gebunden
Abziehfeile aus Naturstein mit gleichmäßiger Struktur erzeugt besonders feine und gratfreie Schliffe.
Müller Schleifmittel | Schleifmittel gebunden
Abziehfeile mit keramischer Bindung zum Entgraten und Schleifen von Werkzeug aus Stahl.
Müller Schleifmittel | Schleifmittel gebunden
Abziehfeile mit keramischer Bindung zum Entgraten und Schleifen von Werkzeug aus Hartmetall und NE-Metall.
Müller Schleifmittel | Schleifmittel gebunden
Abziehfeile aus Naturstein mit gleichmäßiger Struktur erzeugt besonders feine und gratfreie Schliffe.
Müller Schleifmittel | Schleifmittel gebunden
Abziehfeile mit keramischer Bindung zum Entgraten und Schleifen von Werkzeug aus Stahl.
Müller Schleifmittel | Schleifmittel gebunden
Abziehfeile mit keramischer Bindung zum Entgraten und Schleifen von Werkzeug aus Hartmetall und NE-Metall.
Bei der Bearbeitung von Werkstücken entstehen immer unschöne Grate, Schweißnähte, Kratzspuren, Anlauffarben und vieles mehr. Mit den richtigen Schleifmitteln wie Schruppscheiben, Fächerschleifscheiben, Schleifpapier, Frässtiften, Feilen oder Polierpasten können solche Schönheitsfehler mühelos beseitigt werden. So entstehen am Ende Werkstücke mit glatten Kanten, ohne unerwünschte Rückstände und mit perfekter Oberfläche.
Beim Schleifen handelt es sich genau genommen um ein zerspanendes Verfahren. Beim Schleifvorgang wird durch die kleinen Schleifkörner auf und in den diversen Schleifmitteln etwas von der Oberfläche des Werkstücks abgetragen – je feiner die Schleifkörner, desto glatter und schöner wird am Ende die geschliffene Fläche. Polierschleifmittel bspw. verfügen über mikroskopisch kleine Schleifkörner, die die Oberfläche nur minimal bearbeiten und abtragen und dadurch zu einem extrem sauberen und glatten Ergebnis führen. Durch den Materialabtrag kann mit Schleifmitteln auch geschnitten werden – dafür eignen sich die vielen Varianten von Trennscheiben. So können also mit Schleifmitteln und Polierschleifmitteln scharfe Kanten geglättet, Unebenheiten ausgeglichen, Schweißnähte entfernt, teilweise Materialien geschnitten oder auch absolut perfekte Schliffbilder erzielt werden.
Bei Schleifmitteln auf Unterlage, auch flexible Schleifmittel genannt, wie Schleifbänder, Fächerschleifscheiben oder Fiberscheiben ist das Schleifkorn auf einer Unterlage (Trägermaterial) mit Bindematerial aufgestreut. Je nach Trägermaterial sind die Schleifmittel flexibel bis starr. Zudem kann eine zusätzliche, meist kühlende Schicht darüber aufgebracht sein. Das Bindematerial soll die Schleifkörner so festhalten, dass die Körner, wenn sie abgenutzt sind, abbrechen oder herausbrechen und dadurch neue Schneidkanten freilegen.
Bei gebundenen Schleifmitteln wie Trennscheiben, Schruppscheiben, Schleifbockscheiben oder keramischen Schleifstiften befinden sich die ganzen Schleifkörner in einer Bindung. Schleifkörner und Bindematerial ergeben eine Masse, die in die entsprechende Form gebracht wird – z. B. in Scheibenform bei Trennscheiben oder Topfform bei Schleiftöpfen. Beim Schleifvorgang werden die Schleifkörner freigelegt und bei fortschreitender Abnutzung wird immer wieder neues, scharfes Kornmaterial freigelegt. Je härter das Schleifmittel ist, desto langsamer wird die Scheibe abgenutzt und desto langsamer werden neue Schleifkörner freigelegt.
Der Vollständigkeit halber sollten hier auch noch weitere Varianten von Schleifmitteln angeführt werden – nämlich die Feilen, Raspeln und Bürsten. Bei Feilen befinden sich gehauene oder gefräste Zähne in durchgehenden Linien auf dem Material. Dadurch schaben oder schneiden die Feilen das Material und ein Materialabtrag findet statt. Raspeln haben im Unterschied dazu einzelne Zähne statt Linien, Drahtbürsten schleifen oder schneiden eigentlich nicht. Durch die harten Borsten können aber starke Verunreinigungen leicht entfernt werden.
Das Schleifen übernehmen bei Schleifmitteln wie bereits erwähnt die sogenannten Schleifkörner. Je nach Anwendungsfall eignen sich unterschiedliche Schleifmittel mit verschiedensten Kornarten und Eigenschaften.
Kornart | Härte, Zähigkeit | Aufbau | Eigenschaften, Verschleißverhalten | Anwendungsbeispiele |
---|---|---|---|---|
Siliziumkarbid | Siliziumkarbid ist das härteste und schärfste Mineral, das bei Schleifmitteln auf Unterlage zum Einsatz kommt. Es ist aber wenig zäh. | kristallin | Siliziumkarbid ist scharfkantig, spröde und bruchempfindlich. Der Verschleiß entsteht durch Kornbruch und Kornausbruch. | Schleifmittel mit Schleifkörnern aus Siliziumkarbid eignen sich ideal für Nichteisenmetalle wie Aluminium, Messing, Bronze, Magnesium, Titan etc., sowie Gummi, Glas, Kunststoffe, faseriges Holz, Emaille und sonstige weiche Materialien. |
Korund | Korund ist widerstandsfähig, hart und zäh | kristallin, unregelmäßig | Korund ist ein blockiges Korn, der Verschleiß entsteht durch Kornbruch und Kornausbruch. | Schleifmittel mit Schleifkörnern aus Korund sind vor allem ideal zum Schleifen von Materialien wie Kohlenstoffstählen, legierten Stählen, Hartbronze und Harthölzern. |
Zirkonkorund | Zirkonkorund ist hart und sehr zäh. | kristallin, gleichmäßig | Zirkonkorund ist ein keilförmiges Korn, das über eine beispiellose Selbstschärfungscharakteristik verfügt, und dadurch bei Arbeiten mit hohen Zerspanungsanforderungen eine lange Standzeit gewährleistet. Der Verscheiß entsteht durch kontrolliertes Splittern der Schleifkörner, wodurch aber immer wieder neue scharfe Schneidkanten entstehen. | Schleifmittel mit Schleifkörnern aus Zirkonkorund eignen sich besonders zum Schleifen von Metallen und Holz. |
keramisches Aluminiumoxid / keramischer Korund | keramisches Aluminiumoxid ist hart und sehr zäh. | mikrokristallin | Keramisches Aluminiumoxid ist ein scharfkantiges, spitzes Korn und als Schleifmittel dank der Mikrostruktur langlebig, zäh und dicht. Die kleinen Partikel brechen beim Schleifen und bilden neue Schleifkanten. Dadurch ergibt sich, besonders bei Anwendungen mit mittlerem und hohem Druck, eine höhere Zerspanungsrate als bei anderen Schleifmitteln. | Schleifmittel mit Schleifkörnern aus keramischem Aluminiumoxid werden vor allem zum Schleifen von Schmiedestählen, Kohlenstoffstählen sowie hoch legierten Nickel- und Kobaltstählen eingesetzt. |
Die Körnung gibt an, wie fein ein Schleifmittel ist. Je größer die angegebene Zahl, desto kleiner die Körner und umso feiner das Schleifmittel. Die Körnung gibt also die Anzahl der Maschen auf einem Zoll (25,4 mm) an. Bei Schleifmitteln mit Körnung K24 sind demnach 24 Maschen auf der Fläche von einem Zoll und nur Körner dieser Größe passen durch die Maschen. Bei Schleifmitteln mit Körnung K60 sind entsprechend mehr, aber eben auch kleinere Maschen und damit auch kleinere Körner vorhanden, die ein feineres Schleifergebnis schaffen. Technisch definiert ist die Körnung durch die FEPA, die europäische Vereinigung der Schleifmittelhersteller.
Haie haben mehrere Zahnreihen, die fortlaufend nachwachsen, wodurch der berühmte Knorpelfisch eines der effizientesten Gebisse der Natur besitzt. An die Zahnreihen von Haien erinnern die Keramikpyramiden von 3M™ Cubitron™ II: Absolut gleichförmig und äußerst scharf ermöglichen sie ein neuartiges Schleifmittel mit einzigartigem Biss.
Die präzise geformten, einheitlichen Schleifkörner von 3M™ Cubitron™ II werden durch ein elektrostatisches Verfahren gleichmäßig verteilt und einheitlich ausgerichtet. Sie dringen alle mit gleicher Intensität in die Oberfläche ein. Das Ergebnis sind maximale Abtragsraten, ein perfektes Oberflächenfinish und niedrigere Schleiftemperaturen bzw. ein geringerer Materialverzug.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!