Schiebelehren, auch Schublehren oder Messlehren genannt, gehören aufgrund ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zu den meist benutzten Messwerkzeugen. Hier finden Sie Tiefenmessschieber, Taschenmessschieber, digitale Messschieber und vieles mehr von Top-Herstellern wie Mitutoyo oder Forum. Mehr in unserem Ratgeber
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Bei einem digitalen Messschieber gibt es keine Fehler durch falsches oder schräges Blicken auf den Nonius. Das Ablesen ist also um einiges einfacher und weniger fehleranfällig. Außerdem ist die Nullstellung an jeder Position möglich und kann, wenn eine ABS-Funktion vorhanden ist, sogar gespeichert werden. Das Umschalten von metrisch auf Zoll funktioniert, wenn die Funktion vorhanden ist, auf Knopfdruck, und auch Messdaten können über einen Datenausgang direkt an einen PC oder Drucker übertragen werden.
Der bei einem schrägen Blickwinkel auf einen analogen Messschieber entstehende Ablesefehler wird auch Parallaxe-Fehler genannt. Wenn dieser Fehler bei einem Messschieber nicht entstehen kann (zum Beispiel bei digitalen Messschiebern), so sind diese parallaxfrei.
Mit einem Messschieber können folgende Messungen durchgeführt werden:
Außenmessungen
Innenmessungen
Tiefenmessungen
Der Nonius ist ein verschiebbarer zusätzlicher Messstab an Messschiebern, der das Ablesen von Bruchteilen der Einheiten des eigentlichen Messstabes ermöglicht.
Messschieber sind wahre Multitalente und dadurch aus vielen Bereichen als Messwerkzeug nicht mehr wegzudenken. Mit ihnen können Außen-, Höhen- und Tiefenmaße genau gemessen werden. Wir haben für Sie zusammengefasst, was mit ihnen alles möglich ist und wie die Messung funktioniert.
Außenmessung
Die häufigste Anwendung findet der Messschieber beim Messen vom Außenmaß diverser Gegenstände. Um hier Messfehler zu vermeiden, ist es wichtig, den zu messenden Gegenstand möglichst nahe an der Schiene zu platzieren. Wenn das Werkstück ordentlich zwischen den beiden Messschenkeln eingeklemmt ist, kann der bewegliche Kiefer mit der Feststellschraube fixiert werden und das Ergebnis auf der Skala abgelesen werden.
Innenmessung
Diese Funktion ermöglicht das Messen von Innenmaßen von bspw. Bohrungen oder Nuten. Verwendet werden hierfür die Kreuzschnäbel. Beide Schnäbel werden an der Innenkante des zu messenden Gegenstands angesetzt und das Ergebnis kann auf der Skala abgelesen werden. Üblicherweise können Durchmesser von drei Millimetern aufwärts gemessen werden. Für kleinere Bohrungen oder Nuten gibt es spezielle Messmittel.
Tiefenmessung
Zur exakten Tiefenmessung befindet sich eine ausfahrbare Stange am unteren Ende des Messschiebers. Um Absätze zu messen, können Sie auf die Stufenmessung zurückgreifen. Da die Messschenkel leicht versetzt sind, kann der obere Schenkel auf den Absatz aufgelegt und so die exakte Höhe bestimmt werden.
Unsere Tipps
Prüfen Sie vor dem Gebrauch den Zustand der Messflächen. Schließen Sie die Messflächen dafür komplett und richten Sie eine Lichtquelle darauf. Die Außenmessflächen sind in Ordnung, wenn kein Licht durchscheint. Die Innenmessflächen sind in Ordnung, wenn nur wenig Licht durchscheint.
Öffnen Sie nach Gebrauch des Messinstruments die Außenmessschenkel um ca. 0,2 bis 2 mm und lassen Sie die Feststellschraube nicht angezogen. Verstauen Sie den Messschieber in einem geeigneten Behälter.
Das Ergebnis kann beim Messschieber an zwei Skalen abgelesen werden: Die Skala auf der Schiene misst in Millimetern. Die Skala auf dem sogenannten Nonius gibt die Mikrometer an. Sein Nullpunkt ergibt den Messwert der Millimeterskala. Nun kann es sein, dass der Nullpunkt nicht genau auf einem Millimeterstrich liegt, sondern irgendwo zwischen zweien. Um diesen Bruchteil eines Millimeters genau zu ermitteln, gibt es den Nonius. Finden Sie dazu einfach den Strich auf dem Nonius, der exakt in eine Millimeterlinie übergeht. Das richtige Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie den Millimeterwert (Nullpunkt des Nonius) sowie den Wert auf der Nonius-Skala (der exakt in eine Millimeterlinie übergeht) addieren.
Bei dieser Art von Messschieber (Uhrmessschieber) wird der Nonius durch eine Rundskala ersetzt. Die vollen Millimeter werden auch hier von der Skala auf der Schiene abgelesen. Dieser Wert wird mit dem Wert auf der Rundskala addiert. In unserem Beispiel misst eine Umdrehung 1 Millimeter, die einzelnen Teilstriche entsprechen 0,01 Millimeter. Es gibt auch andere Skalenteilungen, bei denen beispielsweise eine Umdrehung der Rundskala 2 Millimeter misst. In diesem Fall weist die Skala sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite die gleichen Millimeterbruchteile auf. Bei geraden Millimetern werden die Bruchteile auf der rechten Seite angezeigt, bei ungeraden Millimetern auf der linken Seite.
Messschieber sind über ihre Lebensdauer hinweg zahlreichen äußeren Einflüssen ausgesetzt, die Funktion, Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Werkzeuge beeinträchtigen. Es ist daher entscheidend, dass die Geräte so konzipiert sind, dass sie diesen Einflüssen standhalten. Mit den IP-Schutzklassen wird dem Verwender angegeben, welchen Einflüssen das Gerät wie gut standhält. Diese Codes klassifizieren den Schutz der Gehäuse gegen Festkörper, Staub und Wasser. Die Codes bestehen aus der Schutzklasse (International Protection = IP) und einer zweistelligen Zahl. Die erste Ziffer (0 bis 6) bezieht sich auf den Schutz gegen feste Fremdkörper und Staub, die zweite (0 bis 8) definiert den Schutz gegen Wasser.
Was welche Schutzklasse genau bedeutet, sehen Sie in der Tabelle im Bild. Mit einem Klick können Sie dieses vergrößern.
Wenn die Messgeräte die dafür vorgesehenen Tests bestehen, dürfen sie mit der IP-Schutzklasse versehen werden.
Kennzahl | Schutz gegen Fremdkörper und Berührung | Schutz gegen Wasser |
0 | Kein Fremdkörperschutz | Kein Wasserschutz |
1 | Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser > 50 mm | Schutz vor senkrecht tropfendem Wasser |
2 | Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser > 12,5 mm | Schutz vor schräg fallendem Tropfwasser (mit 15° Neigung) |
3 | Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser > 2,5 mm | Schutz vor Sprühwasser |
4 | Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser > 1 mm | Schutz vor Spritzwasser |
5 | Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Inneren | Schutz vor Strahlwasser aus allen Richtungen |
6 | Schutz gegen Eindringen von Staub | Schutz vor starkem Strahlwasser |
7 |
| Schutz vor eindringendem Wasser bei kurzzeitigem Eintauchen |
8 |
| Schutz vor eindringendem Wasser bei dauerhaftem Untertauchen |
Der ABSOLUTE Digimatic Messschieber IP67 punktet – wie der Name schon andeutet – mit extremer Beständigkeit gegen Kühl- und Schmiermittel sowie der vom TÜV Rheinland zertifizierten Schutzklasse IP67. Das prädestiniert ihn für den Einsatz in Produktionsumgebungen, in denen er Kühl- und Schmierflüssigkeiten sowie Staub ausgesetzt ist. Außerdem überzeugt er durch Robustheit, herausragende Genauigkeit, optimale Ablesbarkeit und bequemes Handling.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!