Holzbohrer und Fräser von Festool, Makita
Um Holz zu bearbeiten, werden andere Werkzeuge als für Metall oder Stein benötigt. Hier finden Sie die passenden Bohrer, Fräser und Senkwerkzeuge für Holz.
Um Holz zu bearbeiten, werden andere Werkzeuge als für Metall oder Stein benötigt. Hier finden Sie die passenden Bohrer, Fräser und Senkwerkzeuge für Holz.
Festool | Fräser für Oberfräsen
Mehr Bruchsicherheit bei kleinen Fräsdurchmessern durch die vibrationsarme Voll-Hartmetall-Fräserausführung.
Festool | Fräser für Oberfräsen
Zweischneidiger Falzfräskopf mit austauschbarem Kugellager zum Fräsen von rechteckigen Aussparungen an Kanten. Die Falztiefe kann durch Tauschen der Kugellager erweitert werden.
Festool | Fräser für Oberfräsen
Zweischneidiger Holzfräser ohne Anlaufkugellager zum Abrunden von Kunststoff- oder Massivholzkanten.
Festool | Fräser für Oberfräsen
Zweischneidiger Holzfräser mit auswechselbarem Anlaufkugellager zum Abrunden von Kanten und Profilieren eines Werkstückes oder für dekorativen Elementen.
Festool | Fräser für Oberfräsen
Zweischneidiger Holzfräser zum Fräsen von halbrunden Nutzen im Werkstück oder um dekorative Kantenprofile an Möbeln, Leisten oder anderen Holzbauteilen zu erstellen.
Festool | Fräser für Oberfräsen
Kantenfräser mit unterschiedlichen Winkel, ohne Anlaufring zum einfachen, gleichmäßigen Anfasen bzw. Abschrägen von Werkstücken.
Festool | Fräser für Oberfräsen
WP-Kantenfräser mit 45°-Winkel sowie Anlaufkugellager zum einfachen, gleichmäßigen Anfasen bzw. Abschrägen von Werkstücken oder für dekorative Zwecke.
Festool | Fräser für Oberfräsen
Zweischneidiger Kantenfräser mit Kugellager zur genauen Kantenbearbeitung sowie glätten von Holzoberflächen.
Festool | Fräser für Oberfräsen
Zweischneidiger Kantenfräser ohne Kugellager zur genauen Kantenbearbeitung sowie glätten von Holzoberflächen.
Festool | Fräser für Oberfräsen
Spezialfräser zum perfekten Falten bzw. zur Bearbeitung von Alu-Verbundplatten.
Festool | Fräser für Oberfräsen
Zum Schriftenfräsen wird ein fein strukturiertes Holz empfohlen.
Festool | Fräser für Oberfräsen
Die Frässcheiben sind kombinierbar mit der Frässpindel ohne Kugellager Ø 16 oder 28 mm.
Holzwerkstoffe unterscheiden sich in ihren Eigenschaften deutlich von anderen Werkstoffen wie Stein oder Metall. Ein Holzbohrer muss deshalb anders aufgebaut sein als ein Metall- oder Steinbohrer, denn diese würden bei Holz nur bedingt oder gar nicht funktionieren. Für spezielle Anwendungen gibt es beispielsweise Forstnerbohrer, Schlangenbohrer oder Schalungsbohrer. Mit Fräsern kann das Holz zudem in Form gebracht werden.
Ein klassischer Holzbohrer lässt sich schon auf den ersten Blick von einem Metallbohrer unterscheiden: Holzbohrer haben eine Zentrierspitze, wodurch kein Vorbohrer benötigt wird; der Bohrer kann nach dem Ansetzen nicht mehr verlaufen. Um Ausrisse zu vermeiden, hat ein Holzspiralbohrer scharfe Schneiden, die außen weiter vorstehen als innen. Dadurch wird das Holz zuerst außen geschnitten und die Fasern werden getrennt, danach innen. Die Späne können durch großzügige Spankammern aus dem Bohrloch transportiert werden.
Eine Besonderheit stellen Schlangenbohrer dar. Diese sind vom Aufbau her ähnlich, haben aber eine Spiral-Zentrierspitze. Diese unterstützt den Vorschub und sorgt für noch größere Spannuten. Schlangenbohrer sind dazu da, sehr tiefe Sacklöcher oder Durchgangslöcher zu fertigen, erzeugen aber dadurch deutlich mehr Material, das abtransportiert werden muss.
Ein Forstnerbohrer ist perfekt dafür geeignet, Sacklöcher, beispielsweise Aufnahmebohrungen für Topfscharniere, zu erstellen. Auch der Name „Astlochbohrer“ ist sehr geläufig, weil sie für das präzise Bohren von Astlöchern bestens geeignet sind. Diese Bohrer verfügen ebenfalls über eine Zentrierspitze und zusätzlich über Umfangsschneiden für einen sauberen Lochrand und eine gute Führung. Eine Variante des Forstnerbohrers ist der Kunstbohrer; dieser verzichtet auf Umfangsschneiden und somit auf Führung, der Bohrfortschritt ist aber deutlich größer. Er sollte jedoch nur mit einer Ständerbohrmaschine verwendet werden, um die Gefahr des Verlaufens gering zu halten.
Mit Holzfräsern lässt sich nahezu jede Form wie Nuten, Abrundungen, Aussparungen usw. am Werkstück herstellen. Dabei wird der entsprechende Fräser mit einer Oberfräse am Werkstück entlang oder an der gewünschten Position geführt.
Wie bei Metall möchte man auch bei Holz keinen überstehenden Schraubenkopf. Hier kann man die Bohrung mit einem Senker erweitern, damit der Schraubenkopf mit der Oberfläche eben ist. Das kann mittels Handsenkern oder Versenkern für die Bohrmaschine gemacht werden. Eine besondere Variante ist der Aufsteckversenker, der direkt am Holzbohrer angebracht wird und so Bohren und Senken in einem Arbeitsgang ermöglicht.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!