Lignoloc | Rundmagazinierte Nägel
Kunststoffgebundene Holznägel, in einem Winkel von 15°, werden aus heimischem Buchenholz gefertigt und haben eine maximale Zugfestigkeit im Bereich von Aluminiumnägeln.
Lignoloc | Rundmagazinierte Nägel
Kunststoffgebundene Holznägel, in einem Winkel von 15° im Vorteilskarton, beinhaltet drei Längen pro Durchmesser, werden aus heimischem Buchenholz gefertigt und haben eine maximale Zugfestigkeit im Bereich von Aluminiumnägeln.
Lignoloc | Rundmagazinierte Nägel
Kunststoffgebundene Fassadennägel, in einem Winkel von 15°, mit Kopf und Anti-Spalt-Spitze, werden aus heimischem Buchenholz gefertigt und haben eine maximale Zugfestigkeit im Bereich von Aluminiumnägeln.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
LignoLoc® Nägel können schneller verarbeitet werden, da unter Einhaltung der Randabstände lt. Eurocode 5 kein Vorbohren bei Holz von 350 bis 500 kg/m³ nötig ist. LignoLoc® Holznägel werden pneumatisch eingeschossen. Vorbohren und Leimen wie bei Holzdübeln entfällt damit gänzlich, was Zeit spart und die Kosten minimiert.
LignoLoc® Holznägel können nicht rosten und sind durch ihre spezielle Zusammensetzung resistent gegen Aufquellen und Pilzbefall. Sie sind für den Einsatz in den Nutzungsklassen 1+2 nach Eurocode 5 / DIN EN 1995-1-1 geeignet.
Von der Produktion bis zum Recycling tun sich LignoLoc® Holznägel durch ihre umweltfreundlichen Eigenschaften hervor. Europäische Buche ist ein nachwachsender Rohstoff mit kurzen Transportwegen. Laut einer Studie des Nova-Instituts verursacht die Produktion eines LignoLoc® Holznagels nur 25 % der Treibhausgase eines technisch vergleichbaren Stahlnagels. Die Materialgleichheit hat auch thermische Vorteile – die Holznägel bilden keine Wärmebrücken.
LignoLoc® Holznägel nutzen Schneidwerkzeuge oder Fräsen nicht ab. Die Nachbearbeitung von Holz-Fertigbau-Elementen oder die spanende Bearbeitung wird nicht durch metallische Fremdkörper erschwert.
Bei rundmagazinierten Streifennägeln muss auf die Art der Bindung (z. B. papier-, kunststoff- oder drahtgebunden) geachtet werden. Unterschiede gibt es auch in der Neigung der magazinierten Nägel sowie natürlich in der Auswahl zwischen den unterschiedlichen Nägeln selber.
Ja, es ist aber auf die Art der Bindung, des Winkels, des Nageltyps und auf dessen Dimension zu achten.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!