Wera 2go 1 besteht aus: Wera 2go 5 – Werkzeug-Träger Wera 2go 6 – Tragegurt Wera 2go 2 – der Dran- und Drinpacker Der Wera-2go-Werkzeug-Container ist durch das Klettsystem und die Kompaktheit die ideale Lösung für einen individuellen und vor allen Dingen bequemen Transport von Werkzeugen. (...) Wera 2go 2 besteht aus: Wera 2go Werkzeug-Container Wera 2go 6 – Tragegurt Wera 2go 4 – Köcher Wera 2go 3 – der Drinpacker Die kompakte Wera-2go-Werkzeug-Box kann mit Werkzeug und Ersatzteilen befüllt und an Wera 2go 1, 2 oder 5 angedockt werden. (...) Wera 2go 5 – Werkzeug-Träger Der Wera 2go 5 ist der superleichte und mobile Werkzeug-Träger für alle Wera-Taschen und textilen Boxen mit rückseitigem Klett.
https://www.haberkorn.com/wera#topic6015
In Woche 3 unseres Themenschwerpunkts zu den Werkzeugen von Wera rücken Knarren in den Fokus und es gibt immer noch die Möglichkeit zu gewinnen! Wera Knarren überzeugen mit ihren herausragenden Produktivitätsvorteilen, ihrer Robustheit und Präzision. (...) Im Markenmonat gibt's nicht nur einen Einblick in die Wera-Werkzeugwelt, es gibt auch was zu gewinnen: Einen Flug im Wera Ballon inkl. einer Übernachtung mit Frühstück im 4* Hotel mit großem Wellnessbereich, oder zwei Tickets für Sie und eine Begleitung auf das legendäre Summer Breeze Rockfestival - probieren Sie doch Ihr Glück.
https://www.haberkorn.com/unternehmen/news/newsdetails/gewinnen-mit-wera-und-was-knarren-so-koennen
Wera hat sich als Schraubwerkzeughersteller weltweit einen Namen gemacht. (...) Dabei steht Innovation im Vordergrund, denn anders als andere Werkzeughersteller glaubt Wera nicht daran, dass Werkzeuge irgendwann zu Ende erfunden sind. Das breite Sortiment geht vom typischen Schraubwerkzeug bis hin zu Werkzeugtransportsystemen.
https://www.haberkorn.com/wera#guide
Unser Markenmonat für den Schraubwerkzeughersteller Wera geht in die nächste Runde: Wir stellen die innovativen Produkte des Sortiments vor und Sie haben die Möglichkeit zu gewinnen. (...) Im Gegensatz zu herkömmlichen Schlüsseln bieten sie zudem eine feinverzahnte Ratschenfunktion, die eine hohe Kraftübertragung und präzises Arbeiten ermöglicht Im Markenmonat gibt's nicht nur einen Einblick in die Wera-Werkzeugwelt, es gibt auch was zu gewinnen: Einen Flug im Wera Ballon in luftige Höhen – inkl. einer Übernachtung mit Frühstück im 4* Hotel mit großem Wellnessbereich – oder zwei Tickets für legendäre Summer Breeze Rockfestival.
https://www.haberkorn.com/unternehmen/news/newsdetails/markenmonat-wera-joker-schluessel-im-fokus
Es gibt auch heutzutage noch viele Anwendungen, wo mit passenden Schraubwerkzeugen manuell geschraubt werden muss. (...) Aus diesem Grund überlegen sich die Hersteller von Schraubwerkzeugen immer wieder Möglichkeiten, wie beim Schrauben Schnelligkeit mit Feingefühl kombiniert werden kann. Schraubwerkzeuge mit Wera-Turbo-HandgriffDurch einen kleinen Tastendruck wird bei Wera-Schraubwerkzeugen mit Turbo-Handgriff ein Planetengetriebe mit 4-facher Übersetzung dazugeschaltet.
https://www.haberkorn.com/werkzeuge-maschinen/schraubwerkzeuge#topic4788
Mit über 3.000 verschiedenen Werkzeugen deckt Wera sämtliche Produktkategorien der Branche ab: Schraubendreher, Knarren, Maulschlüssel, Winkelschlüssel, Kompaktwerkzeuge, Bits, Bit-Halter, Drehmomentwerkzeuge, Schlagdreher, Schonhämmer und ein Werkzeugtransportsystem. Haberkorn hat alle Top-Artikel aus dem Wera-Sortiment lagerverfügbar und kann Sonderbestellungen innerhalb von 24–48 Stunden direkt mit Wera abwickeln. Werkzeugfinder „Take it easy“ Der neue Wera-Werkzeugfinder „Take it easy“ macht das schnelle Finden des benötigten Werkzeugs zum Kinderspiel.
https://www.haberkorn.com/wera#topic6009
Innovation und eine kontinuierliche Verbesserung der Produkte stehen bei Wera an oberster Stelle. (...) Die „Tool Rebels“, sprich: die Werkzeugspezialisten bei Wera, haben sich den Ruf als Top-Innovatoren verdient – die vielen Features machen Wera-Produkte einzigartig: Lasertip-Klinge gegen das Herausrutschen aus der Schraube Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln und Stemmen Haltefunktion gegen das Verlieren von Schrauben und Muttern Take-it-easy-Werkzeugfinder zum vereinfachten Finden des richtigen Werkzeugs Hex-Plus-Geometrie gegen das Verrunden von Schrauben Impaktor-System für extreme Anforderungen durch SchlagschrauberFortlaufend werden Produkte verbessert und neu erfunden. Die Kombination aus Innovation und herausragendem Design hat sich für Wera bewährt: Zahlreiche Auszeichnungen – darunter auch der German Design Award Winner 2016, der reddot award 2014 und etliche Auszeichnungen von Wera-Kunden – konnten bereits gewonnen werden.
https://www.haberkorn.com/wera#topic6003
Fast alle Schraubwerkzeuge von Markenherstellern wie Wera, Wiha, KS Tools, Gedore, Forum oder Stahlwille werden heutzutage mit Mehrkomponenten-Handgriffen gefertigt. (...) All diese Punkte verbessern die Ergonomie bei der Verwendung von Schraubwerkzeugen.Mehrkomponenten-Griffe bei Schraubwerkzeugen erleichtern dem Anwender die Arbeit enorm und sind gleichzeitig sehr ergonomisch. Das Werkzeug liegt gut in der Hand und perfekter Grip ist garantiert.
https://www.haberkorn.com/werkzeuge-maschinen/schraubwerkzeuge#topic4785
Qualität sieht man Schraubwerkzeugen leider nicht auf den ersten Blick an. (...) Bei Schraubwerkzeugen sollte man sich auf die Marken oder Handelsmarken verlassen, die sich über viele Jahre hinweg ihren Ruf verdient haben. (...) In unserem Sortiment finden Sie Produkte von Top-Herstellern wie Wera, Wiha, KS Tools, Gedore, Forum oder Stahlwille.
https://www.haberkorn.com/werkzeuge-maschinen/schraubwerkzeuge#topic4794