Der Großteil aller Sicherheitshelme am Markt ist aus Thermoplast-Kunststoffen gefertigt. (...) ThermoplastischeHelme eignen sich besonders für kältere Einsätze bis zu -40°C. Duroplastische Helme sind bis zu +500°C hitzebeständig.
Sowohl für Duroplast-Helme als auch für Thermoplast-Helme bieten wir die Möglichkeit, diese mit einem individuellen Logo oder bspw. dem Namen der Trägerin oder des Trägers zu versehen. (...) Auch eine individuelle Bestückung von Schutzhelmen mit dem passenden Helm-Zubehör oder ergänzenden Produkten wie Helmlampen, Helm-Beleuchtungen, Gehörschutz, Schutzbrillen u. v. m. ist möglich.
Auf Wunsch erhalten Sie vorab ein PDF mit der fertigen Ansicht des Helms inkl. (...) Druckarten Tampondruck (Duroplast-Helme) Beim Tamponprintverfahren handelt es sich um ein Farbauftragsverfahren für Duroplast-Helme. (...) Heißprägung (Thermoplast-Helme) Beim Heißprägeverfahren wird mit einem Messingstempel die gewünschte Kennzeichnung über eine Prägefolie unter Einwirkung von Hitze und Druck dauerhaft und witterungsunempfindlich in die Helmschale eingeprägt.
Sie besitzen im Gegensatz zu Helmen aus Thermoplast eine wesentlich bessere Alterungs- und UV-Beständigkeit. (...) Haarrisse auf, müssen die betroffenen Helme schon vor Ablauf der angegebenen Haltbarkeitsdauer ausgetauscht werden. (...) UV-Indikator auf den Helmen) 4 Jahre Delta Plus 3–4 Jahre 7 Jahre
Allgemein kann man sagen: Schutzhelme aus thermoplastischem Material dürfen, sofern sie sich in ordnungsgemäßem Zustand befinden, vier Jahre ab dem auf dem Schutzhelm angegebenen Herstellungsdatum verwendet werden. (...) Hier gilt es zu beachten, dass das eingeprägte Datum auf der Innenseite der Helme nie das Ablaufdatum, sondern immer das Produktionsdatum ist.