Menu

22 Ergebnisse für „Klebeband“

Das Produktsortiment von tesa® und seine Besonderheiten im Überblick Ratgeber

Bei tesa® finden Sie ein breites Produktsortiment von einfachen Klebebändern für Verpackungen bis Verklebungen im Mikroformat für Smartphones. (...) Einen Großteil der tesa®-Produkte finden Sie im Haberkorn Online-Shop: Gewebe-Klebebänder Papier-Krepp-Klebebänder Verpackungsklebebänder Fensterdichtbänder Polyvinylchlorid-Klebebänder (PVC) Filament-Klebebänder Polyethylen-Klebebänder Aluminium-Klebebänder Klebebänder doppelseitig mit Träger Handabroller Tischabroller Für empfindliche, raue Untergründe oder auf wasserverdünnbaren Acryl-Lacken eignet sich das UV-Oberflächenschutzband tesakrepp® 4438. Im Bereich Arbeitsschutz kommt das Anti-Rutsch-Klebeband 60951 für mehr Trittsicherheit und als Sicherheitsmarkierung zum Einsatz.

3M™ VHB™ Klebebänder – eine starke Verbindung Ratgeber

Die Vorteile von 3M™ VHB™ Klebebändern Aufgrund ihres viskoelastischen Aufbaus sind 3M™ VHB™ Klebebänder gewöhnlichen Schaumstoff-Klebebändern hinsichtlich Einsatzbereich, Klebekraft und Haltbarkeit deutlich überlegen. (...) Die Vorteile von 3M™ VHB™ Klebebändern gegenüber Schaumstoff-Klebebändern: sind dauerhaft und extrem elastisch können Energie aufnehmen und kompensieren sind durch und durch aus Klebstoff fließen in die Oberfläche ein und bleiben dabei flexibel bauen eine 100%ige Benetzung aufDie 3M™ VHB™ Klebebänder (rechts) sorgen im Vergleich zu herkömmlichen Schaumstoff-Klebebändern (links) für spannungsfreie Verklebungen, wobei auch die Oberflächenrauigkeit durch das Einfließen des Klebstoffs in die Oberfläche kompensiert wird. (...) Für jede Anwendung das richtige 3M™ VHB™ Klebeband Die Anforderungen an Klebebänder sind je nach Anwendungsfall sehr unterschiedlich.

Möglichkeit zur Befestigung von Fliegengittern Ratgeber

Fliegen- und Pollenschutzgitter bieten verschiedene Möglichkeiten, befestigt zu werden, beispielsweise durch die Nutzung eines Klebebands, durch eine Verschraubung mit dem Fenster oder einen magnetischen Klebestreifen. (...) Klebeband hingegen macht eine Demontage möglich, verliert aber bei jeder Abnahme an Haftkraft.

Welche Arbeitsschritte sollte ich beim konstruktiven Kleben mit Klebebändern keinesfalls vergessen? FAQ

Klebeband auf die zu verklebende Oberfläche auflegen, strammziehen, aber nicht überdehnen 3. Klebeband mit ca. 20 N/cm² gut andrücken bzw. anrollen 4. Die Schutzabdeckung in einem Stück entfernen und nicht auf die Klebefläche greifen 5.

Wie kann ich Klebmasserückstände am Untergrund beim Abziehen vermeiden? FAQ

Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn Sie das Klebeband in einem Winkel von ca. 45° langsam und gleichmäßig abziehen.

Ist der Einsatz eines Primers bzw. Haftvermittlers bei Verklebungen von kritischen Oberflächen immer notwendig? FAQ

Jedoch gibt es bereits doppelseitige Klebebänder wie die LSE-Serien von 3M, wo darauf in vielen Anwendungsfällen verzichtet werden kann.

Was ist bei der Lagerung von Klebebändern zu beachten? FAQ

Klebebänder sollten optimalerweise nicht der direkten UV-Strahlung ausgesetzt sein.

Schneiden ohne sich zu schneiden Ratgeber

Ob Gummi oder Teppich, Karton oder Klebeband, Folie oder Sackwaren: Wenn in Industrie, Handel und Handwerk geschnitten wird, muss man sich auch über die Sicherheit der Anwender und Anwenderinnen Gedanken machen.

Welche Materialien besitzen eine hohe, mittlere oder niedrige Oberflächenenergie? FAQ

Für die Auswahl des geeigneten Klebebands ist die Oberflächenenergie der zu verklebenden Materialien besonders wichtig.

Welche Klebebänder und Klebesysteme werden bei DELTA®-Fassadenbahnen eingesetzt? FAQ

Für Fassaden mit offenen Fugen gibt es spezielle UV-beständige Klebebänder wie DELTA®-TAPE FAS 60 / 100 und DELTA® FAS BAND CLEAR.          

Arten von Absperrbändern Ratgeber

Um beispielsweise Absätze oder Stufen am Boden zu markieren, eignet sich auch Anti-Rutsch-Klebeband in den entsprechenden Warnfarben.

tesa® – nachhaltige Klebelösungen für einfachere Arbeit und bessere Produkte Ratgeber

Im Jahr 1896 wurde das Unternehmen mit der Erfindung und Herstellung des ersten technischen Klebebands weltweit bekannt.

3M – von Kunden inspirierte Innovationen Ratgeber

Weltweit sorgen über 96.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Entwicklung und Herstellung der Produkte, die vom Bereich Arbeitsschutz über Klebebänder und Klebstoff  bis hin zu Werkzeugen und Maschinen reichen.

In welcher Richtung sollten DELTA®-Dampfbremsen verlegt werden? FAQ
Wann ist die Endklebekraft des Klebebands erreicht? FAQ

Die Hälfte der Endklebekraft wird nach ca. 20 Minuten erreicht, nach ca. 72 Stunden tritt die volle Klebekraft ein. Durch Einbringen von Wärme kann die Wartezeit verkürzt werden.

Zuverlässig Kleben mit 3M News

Industrie-Klebebänder und -Klebstoffe von 3M zählen zu den innovativsten ihrer Art und kommen in verschiedensten Märkten und Anwendung für die Verklebung unterschiedlichster Werkstoffe zum Einsatz.

Wie lange dürfen DELTA®-Klebemittel gelagert werden? FAQ

Klebebänder z. B. mit hochwertigen Acrylatklebstoffen sind viele Jahre haltbar.

Wieso gibt es verschiedene DELTA®-Klebemittel? FAQ

So werden Klebebänder wie z. B. das DELTA®-MULTI BAND zur Verklebung von glatten Untergründen wie Folien, OSB-Platten, gehobeltem Holz usw. verwendet.

Soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit zählen bei tesa® zu den Top-Unternehmenszielen Ratgeber

tesa® achtet auf Klimafreundliche Klebebänder sowohl bei der Herstellung als auch bei der Verwendung Seit März 2006 ist tesa Mitglied des UN Global Compact.

Vliese – ein Muss für jeden Hausbau oder jede Baustelle Ratgeber

Schutzvliese sind meist stark haftend, somit wird kein zusätzliches Klebeband benötigt.

1-20 von 20 Inhalten